- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Leuchtmittel
Verschiedene Beleuchtungsarten
Beleuchtung zählt mit zu den wichtigsten Aspekten unseres modernen Alltags. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie anders die Welt ohne die zahlreichen Lichtquellen wäre, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen. Im Folgenden werden einige der vielen verschiedenen Arten an heutzutage verfügbaren Beleuchtungsprodukten beschrieben.
Was sind LED Lampen? Welches physikalische Prinzip steckt hinter einer LED?
LED Lampen verwenden Licht-emittierende Dioden als Lichtquelle. Heutzutage machen viele verschiedene elektronische Geräte Gebrauch von LED Lampen. So findet man sie in Armbanduhren, Taschenlampen, Ampeln, Weihnachtsbeleuchtung und mehr. In den letzten Jahren hielten LED Lampen dank des technologischen Fortschritts immer mehr Einzug in Haushalts- und Bürobeleuchtung. Sie können selbst helfen, das Wachstum von Pflanzen zu fördern. So hat sogar die NASA diese Lampen verwendet, um Pflanzen im All aufzuziehen. LED Lampen sind in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich und können viele der Glühlampen in Ihrem Haushalt oder Ihrem Büro ersetzen.
Einer der größten Vorteile von LED Lampen ist ihre Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Im Vergleich dazu stehen Leuchtstoffröhren mit 8.000 Stunden und Glühlampen mit 1.000 Stunden. Der Nachteil von LED Lampen ist jedoch, dass sie im Vergleich zu anderen Optionen noch relativ teuer in der Anschaffung sind.
Was sind Leuchtstofflampen? Welches physikalische Prinzip steckt hinter Leuchtstofflampen?
Leuchtstofflampen zählen zu den am häufigsten verwendeten Optionen zur Beleuchtung von kommerziellen und privaten Gebäuden. Diese Lampen und Röhren setzen auf Gasentladung zur Erzeugung von Licht. Dabei befindet sich Quecksilberdampf im Inneren der Lampe; schalten Sie das Licht ein, regt ein elektrischer Funke diesen Dampf an, woraufhin die Lampe aufleuchtet. Lampen dieser Art erfreuen sich mancherorts hoher Beliebtheit, insbesondere in Büros und industriellen Anwendungen.
Beliebt sind Leuchtstofflampen vor allen Dingen aus sehr praktischen Gründen. Die Fassungen selbst sind oftmals nicht besonders günstig, alle anderen Kosten für den Betrieb eines solchen Beleuchtungssystems sind jedoch sehr gering, sodass sich diese Einsparungen im Laufe der Zeit mehr und mehr entfalten. Die Lampen kosten weniger als oftmals angenommen wird und ihre lange Lebensdauer legt den Grundstein für allerlei Einsparungen.
Was sind Halogenlampen? Welches physikalische Prinzip steckt hinter Halogenlampen?
Auch Halogenlampen sind heutzutage mitunter sehr beliebt und tragen mehrere verschiedene Bezeichnungen, darunter Wolfram-Halogenglühlampe und Quarzlampe. Eingesetzt werden diese Lampen für zahlreiche Produkte: Man findet sie zum Beispiel in Schreibtischlampen und manchen Scheinwerfern. Ihre hohe Beliebtheit sichern sie sich mit einer ganzen Reihe an Vorteilen. Die Lampen sind sehr kostengünstig, erzeugen hervorragendes Licht und bieten eine exzellente Farbwiedergabe. Jedoch halten sie nicht so lange wie manch andere Lampen.
Halogen-Lampen jeglicher Art enthalten allesamt eine kleine Menge an Halogen. Ihr Glühfaden ist aus Wolfram gefertigt. Sobald Sie die Lampe einschalten und ein elektrischer Strom durch die Lampe fließt, reagieren Halogen und Wolfram miteinander und erzeugen somit das Licht.
Was sind HID-Lampen?
Hochdruckentladungslampen, auch: HID-Lampen, funktionieren ähnlich wie Halogen-Lampen. Diese Lampen verwenden ebenso eine elektrochemische Reaktion zur Erzeugung von Licht. Und doch gibt es einige wesentliche Unterschiede. Diese Lampen beinhalten Gas und Metallsalze sowie Wolfram-Elektroden. Bei Einschalten der Lampe schmelzen die Salze und werden zu Plasma, was wiederum die Lichtintensität steigern kann.
HID-Lampen sind in vielen verschiedenen Varianten verfügbar, darunter mit Metallhalogenid, als Natriumdampf-Hoch- und -Niederdrucklampen sowie mit Quecksilberdampf und keramischem Metalldampf. Eingesetzt werden sie in vielen verschiedenen Bereichen, mitunter auch in Scheinwerfern. Zudem bieten sie zahlreiche Vorteile. So können sie ein helleres und natürlicheres Licht als Halogen-Lampen erzeugen. HID-Lampen bieten eine hohe Lebensdauer und benötigen sehr wenig Energie. Zu weiteren Anwendungsbereichen zählen Lagerhäuser und Industriegebäude.
Was sind Infrarotlampen und wie funktionieren sie? Wofür werden sie verwendet?
Infrarotlampen unterscheiden sich stark von herkömmlichen Lampen. Sie emittieren infrarote Strahlung. Eingesetzt werden sie in vielen verschiedenen Komponenten und Geräten, vor allen Dingen in den Bereichen Heizung und Kommunikation. Ebenso eignen sie sich für Nachtsichtgeräte.
Infrarot-Heizlampen können Lebensmittel warmhalten und werden auch oftmals als eine Art Heizung von Terrarien für Reptilien eingesetzt. Wann immer große Flächen beheizt werden müssen, können mehrere Lampen dieser Art zusammen eingesetzt werden. Doch das ist nur der Anfang von möglichen Anwendungen von Infrarot-Lampen. Sie eignen sich zudem zur Vorbereitung von Kunststoffen bei Verformungsprozessen und zur Beschleunigung der Aushärtung von Beschichtungen.
Was sind UV-Lampen und wie funktionieren sie?
UV-Licht ist für das menschliche Auge unsichtbar, gleichwohl es mehr Energie als sichtbares Licht hat. Diese Lampen enthalten eine geringe Menge Quecksilber; fließt ein Strom durch diese Lampe, wird das Quecksilber angeregt und die Lampe erzeugt ultraviolettes Licht.
UV-Lampen eignen sich heutzutage für viele verschiedene Anwendungen. So werden sie oftmals zur Desinfektion und Sterilisierung von Wasser, Lebensmitteln und allerlei Komponenten im medizinischen Bereich eingesetzt. Ebenso können sie zur Schädlingsbekämpfung, Überprüfung von Geldscheinen, Echtheitsprüfung, Lecksuche, Mineralien- und Keimprüfung, Tatortuntersuchung und mehr verwendet werden. Manche Mediziner setzen UV-Lampen sogar ein, um die Heilung bestimmter Wunden und Verletzungen zu beschleunigen.
Was sind Neonlampen? Welches physikalische Prinzip steckt hinter Neonlampen?
Neonlampen, sind seit einigen Jahren sehr beliebt. Am häufigsten sieht man diese Lampen in Form von Reklametafeln an Geschäften. Besonders gut eignen sie sich für Bars und Restaurants, doch auch viele andere Branchen setzen mehr und mehr auf Neonröhren. Egal, ob Copy-Shops, Buchläden oder sonstiges: Neonschilder sind ein hervorragendes Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen und Laufkundschaft in den Laden zu bringen. Damit diese Schilder ihre größtmögliche Wirkung erzielen können, müssen sie so angebracht werden, dass möglichst viele Leute sie sehen können. Mittlerweile finden sich auch in privaten Haushalten mehr und mehr Anwendungsmöglichkeiten von Neonröhren. So werden sie oftmals für Hobbyräume, Hausbars und ähnliches verwendet.
Was sind Glühlampen und wie funktionieren sie?
Bei dem Begriff „Glühbirne“ denken die Meisten zuallererst an eine herkömmliche Glühlampe. Diese Lampen sind seit mehr als einem Jahrhundert im Einsatz und nahezu an jeder Ecke erhältlich. Dabei funktionieren sie ganz einfach mit einem glühenden Draht. Das heißt, dass das Licht einer Glühlampe direkt durch die Erwärmung des Glühdrahtes im Inneren der Lampe erzeugt und ausgestrahlt wird. Erhältlich sind diese Lampen in vielen verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Spannungen und Leistungszahlen, sodass sie in zahlreichen verschiedenen Beleuchtungseinheiten eingesetzt werden können. Glühlampen begleiten uns in so gut wie jedem Bereich durch den Alltag: Von simplen Taschenlampen über Deckenleuchten bis hin zu Schrankleuchten und vielem, vielem mehr.
Was ist eine Notbeleuchtung?
Notbeleuchtung ist heutzutage Teil zahlreicher Gebäude. Diese Beleuchtung schaltet sich ein, sobald ein Stromausfall auftritt. Durch den Betrieb mit Batterien können sie selbst dann eingeschaltet werden, wenn die herkömmliche Stromversorgung nicht mehr zur Verfügung stehen sollte. Notausgang-Schilder und Lampen, mit deren Hilfe Personen sicher aus einem Gebäude geleitet werden können, fallen in die Kategorie Notbeleuchtung. Eine solche Beleuchtung muss sich automatisch einschalten, wenn die normale Beleuchtung bei einem Stromausfall oder einer Notsituation ausfällt. Ebenso muss sie hell genug sein, damit sie mühelos wahrgenommen werden kann. Zu den Orten, an denen diese Systeme oftmals eingesetzt werden, zählen Studentenwohnheime, Bürogebäude und Wohneinheiten mit hoher Bewohnerzahl.
Was ist eine Sicherheitsbeleuchtung?
Sicherheitsbeleuchtung ist der Notbeleuchtung sehr ähnlich. Beide Systeme sind von zentraler Bedeutung, um Personen in Notsituationen in bzw. um ein Gebäude herum zu leiten. Bei dem Begriff Sicherheitsbeleuchtung denken Viele oftmals an Beleuchtungsanlagen in Tunneln, Parkhäusern oder ähnlichem. Sicherheitsbeleuchtung ist in der Regel nicht so hell wie andere Beleuchtungssysteme.
Was sind Fassungen?
Fassungen sind das eigentliche physische Gebilde, das die jeweilige Leuchte in Position hält und dafür sorgt, dass elektrischer Strom in die Leuchte einfließen kann. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Leuchtmitteln auf dem heutigen Markt ist es sehr wichtig, die richtigen Fassungen zu wählen. Sei es für Leuchten in einer Lagerhalle, einer Industrieanlage, einem Bürogebäude oder einem Privathaushalt – jede Anwendung erfordert ihre ganz individuellen Fassungen und Leuchten. Fassungen sind für Lampen aller Art verfügbar, von Halogen- und LED-Lampen über HID-Leuchten bis hin zu Leuchtstoffröhren und Glühlampen.
Was versteht man unter Anzeigelampen?
Anzeigegeräte zählen mit zu den am häufigsten verwendeten Komponenten elektrischer Geräte. Dabei kann eine Anzeigelampe Aufschluss darüber geben, ob das jeweilige Gerät ordnungsgemäß funktioniert oder nicht. Sie können jedoch auch weit mehr als lediglich bestimmen, ob ein Gerät ordnungsgemäß funktioniert oder nicht. Verschiedene Anzeigelampen können auf verschiedene Dinge hinweisen. So kann eine Anzeige angeben, dass das jeweilige Gerät bzw. eine Maschine eingeschaltet ist, während eine Zweite anzeigt, dass eine bestimmte Komponente der Maschine defekt ist.
Was sind Taschen- und Handlampen? Welche Berufe benötigen Taschen- und Handlampen?
Die Begriffe Handlampe und Taschenlampe sind vollkommen gleichbedeutend. Sie beschreiben lediglich Leuchten, die Sie mobil mit sich führen können. Ganz egal, ob es sich um eine kleine Stiftlampe, eine LED-Taschenlampe,, eine Laterne oder ähnliches handelt – sie fallen allesamt in dieselbe Kategorie. Leuchten dieser Art sind extrem nützlich. Jedermann sollte über mindestens eine Taschenlampe zu Hause, im Auto und in der Arbeit verfügen. Sie können nie wissen, wann Sie sie brauchen werden. Darüber hinaus sind sie für viele verschiedene Arbeiten extrem hilfreich.
Zu den Berufsgruppen, die Taschenlampen benötigen, zählen Polizisten, Sicherheitspersonal, Ärzte, Feuerwehrmänner, Schädlingsbekämpfer, Mechaniker und Soldaten. Ein jeder von uns wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem gewissen Punkt in seinem Leben einmal eine Taschenlampe benötigen.
Was sind Beleuchtungskomponenten und Zubehör?
Neben den Fassungen und den Leuchten selbst sind viele verschiedene Zubehörartikel und weitere Beleuchtungskomponenten erhältlich. Zu den beliebtesten Beleuchtungskomponenten und Zubehörartikeln zählen drahtlose Steuerungssysteme, Dimmschalter, Lampensockel, Schalter, Vorschaltgeräte, Fassungen und Stecker. All die verschiedenen Zubehörartikel und Bedienelemente dort draußen helfen, Anwendern mehr Kontrolle über ihr Beleuchtungssystem zu liefern, und bieten zudem weitere Optionen. Passendes Zubehör und die richtigen Bedienelemente können den Unterschied ausmachen für Beleuchtungsanlagen zu Hause, im Büro, in Lagerhallen und sonstigem.
Neonlampen sind im Grunde Röhren, die das Gas Neon enthalten. Das unter niedrigem Druck stehende Gas in der Röhre erzeugt Licht, sobald eine elektrische Ladung durch die Röhre verläuft. Dies kann einen Moment dauern – daher kommt auch das kurze Flackern beim Einschalten vieler Neonröhren. Dabei können diese mit Neon gefüllten Glasröhren in viele verschiedene Formen gebracht werden, darunter Buchstaben, Ziffern und sonstige Zeichen. Die Vielseitigkeit dieser Anzeigen ist eines der Dinge, die sie bei Ladengeschäften so beliebt machen. Mit Neonröhren können nahezu alle möglichen Schilder hergestellt werden.