- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Pneumatik Fittings
Fittings und Adapter
Was ist Pneumatik und wofür wird sie verwendet?
Pneumatik ist ein Technologiezweig, bei dem mit Hilfe eines unter Druck stehenden Gases eine mechanische Bewegung beliebiger Art erzeugt wird. Luft ist die verbreitetste Form von Druckgas und in der Regel trocken. In manchen Fällen kann jedoch auch eine Art Schmierung eingearbeitet sein. Pneumatik eignet sich sehr gut zur Dämpfung von Stößen, und so kommt es, dass dieser Bereich tatsächlich zu den größten Anwendungsbereichen pneumatischer Systeme zählt. Pneumatische Systeme verfügen über eine ganze Reihe an verschiedenen Teilen und Komponenten, mitunter in Form diverser Anschlüsse und Adapterstücke.
Welche Arten von pneumatischen Fittings und Adaptern gibt es?
Die folgenden Beispiele zählen zu den am häufigsten verwendeten Anschlüssen und Adaptern für pneumatische Systeme. Anschlüsse und Adapter sind die Teile, mit deren Hilfe die verschiedenen Schläuche an die jeweiligen pneumatischen Systeme angeschlossen werden. Wie weiter unten detaillierter beschrieben wird, sind sie in den verschiedensten Größen und Bauarten erhältlich. Adapter gestalten es deutlich leichter, die verschiedenen Anschlüsse eines Systems zu verändern, damit die unterschiedlichsten Schläuche verwendet werden können.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Schlauchsicherungen – Diese Komponenten agieren als Absperrventil bei übermäßigem Durchfluss im Eingang. Bei der Wahl dieser Anschlüsse ist darauf zu achten, dass sie allen aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprechen und korrosionsbeständig sind. Sind diese Kriterien erfüllt, ist eine höhere Lebensdauer nahezu garantiert.
-
Pneumatik-Schwenk-Hohlschrauben – Diese Schrauben sind Adapter und helfen, Pneumatikschläuche in einem rechten Winkel anzuschließen. Die Schrauben selbst sind jedoch nur ein Teil des Adapters. Bei den meisten Herstellern ist es erforderlich, eine solche Schraube zusammen mit einem Gehäuse zu bestellen, um den Anschluss abzuschließen.
-
Pneumatik-Schwenk-Gewinde-zu-Rohr-Adapter – Ein solcher Adapter verfügt über ein paralleles Gewinde und eine Art Anschlussdichtung mit einem Dichtring. Mit diesem Adapter können Schläuche rechtwinklig am System angeschlossen werden. Erhältlich sind sie in Versionen für leichte wie für schwere Beanspruchung. Ebenso wie bei vielen anderen Adaptern und Anschlüssen, sind auch hier weitere Teile zu beschaffen. Ein solcher Adapter ist zwar mit einer Rohrmutter erhältlich, erfordert jedoch einen separaten Schneidering.
-
Pneumatik-Schottverschraubung-Gewindeadapter – Pneumatik-Schottverschraubung-Gewindeadapter sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind in aller Regel vernickelt oder aus Messing gefertigt. Sie können problemlos mit den verschiedensten Rohrleitungen verwendet werden, darunter Leitungen aus weichem Nylon, herkömmlichem Nylon und Polyurethan. Ebenso eignen sie sich hervorragend für Steckanschlüsse. Erhältlich sind diese Adapter in den verschiedensten Ausführungen, darunter in Form von Buchsen und R-Anschlüssen.
-
Pneumatik-Schott-Gewinde-zu-Rohr-Adapter – Diese Pneumatik-Anschlüsse sind besonders für Vakuum- und Überdruckleitungen von Bedeutung und eignen sich für Luft und Wasser gleichermaßen. Sie eignen sich für Schläuche aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Vernickelte Adapter und Adapter aus Messing sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich, damit Schläuche in unterschiedlichsten Konfigurationen an Einheiten und Maschinen angeschlossen werden können.
-
Pneumatik-Schott-Rohr-zu-Rohr-Adapter – Mit diesen Adaptern können Rohre über ein Panel hinweg miteinander verbunden werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Nylon- oder Polyurethan-Rohre handelt. Die Adapter sind so konstruiert, dass sie an beiden Seiten ordentlich und dicht abschließen, um jeglichen Druckverlust auszuschließen.
-
Pneumatik-Kreuz-Gewindeadapter – Diese Adapter verfügen über ein Gewinde auf der einen Seite des Kreuzes sowie über innenliegende Gewinde an den anderen drei Seiten. Mit diesem Design können gleich drei Anschlüsse zu dem Adapter hinzugefügt werden.
-
Pneumatik-Kreuz-Rohr-zu-Rohr-Adapter – Diese Adapter können Rohre im rechten Winkel aufnehmen und bieten Raum für vier Rohre aus Nylon, weichem Nylon oder Polyurethan. Sie sind in einer Vielzahl verschiedener Größen erhältlich.
-
Pneumatik-3D-Rohr-zu-Rohr-Adapter – Mit ihrem simplen Design können Delta-Adapter mühelos in pneumatische Systeme integriert werden. Sie sind klein genug, dass sie selbst in relativ beengte Stellen passen, und können Rohre im rechten Winkel aufnehmen.
-
Pneumatik-Zweifach-Y-Gewinde-zu-Rohr-Adapter – Pneumatik-Zweifach-Y-Gewinde-zu-Rohr-Adapter sind in der Lage, zwei Rohre im rechten Winkel zu einem System hinzuzufügen.
-
Pneumatik-Zweifach-Y-Rohr-zu-Rohr-Adapter – Bei Pneumatik-Zweifach-Y-Rohr-zu-Rohr-Adaptern handelt es sich um anwenderfreundlich gestaltete Zweifach-Y-Stücke, die Raum für bis zu vier sogenannte One-Touch-Anschlüsse bieten. Ebenso wie die meisten Anschlüsse und Adapter eignen sie sich hervorragend für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan
-
Pneumatik-Winkel-Gewindeadapter – Diese Winkeladapter ermöglichen einen Anschluss unter einem rechten Winkel. Diese Adapter sind, passend zu Ihren Anforderungen, in sämtlichen Ausführungen erhältlich. Gefertigt werden sie in aller Regel aus Messing, können jedoch auch vernickelt sein.
-
Pneumatik-Winkel-Gewinde-zu-Rohr-Adapter – Diese Adapter zeichnen sich durch ihren kompakten Aufbau aus und können, je nach Design, mehrere verschiedene Schläuche aufnehmen. Dabei können Sie sowohl lediglich eines als auch mehrere einzelne Rohre anschließen.
-
Pneumatik-Winkel-Rohr-zu-Rohr-Adapter – Mit Pneumatik-Winkel-Rohr-zu-Rohr-Adaptern können Rohre im rechten Winkel angeschlossen werden. Größe, Bauart und Funktion der Adapter können variieren, doch im Grunde sind sie sich alle sehr ähnlich. Manche dieser Lösungen eignen sich zum Beispiel für den Einsatz in pneumatischen Systemen zum Servieren von Getränken im Bereich Gastronomie.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Auslass-/Überdruck-Funktion – Mit diesen Anschlüssen können Sie ein Plus an Kontrolle über Ihr System erlangen, während zudem Lärm und Emissionen verringert werden. Auch hier sind viele verschiedene Größen und Bauarten erhältlich. Nehmen Sie sich für die Wahl des Anschlusses also genügend Zeit.
-
Pneumatik-Fitting Wartungskits – Wartungskits enthalten viele verschiedene Teile, darunter Standrohre, Rohr-zu-Rohr-Anschlüsse, und Ellbogenstücke, mit deren Hilfe Pneumatiksysteme in einwandfreiem Zustand gehalten werden können.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Durchflussregler – Diese Anschlüsse werden an das jeweilige Pneumatiksystem angesteckt und bieten die Möglichkeit, die Luftmenge innerhalb des Systems zu regulieren. Manche Anschlüsse sind unidirektional, mach andere wiederum multidirektional.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Logik-Elemente – Diese Anschlüsse ermöglichen mit ihren „Oder-“ bzw. „Und-“Logikelementen eine ganze Reihe an Funktionalitäten. Somit erhält der Bediener die Möglichkeit, das System exakt auf seine Anforderungen abzustimmen.
-
Pneumatik-Mehrfachverteiler mit Gewinde – Pneumatik-Mehrfachverteiler mit Gewinde verfügen über mehrere verschiedene Gewindeverbindungen. Erhältlich sind sie in Optionen mit vier, fünf und sechs Anschlüssen.
-
Pneumatik-Mehrfachverteiler mit Rohr-zu-Rohr-Adapter – Diese Anschlüsse bieten eine ganze Reihe an Anschlussmöglichkeiten für Rohre innerhalb eines Systems. Sie sind mit vielen verschiedenen Anschlussoptionen und in den unterschiedlichsten Größen erhältlich, sodass sie sich für die verschiedensten Pneumatiksysteme eignen.
-
Pneumatik-DIN-Schienen-Rohr-zu-Rohr-Adapter – Diese mühelos zu handhabenden Rohr-zu-Rohr-Adapter können direkt auf einer DIN-Schiene montiert werden. Mit ihren Steckanschlüssen dauert die Montage nur wenige Minuten.
-
Pneumatik-Multikupplung-Rohrverbindungen – Diese Rohrverbindungen ermöglichen, wie der Name bereits sagt, den Anschluss vieler verschiedener Rohre an ein komplexes Pneumatiksystem. Mit ihrer Hilfe kann der Platzbedarf für die Montage gesenkt werden. Sie eignen sich zudem hervorragend für Überdruck- und Vakuumsysteme.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Rückschlagventil – Diese Anschlüsse ermöglichen die Drehzahlregelung mit freiem Fluss in einer einzelnen Richtung sowie mit einstellbarem Fluss in der jeweils entgegengesetzten Richtung.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Druckabfall – Diese Komponenten erzeugen ein Hubende-Signal, falls kein Abgasgegendruck mehr im System vorhanden ist.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Druckanzeige – Bei diesen Komponenten handelt es sich um visuelle Anzeigen, mit deren Hilfe Bediener feststellen können, ob der ideale Druck in den jeweiligen Pneumatiksystemen anliegt.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Druckregler – Mit diesen Komponenten kann der Druck innerhalb des Systems reguliert werden, damit er niemals zu hoch bzw. zu niedrig ausfällt. Viele solcher Anschlüsse sind mit einer Vielzahl der verschiedensten eingesetzten Kühlmittel kompatibel.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Druckbegrenzung – Mit diesen Komponenten können Systeme vor Überdruckbedingungen bewahrt werden. Sie verfügen in aller Regel über mühelos zu bedienende Push-to-Lock-Einstellknöpfe und sind zudem manipulationssicher.
-
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen – Die sogenannten Schnellverbindungskupplungen können schnell und mühelos an die unterschiedlichen Schläuche der verschiedensten Geräte angesteckt werden. Besonders oft werden sie für pneumatische Systeme in den Bereichen Zahn- und Allgemeinmedizin eingesetzt.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Schalldämpfer/Drosselschalldämpfer– Mit diesen Anschlüssen kann die Lautstärke des jeweiligen Systems angenehm niedrig gehalten werden. Sie sind in vielen verschiedenen Bauarten erhältlich und sind zudem sehr effizient bei der Reduzierung von Schallemissionen.
-
Pneumatik-Funktions-Fittings - Soft-Start – Diese Anschlüsse werden direkt auf den Zulaufanschluss des Steuerventils montiert. Sie können jedoch auch als Anschluss der allgemeinen Versorgungsleitung an Steuerventile verwendet werden, sodass im weiteren Verlauf lediglich bestimmte Geräte kontrolliert werden.
-
Pneumatik - Gerade Gewindeadapter – Gerade Gewindeadapter sind sehr weit verbreitete Teile in Pneumatiksystemen. Sie sind in aller Regel aus Messing gefertigt und sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.
-
Pneumatik - Gerade Gewinde-zu-Rohr-Adapter – Diese Adapter verfügen auf der einen Seite über ein Gewinde zum Anschluss an das jeweilige System, während sich auf der anderen Seite ein herkömmlicher Rohranschluss befindet. Ebenso wie viele andere Anschlüsse und Adapter sind auch sie in vielen verschiedenen Größen und Optionen erhältlich.
-
Pneumatik - Gerade Rohr-zu-Rohr-Adapter – Gerade Rohr-zu-Rohr-Adapter sind schlichtweg gerade, wie der Name schon sagt. An jedem Ende verfügen sie über einen Anschluss für Rohre aller Art. Die meisten dieser Adapter eignen sich für Rohre aus allerlei Materialien, darunter Polyurethan, Nylon und Polyamid. Manche Adapter sind aus vernickeltem Messing gefertigt, andere wiederum aus glasfaserverstärktem Nylon.
-
Pneumatik-T-Gewindeadapter – Diese Adapter kommen in Form eines T-Stücks und ermöglichen den Anschluss mehrerer Komponenten an ein Pneumatiksystem. Sie sind in aller Regel aus vernickeltem Messing gefertigt und eignen sich für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan.
-
Pneumatik-T-Gewinde-zu-Rohr-Adapter – Auf einer Seite des T-Stücks befindet sich ein Gewinde zur Befestigung an einem System. An dem anderen Ende hingegen befinden sich Anschlüsse für Rohre. Diese Adapter eignen sich für die allermeisten Kunststoff-Rohre.
-
Pneumatik-T-Rohr-zu-Rohr-Adapter – Ein solcher Adapter verfügt über drei Anschlüsse für Rohre – einer an jeder Seite des T-Stücks. Sie eignen sich für die allermeisten Kunststoff-Rohre. Dabei kommen sie zusammen mit Rohrmuttern, benötigen in aller Regel jedoch noch einen separaten Schneidering.
-
Pneumatik-Y-Gewindeadapter – Ein solcher Adapter kommt in Form des Buchstabens „Y“ und verfügt über ein Gewinde am unteren Ende des „Y“. Hiermit wird der Adapter an das Pneumatiksystem angeschlossen, während die anderen Enden für Rohre vorgesehen sind. Sie eignen sich für viele verschiedene Rohre, darunter solche aus Nylon und aus Polyurethan. Auch ihre Größe kann variieren.
-
Pneumatik-Y-Gewinde-zu-Rohr-Adapter – Diese Adapter verfügen über einen „Y“-Zweig, mit dessen Hilfe Pneumatikanschlüsse mühelos an ein System angeschlossen werden können. Dabei können sie Leitungen in derselben Richtung wie die Gewindebuchse des jeweiligen Geräts aufnehmen. Die Adapter unterstützten Rohre aus Nylon und aus Polyurethan und eignen sich zudem für Vakuum- und Überdruck-Anwendungen.
-
Pneumatik-Y-Rohr-zu-Rohr-Adapter – Ein solcher Adapter stellt die Verbindung zwischen den verschiedenen Rohren eines Pneumatiksystems her, damit das System selbst verschiedene Bereiche abdecken kann. Viele moderne Adapter sind mühelos zu installieren und sind platzsparend konstruiert.
Was sind Pneumatik-Befestigungsmuttern für Adapter und Fittings?
Befestigungsmuttern werden für den Gebrauch vieler verschiedener Adapter und Anschlüsse benötigt. Beim Kauf von Adaptern und Anschlüssen ist stets zu berücksichtigen, dass Befestigungsmuttern oftmals separat zu bestellen sind. Aufgabe dieser Muttern ist es, Anschlüsse so zu gestalten, dass zu keiner Zeit Luft aus dem Pneumatiksystem austreten kann.
Was sind Pneumatik-Kupfer-Unterlagsscheiben für Einschraubfittings?
Ähnlich wie Befestigungsmuttern helfen auch Kupferscheiben dabei, das jeweilige System luftdicht und funktionsfähig zu halten. Sie sind korrosionsbeständig und in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Dabei ist stets die für Ihr individuelles System richtige Größe zu verwenden.
Was sind Gewindemuttern/Verschlüsse für Pneumatik-Adapter und -Anschlüsse?
Gewindemuttern und Verschlüsse funktionieren zusammen mit all den unterschiedlichen Rohrleitungen für Pneumatiksysteme und können die luftdichte Abdichtung sicherstellen, sodass die ordnungsgemäße Funktion des Systems zu jeder Zeit gewährleistet ist. Verschlüsse sind gelegentlich mit einer Gewindemutter ausgestattet, oftmals muss jedoch separat ein Schneidering dazu bestellt werden.
Was sind Pneumatik-Rohr-Übergangsmuffen für Adapter und Fittings?
Übergangsmuffen decken die eigentliche Pneumatikleitung ab und sorgen somit für zusätzlichen Schutz vor Korrosion und Rissen. Manche modernen Muffen sind sogar flammbeständig, sodass die jeweilige Rohrleitung vor sämtlichen Hitzeeinflüssen bewahrt wird.