- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Pruefspitzen
Pruefspitzen Messbuchsen
Was sind Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen?
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen sind Komponenten, mit deren Hilfe Techniker elektronische Geräte und Produkte aller Art überprüfen können. Dabei werden die Kontaktstellen der jeweiligen Prüfstandanlage bzw. des Messgeräts zunächst mit den zu prüfenden Geräten verbunden, um im Anschluss die verschiedensten Messungen durchzuführen. Mit diesen Steckverbindern können Techniker ihre Messgeräte an elektronische Geräte aller Art anstecken und diverse Parameter wie Stromstärke, Widerstand und Spannung messen. Erhältlich sind Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen in einer Vielzahl an Bauarten und Größen, sodass deren Prüfbereich so umfassend wie möglich ausfällt.
Warum sind Prüfungen im Bereich Elektronik so wichtig?
Prüfungen sind über viele Phasen hinweg ein wichtiger Bestandteil des Lebenszyklus eines elektronischen Produkts. Mit ihrer Hilfe kann eine ganze Reihe an Dingen bestimmt werden. Zunächst kann sichergestellt werden, dass die Geräte, die ein Unternehmen gerade herstellt, bestimmten Standards entsprechen. Oftmals prüft das jeweilige Unternehmen nicht jede einzelne Einheit, die es produziert. Stattdessen prüfen Techniker stichprobenartig lediglich eine bestimmte Anzahl an Einheiten, um der Abteilung für Qualitätskontrolle unter die Arme zu greifen.
Neben den Prüfungen im Rahmen der Produktion enthält auch die gesamte Entwicklung ein erhebliches Maß an Prüfungen, damit die verschiedensten Geräte zunächst zu einem Punkt gebracht werden, an dem die Produktion überhaupt erst möglich ist. Dabei werden die verschiedenen Geräte oftmals auf Sicherheit und Langlebigkeit geprüft und hinsichtlich der Anforderungen an Stromstärke, Spannung und Widerstand untersucht.
Ohne Prüfungen würden wesentlich mehr elektronische Geräte beim Einsatz in der „echten Welt“ ausfallen. Während ein solcher Ausfall bei Geräten wie DVD-Playern oder Laptops wahrscheinlich bloß unangenehm ist, kann es bei Funktionsstörungen von medizinischen Geräten durch elektrische Probleme tatsächlich auch um Leben und Tod gehen. Ordnungsgemäßes Prüfen und das Einhalten oder sogar Übertreffen von Verträglichkeits-Standards ist für alle Unternehmen im Bereich Elektronik heute nicht mehr wegzudenken.
Welche Arten von Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen gibt es?
Angesichts der hohen Anzahl an verschiedenen Geräten auf dem Markt ist auch eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Prüfung dieser Geräte erforderlich. Wie bereits angesprochen, verwenden Techniker oftmals mobile Hand-Messgeräte sowie größere, feststehende Komponenten zur Prüfung von elektronischen Geräten.
Während eine ganze Reihe an elektronischen Geräten bereits mit einigen wenigen Messkomponenten geprüft werden kann, benötigen Techniker eine Vielzahl an Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, um die zu prüfenden Geräte anzuschließen.
Was sind Prüfstecker und -Buchsen?
Messleitungen können entweder Stecker oder Buchsen zur Prüfung bestimmter Gerätschaften verwenden. Diese sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und können auch zusammen mit anderen Prüfgeräten und -Steckverbindern arbeiten. Der Stecker am Ende des Steckverbinders rutscht dabei so einfach in die Prüfbuchse einer Klemme oder eines anderen Steckverbinders wie etwa der Stecker von Kopfhörern in eine Audiobuchse. Viele dieser Optionen bestehen aus Messing mit Vergoldung. Isolatoren sind ebenfalls erhältlich, die es dank ihrer Flexibilität relativ mühelos gestalten, verschiedenste Geräte zu prüfen.
-
1 mm
-
1,5 mm
-
2 mm
-
4 mm
-
6 mm
Was sind Laborsteckverbinder und Zubehörteile?
Laborsteckverbinder verfügen über Kabelaufnahmen an einem Ende, während am anderen Ende ein Stecker zur Aufnahme der Prüfung eingeführt werden kann.
Auch sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl an elektronischen Geräten prüfen zu können. Im Folgenden stehen die erhältlichen Größen für Prüfkomponenten. Achten Sie immer auf die Art des Geräts, das sie prüfen möchten, damit die richtige Größe sichergestellt ist. Da viele Techniker oftmals mehrere verschiedene Geräte zu prüfen haben, ist es allgemein eine gute Idee, mehr als eine Option zur Hand zu haben. So kann es sich als nützlich erweisen, eine ganze Reihe an verschiedenen Laborsteckverbindern, Zubehörteilen, Steckern und Buchsen parat zu haben.
-
4 mm
-
5 mm
-
8 mm
Neben den eigentlichen Laborsteckverbindern ist auch eine ganze Reihe an Zubehörteilen erhältlich, die beim Kauf in Betracht gezogen werden sollten. Kontaktstifte sind ein gutes Beispiel für ein solches Zubehörteil. Fügen Sie diese Stifte zu dem Gerät hinzu, das sie prüfen, steht Ihnen mehr Drehmoment für die Befestigung der einzelnen Drähte zur Verfügung. Ebenso sind Sicherheitsstopfen erhältlich, die direkt in die Oberseite der verschiedenen Klemmen eingesteckt werden können. Dabei schließen sie bündig mit der Oberseite der jeweiligen Klemme ab, sodass das Einstecken einer Prüfsonde oder eines Prüfsteckers in die leitende Buchse verhindert wird.
Was sind KFZ-Sicherungsadapter?
Ein KFZ-Sicherungsadapter ist besonders wertvoll zur Prüfung von Leckstrom und Stromaufnahme. Derartige Prüfbuchsen verfügen über zwei Pole mit je einer 4-mm-Buchse an der Rückseite. Sie verfügen zudem über Kontakte mit Ummantelung, die deren Gebrauch sicherer gestaltet. Prüfbuchsen sind in verschiedenen Größen mit unterschiedlichem Rastermaß erhältlich. Prüfen Sie das Rastermaß der Buchsen, die Sie in Betracht ziehen, um sicherzugehen, dass sie sich auch wirklich für Ihre Anwendung eignen. Auch hier kann es durchaus vorteilhaft sein, mehr als eine Buchse in mehreren Größen zur Hand zu haben, sollten Sie regelmäßig unterschiedliche Arten von Fahrzeugen überprüfen.
Was sind Anschlussklemmen?
Anschlussklemmen sind sehr weit verbreitete Prüfkomponenten. Sie können an einem einzelnen Draht oder einer einzelnen Messleitung befestigt werden und schließen diesen bzw. diese ab. Anschlussklemmen sind tatsächlich Teil vieler verschiedener elektronischer Geräte, darunter zum Beispiel Audio-Verstärker. Sie verfügen über eine Art Metallstange mit Gewinde in der Mitte und eine Kappe, die auf diese Stange geschraubt wird. Dabei ist Kappe zu Isolationszwecken oftmals aus Kunststoff und mit verschiedenen Farben gekennzeichnet, damit Bediener die aktive Klemme (normalerweise rot) mühelos von der inaktiven Klemme (normalerweise schwarz) unterscheiden können. Grün weist in aller Regel auf die Erdungsklemme hin.
Doch auch, wenn Anschlussklemmen die Sicherheit erhöhen, können auch sie die Gefahr nicht vollständig ausräumen, dass die Bediener mit den spannungstragenden Metallteilen des Equipments in Berührung kommen. Es ist daher am besten, diese Klemmen hauptsächlich zusammen mit Geräten zu verwenden, deren Spannung nicht in einem gefährlich hohen Bereich liegt. In manchen Fällen werden Sicherheitsbananenklinken den herkömmlichen Anschlussklemmen vorgezogen, doch im Grunde sind beide Lösungen in Ordnung. Wie immer gilt: Sicherheit steht an erster Stelle.
Was sind Kontaktstifte?
Kontaktstifte sind letztlich genau die Komponenten, die mit dem jeweiligen Prüfgerät verbunden werden. Ein gutes und mühelos erkennbares Beispiel für Kontaktstifte finden Sie bei einer herkömmlichen Auto-Batterie. Die eine Seite, also der rote Kontaktstift, steht für die positive Ladung, während die andere Seite, also der schwarze Stift, für die negative Ladung steht. Bestimmte Steckverbinder können mit Kontaktstiften verbunden werden, sodass sie diese prüfen und deren Spannung und Stromstärke bestimmen können. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass auch andere Teile als lediglich Auto-Batterien über Kontaktstifte verfügen. Viele Geräte mit einem Netzteil verfügen beispielsweise über Kontaktstifte oder ähnliche Anschlüsse zum Anschließen von Prüfgeräten.
Welche Arten von Klemmen gibt es?
Elektrische Stecker und Klemmen gibt es heutzutage nahezu in unendlicher Vielfalt. Dabei verfügen Steckverbinder allgemein über Stecker (auch: das „männliche Ende“) und Buchsen (das „weibliche Ende“). Adapter können hilfreich sein, um verschiedenartige Steckverbinder miteinander zu verbinden. Bei Prüfvorgängen empfiehlt es sich jedoch, die jeweils richtigen Steckverbinder parat zu haben. Steckverbinder sind heutzutage in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich: Die folgenden Klemmen zählen dabei zu den am häufigsten zu Prüfzwecken verwendeten Lösungen.
-
Nagelbrett-Kontaktklemmen – Bei einer Nagelbrett-Kontaktklemme ist der Name voll und ganz Programm. Sie verfügt über einen Dorn und diverse Backen, welche die zu prüfenden Drähte bzw. das jeweilige Gerät fest einklemmen. Erhältlich sind diese Klemmen in vielen verschiedenen Größen und da manche größer und manche kleiner sind, können sie je nach Bedarf entsprechend weit öffnen, um verschieden große Geräte zu prüfen.
-
Krokodilklemmen – Mit zu den am häufigsten verwendeten Prüfklemmen zählen die so genannten Krokodilklemmen. Sie verfügen über einen Hebel zur Öffnung der Backen der Klemmen, sodass sie im Anschluss mühelos auf die zu prüfende Komponente aufgesteckt werden können. Krokodilklemmen sind aufgrund ihrer mühelosen und schnellen Bedienung eine hervorragende Wahl für sehr viele Prüfanwendungen. Sie sind zudem auch in vielen verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Stahl, Kupfer und vernickelter Stahl. Dabei können sie mühelos mit Messgeräten und den meisten Batterien verwendet werden. Darüber hinaus sind Krokodilklemmen in der Regel sehr robust.
-
Delfinklemmen – Delfinklemmen funktionieren ähnlich wie Krokodilklemmen, sind aber oftmals etwas sicherer und verwenden einen Druckknopf anstelle von blankem Metall zur Öffnung der Backen. Sie verfügen über einen metallischen Kontaktbereich und eignen sich gut zum Halten von Drähten. Der Mantel und der Druckknopf sind dabei jedoch aus Kunststoff, was diese Klemmen demnach sicherer gestaltet. Delfinklemmen sind ebenfalls in vielen verschiedenen Größen für die unterschiedlichsten Aufgaben erhältlich.
-
Klemmprüfspitzen – Klemmprüfspitzen können das jeweils zu prüfende Equipment fest greifen und halten. Dabei können sie auf die verschiedensten Mechanismen zum Greifen der Anschlüsse bzw. Geräte zurückgreifen, darunter auch Krokodilklemmen.
-
Hakenklemmen – Hakenklemmen verfügen über einen kleinen Haken an einem Ende, mit dessen Hilfe der Bediener die Klemme an das jeweilige Gerät anschließen kann. Da Geräte und Komponenten in so vielen verschiedenen Größen vorhanden sind, sind diese Haken selbstverständlich auch in nicht minder vielen verschiedenen Größen erhältlich.
-
IC-Testclips – Mit IC-Testclips können Sie sich der Kontakte der Komponenten von DIL ICs annehmen. Diese Testclips werden mit den Kontakten verbunden und halten sie stark genug fest, sodass sie nur sehr unwahrscheinlich abrutschen können. Dabei kommen hochwertige Federn zum Einsatz, um diese enge Verbindung sicherzustellen.
-
Kelvinklemmen – Kelvinklemmen unterstützen so genannte Vier-Leiter-Messungen und werden für die Vierpunktmethode eingesetzt. Oftmals werden sie auch Kelvinspitzen genannt. Dabei kommen für die Anschlüsse häufig Krokodilklemmen zum Einsatz.
-
Miniatur-Prüfklemmen – Wie der Name bereits vermuten lässt, sind Miniatur-Prüfklemmen schlichtweg kleine Ausführungen von Prüfklemmen. Sie kommen vor allem für die Messung von kleinen Komponenten zum Einsatz, darunter all die Teile auf PCB-Oberflächen. Dank ihrer geringen Größe können mit Miniatur-Prüfklemmen selbst Geräte geprüft werden, deren Kontakte sehr nah aneinander liegen.
Was sind Miniatur-Prüfstecker und -Buchsen?
Ähnlich wie Miniatur-Prüfklemmen, sind Miniatur-Prüfstecker und -Buchsen letztlich kleinere Versionen herkömmlicher Stecker und Buchsen. Mit ihrer Hilfe können Techniker kleinere Platinen und Geräte prüfen.
Was sind Prüfspitzen?
Prüfspitzen zeichnen sich durch ihre sehr kleine und sehr feine nadelähnliche Spitze aus, mit deren Hilfe sie auch in sehr beengte Bereiche vordringen und Prüfungen vornehmen können. Auch sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, sodass sie mit Steckern verschiedener Größen arbeiten können. Die Prüfspitze selbst kann auch zur Penetration einer dünnen Isolierschicht eingesetzt werden. Prüfspitzen sind eine gute Lösung zur Prüfung von Mikroelektronik.
Was sind gefederte Prüfspitzen?
Diese Prüfspitzen verfügen über federbelastete und sehr kleine, spitze Nadel-ähnliche Spitzen. Die Spitze selbst tritt in aller Regel hervor, sobald die Feder manipuliert wird. Auch sie sind in verschiedenen Größen erhältlich. Ebenso wie herkömmliche Prüfspitzen eignen sich auch gefederte Spitzen zur Penetration einer Isolierung.
Was sind Prüfspitzen mit Sicherung?
Prüfspitzen mit Sicherung können für ein Plus an Sicherheit bei Messvorgängen sorgen und ermöglichen die Messung einer Spannung selbst bei einer durchgebrannten Sicherung. Für zusätzlichen Schutz verfügen sie über eine einschiebbare Ummantelung. Zudem können sie sehr mühelos an einen Stecker angeschlossen werden – achten Sie jedoch darauf, dass Sie stets die Komponenten in den richtigen Größen verwenden
Was sind Testboxen?
Testboxen werden zur Erstellung und Prüfung von Prototypen verwendet, und können zudem helfen, empfindliche Komponenten vor Strahlung zu schützen. Ihre Größe hängt ganz von der jeweiligen Anwendung ab. Gefertigt sind sie in aller Regel aus Aluminium.
Was sind Prüfklemmen-Isolierungen?
Prüfklemmen-Isolierungen, in aller Regel aus PVC gefertigt, umschließen die Klemme selbst und sorgen für deren Isolierung. Verschiedenartige und verschieden große Klemmen erfordern jeweils verschiedene Isolierungen. Verwenden Sie stets die richtige Isolierung für die jeweilige Klemme.
Was sind Testadapter?
In manchen Fällen kann es vorkommen, dass die Klemmen, die Sie gerade zur Hand haben oder die Sie regelmäßig verwenden, nicht funktionieren, und sie suchen eine Möglichkeit, um zwei verschiedene Prüfgeräte miteinander zu verbinden. Testadapter sind die ideale Lösung für dieses Anliegen. Sie sind in vielen verschiedenen Varianten erhältlich, darunter in Form von Magnetadaptern für Schraubenköpfe.
Was sind Teststecker und -Buchsen?
Hierbei handelt es sich um Komponenten, die über Steckverbindern angebracht werden und diese zur Prüfung verschiedenster Gerätschaften in Stecker oder Klinken verwandeln. Sie können ebenso direkt auf den Steckkomponenten des anderen Steckverbinders aufgesteckt werden, den der jeweilige Techniker verwendet.