- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Sicherheitsbeleuchtung
Ideale Sicherheitsbeleuchtung für Unternehmen
Sicherheitsbeleuchtung dient in aller Regel dazu, Eindringlinge zu vertreiben, kriminelle Aktivitäten zu verhindern und ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Sie kann sich jedoch auch sehr schnell als kontraproduktiv erweisen, wenn sie bestimmte Konstruktionsmängel aufweist. Mangelhaft entwickelte Sicherheitsbeleuchtung kann Ihre Sicht behindern und somit Gelegenheiten für Kriminelle schaffen.
Ganz im Gegensatz dazu kann eine gut durchdachte und sorgfältig abgeschirmte Sicherheitsbeleuchtung zusammen mit einer entsprechenden Videoüberwachung diese Risiken erheblich senken. Wir möchten Ihnen hiermit einen tieferen Einblick in das Thema Sicherheitsbeleuchtung bieten und wertvolle Tipps geben, wie Sie diese zum Schutz Ihres Unternehmens am besten einsetzen können.
Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich
Analysieren Sie zunächst, welche Optionen am besten zu Ihren Anforderungen passen. Dabei sollten Sie die Sicherheit der Lagerhaus- und Büro-Umgebung nicht außer Acht lassen. Ist es bei einer relativ hohen Kriminalitätsrate ausreichend, für dauerhafte Sicherheitsbeleuchtung über die ganze Nacht zu sorgen? Falls ja, könnten Xenon-Scheinwerfer eine energieeffiziente Option für Sie sein. Das einzige Problem dieser Lampen ist jedoch deren gelbliches Licht, welches die Erkennung von Eindringlingen deutlich erschwert.
Aus diesem Grund vertrauen viele Unternehmen auf Natriumdampf-Hochdrucklampen, die ein weißeres Licht erzeugen. Diese sind jedoch zugleich weniger energieeffizient und können die Stromrechnung wieder etwas in die Höhe treiben.
Die Lösung: Passive Infrarotsensoren (bekannt als Bewegungsmelder), die das Licht einschalten, sobald sich eine Person (auch ein Tier) nähert. Sie sind aufgrund des Überraschungsmoments sehr effektiv und vertreiben Eindringlinge - aus Angst, man hätte sie entdeckt.
Ganz egal für welche Option Sie sich letztendlich entscheiden, Glühlampen mit hoher Wattzahl sind nicht immer die beste Lösung. Oftmals blenden sie Sie nur und lassen Eindringlinge aus Ihrem Sichtfeld verschwinden. Setzen Sie lieber auf dimmbare Lampen - dafür mehr Flächenabdeckung. Das mag widersprüchlich scheinen, erweist sich jedoch als wesentlich bessere Lösung, um Ihren Parkplatz- und Eingangsbereich sicher zu gestalten. Eine gute Sicherheitsbeleuchtung basiert auf mehreren Lampen mit geringerer Helligkeit, anstatt auf weniger Lampen mit besonders intensiver Helligkeit.
Form
Kommen wir zum Thema Lichtdesign: Installieren Sie eine Leuchte über jedem Eingang und richten Sie sie gerade nach unten aus, damit kein blinder Fleck entsteht. Zusätzlich dazu säumen viele Unternehmen ihre Einfahrten, Fußwege und Bürogebäude mit Xenon-Scheinwerfern, damit sich Einbrecher gar nicht erst in die Nähe der Eingänge trauen.
Denken Sie immer daran, Ihre Beleuchtung außerhalb der Reichweite von Person zu installieren - sonst knipsen Eindringlinge das Licht schneller aus, als Ihnen lieb ist.
Prüfung
Ein wichtiger Teil beim Aufbau Ihrer individuellen Sicherheitsbeleuchtung ist ein Test bei Nacht. Nur so können Sie erkennen, wo nachgebessert werden muss, was funktioniert und was nicht. Darüber hinaus werden Sie somit schnell feststellen können, welche Bereiche nicht erfasst werden, oder ob einzelne Leuchten Sie blenden. Beheben Sie das Problem unmittelbar und tauschen Sie die jeweiligen Lampen durch weniger intensive LEDs für Sicherheitsanwendungen, oder durch dimmbare Xenon-Leuchten aus.
Was Sie vermeiden sollten
Nehmen Sie Abstand von Rundum-Leuchten, die ihr Licht in alle Richtungen verteilen und Sie daher nur blenden. Diese sind dazu nicht besonders gut geeignet für die Ausleuchtung bestimmter Bereiche.
Achten Sie auch darauf, dass Ihre Beleuchtung gut vor Vandalismus geschützt ist. Bringen Sie entsprechende Schutzvorrichtungen an, damit Kriminelle nicht das Licht ausknipsen können. Sicherheitsbeleuchtung ist eine bedeutsame Investition - die ihr Geld wirklich wert ist. Nehmen Sie das Heft in die Hand: Schützen Sie Ihre Arbeitnehmer und Ihren Arbeitsplatz.