- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Taschenlampe
Was sind Taschenlampen?
Eine Taschenlampe ist eine tragbare Lichtquelle. Für gewöhnlich sind Taschenlampen so gestaltet, dass sie besonders gut zu tragen sind und auch in einer Tasche verstaut werden können. In der Vergangenheit waren die meisten Taschenlampen mit Glühlampen als Lichtquelle ausgestattet. Heutzutage verwenden die meisten von ihnen jedoch LEDs, die eine bessere Leistung bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch bieten.
Manchmal sind Taschenlampen speziell auf besondere Zwecke ausgelegt, zum Beispiel für den Gebrauch unter Wasser. So können sie auf viele verschiedene Arten verwendet werden. Manche Taschenlampen sind so konstruiert, dass sie ganz normal in einer Hand gehalten werden können, während andere wiederum zum Beispiel mit einem Band am Kopf getragen werden können. Manche Modelle sind in Halterungen montiert, die am Handgelenk befestigt werden. So sind Taschenlampen in vielen verschiedenen Designs erhältlich, und während neue Modelle immer kompakter und leistungsstärker werden, werden stets neue Designs ausgearbeitet.
Aus welchen Teilen besteht eine Taschenlampe?
Eine Taschenlampe besteht in aller Regel aus nur sehr wenigen Teilen. Das Gehäuse beinhaltet zunächst alle innenliegenden Teile. Dabei kann es über besondere Eigenschaften verfügen, zum Beispiel kann es wasserdicht oder beständig gegenüber gefährlichen Chemikalien sein. Ebenso kann das Gehäuse dem Bediener die Möglichkeit bieten, den Lichtstrahl einzustellen, indem die Linse oder der Reflektor fokussiert werden kann.
Die Bauteile umfassen eine Stromquelle, einen Schalter – der meist etwas hervorsteht – einen Reflektor, eine LED bzw. Glühlampe und eine Linse aus Kunststoff oder Glas, die über der Lichtquelle angebracht wird.
Als Stromquelle dient in aller Regel eine Trockenbatterie. Lithium-Ionen Batterien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit für diese Geräte, doch auch Alkali-Batterien und Akkus werden weitläufig eingesetzt. Bei manchen Taschenlampen kann die Stromquelle aufgeladen werden, indem der Bediener an einem Hebel kurbelt.
Wie funktioniert eine Taschenlampe?
Eine Taschenlampe ist ein sehr simples Gerät. Dabei wird der Strom aus den Batterien bzw. der Stromquelle aufgegriffen und in die Lichtquelle geleitet. Mit einem Schalter kann der Bediener die Taschenlampe an- und ausschalten, und manchmal auch weitere Funktionen nutzen. Taschenlampen können für Zusatzfunktionen zudem über Widerstände und weitere Bauelemente im Schaltkreis verfügen.
Neuere Taschenlampen bieten Funktionen wie Stroboskoplicht, mehrere Betriebsmodi oder Leistungsstufen. Aufgerufen werden diese Funktionen oftmals, indem der Bediener die verschiedenen Optionen über den An/Aus-Schalter durchgeht. Manche Taschenlampen sind sogar mit Fernbedienungen ausgestattet, mit deren Hilfe das Gerät ohne direkten Kontakt an- bzw. ausgeschaltet werden kann. Über diese Funktion verfügen besonders häufig Taschenlampen zur Montage auf einer Schusswaffe: Somit kann der Bediener das Licht an- und ausschalten, ohne nach vorne greifen und den Schalter betätigen zu müssen.
Welche Berufsgruppen benötigen Taschenlampen?
Taschenlampen werden von vielen verschiedenen Berufsgruppen tagein, tagaus verwendet. Mit ihrer Hilfe können zum Beispiel Polizisten und Sicherheitskräfte dunkle Bereiche einsehen. Zudem werden sie manchmal dazu verwendet, Personen vorübergehend außer Gefecht zu setzen, indem direkt in ihre Augen geleuchtet wird, oder um festzustellen, ob Personen unter Drogeneinfluss stehen oder unter Orientierungsverlust leiden.
Taschenlampen kommen auch bei jeder Art von Rettungsdienst zum Einsatz. Dabei dienen sie selbstverständlich der Sicherheit und der Sichtbarkeit, können aber auch mit farbigen Linsen ausgestattet sein, mit deren Hilfe Personen ohne Einschränkungen der Nachtsicht in die Dunkelheit blicken können. Hierfür werden oftmals rote Linsen verwendet.
Auch Handwerker verwenden Taschenlampen häufig - angefangen vom Klempner, der in einen dunklen Zwischenraum sehen muss, bis hin zum Elektriker, der dem Verlauf eines Kabels folgen möchte.
Taschenlampen zählen zu den am häufigsten verwendeten Geräten der Welt. So gut wie Jeder benutzt sie, egal ob im Beruf oder in der Freizeit. Zudem zählen Taschenlampen zur grundlegenden Sicherheitsausstattung von Fahrzeugen.
Zu den wohl berühmtesten Taschenlampen zählen die Leuchten von Bergbauarbeitern. Sie werden für gewöhnlichen an dem Helm der Arbeiter montiert, sodass diese mit beiden Händen arbeiten können. Elektrische Lampen sind dabei selbstverständlich wesentlich sicherer als Leuchten mit offener Flamme.
Wer sonst benötigt Taschen- bzw. Handlampen?
Jeder von uns wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal eine Taschen- bzw. Handlampen benötigen. Die allermeisten Notfallstellen empfehlen, dass sich in jedem Haushalt mindestens eine Taschenlampe, besser jedoch mehrere Taschenlampen, befinden. Zudem sollten deren Akkus regelmäßig überprüft werden um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
Taschen- und Handlampen sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit denen sie sich für die unterschiedlichsten Aufgaben eignen. Manche Taschenlampen sind zum Beispiel darauf ausgelegt, an Oberflächen geklemmt zu werden, und sind somit ideal für Arbeiten an Computern und ähnliche Aufgaben, bei denen ein mobiles, leistungsstarkes Licht hilfreich sein kann. In dieser Hinsicht sind sie auch ideal für Arbeiten an Autos.
Manche Taschenlampen werden in der Hand gehalten, andere sind jedoch als eine Art Laterne gestaltet. Diese Lampen eignen sich hervorragend als Notbeleuchtung oder für Signalleuchten. Manche dieser Designs sind zudem mit einer roten Linse ausgestattet, sodass sie auch als Warnleuchten bei Notfällen auf der Straße eingesetzt werden.
Was sind Handlampen?
Eine Handlampe ist eine tragbare Taschenlampe, ist aber in aller Regel so konstruiert, dass sie an einer praktischen Stelle aufgehängt wird. Eine Handlampe ist also oftmals eine Art Laterne. Betrieben werden sie oftmals mit Netzstrom und Verlängerungskabeln.
Handlampen werden in der Regel mit Hilfe eines Hakens an dem jeweiligen Gerät befestigt, können aber auch über Magneten oder ähnliches verfügen. Darum spricht man manchmal auch von Pannenleuchte.
Wie funktioniert eine Handlampe?
Eine Handlampe funktioniert im Großen und Ganzen genau so wie eine Taschenlampe, wird jedoch oftmals mit Netzstrom betrieben. Handlampen sind also sozusagen tragbare Lampenfassungen. Sie verfügen über einen Ein/Aus-Schalter, eine Glühlampe sowie womöglich über mehrere Helligkeitsstufen. Anders als eine Taschenlampe sind die meisten Handlampen vielmehr darauf ausgelegt, die gesamte Umgebung zu erhellen; sie verfügen also nicht über einen fokussierten Reflektor. Zudem sind sie in aller Regel so konstruiert, dass sie die Lichtquelle vor Stößen und ähnlichen Gefahren schützen können.
Was sind Hand- und Taschenlampen Ladegeräte?
Ladegeräte für Hand- und Taschenlampen sind Geräte, die die Akkus der jeweiligen Lampen wieder aufladen. Sie sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich. So arbeiten manche dieser Ladegeräte mit Netzstrom aus einer Steckdose, während andere zum Beispiel auf den Strom aus dem Zigarettenanzünder eines Autos ausgelegt sind. Manche Ladegeräte werden sogar mit Solarenergie betrieben, andere wiederum erlauben das Laden der Akkus von Hand. Heutzutage sind diese Ladegeräte sehr geläufig, da viele Taschen- und Handlampen mit fest eingebauten Akkus ausgestattet sind, die ein hohes Maß an Leistung und zugleich eine lange Lebensdauer bieten.
Was sind Taschenlampenakkus?
Taschenlampenakkus sind einfach die Akkus, mit denen eine Taschenlampe mit Strom versorgt wird. Seit ihrem Aufkommen haben sich diese Akkus stark weiterentwickelt.
In den USA werden Taschenlampen üblicherweise als „Flashlight“ bezeichnet. Zurückzuführen ist dieser Name auf die eingeschränkte Leistungsfähigkeit früher Akkus: Diese entluden sich mitunter so schnell, dass das Gerät häufig an- und ausgeschaltet werden musste um die Ladung der Akkus aufrechtzuhalten.
Mit zunehmendem Fortschritt wurden Batterien jedoch wesentlich kleiner und zudem leistungsstärker. Die meisten Taschenlampen werden heutzutage von einer Alkali-Batterie betrieben. Manche Taschenlampen sind inzwischen gar so effizient, dass sie von Knopfzellen betrieben werden können – sehr kompakte Form von Batterien.
Auch Lithium-Ionen-Akkus werden immer beliebter. Sie sind wiederaufladbar, bieten hervorragende Performance und halten mit einem Mal Aufladen für eine sehr lange Zeit.
Andere wiederaufladbare Batterien, darunter NiMH und NiCd, werden ebenfalls weitläufig eingesetzt.
Viele neuere Taschenlampen verfügen inzwischen über fest eingebaute Akkus, deren Ausbau nicht vorgesehen ist. Dabei verfügt eine solche Taschenlampe über einen Ladeanschluss anstelle einer Batterieklappe. Somit kann die Taschenlampe einfach angesteckt werden, wenn ihr Akku aufgeladen werden soll. Taschenlampen dieser Art bieten für gewöhnlich hohe Performance, während ihr Akku wieder und wieder aufgeladen werden kann.
Manche Taschenlampen greifen auf besonders große Batterien zurück: Obwohl sie inzwischen wesentlich seltener verwendet werden als früher, sind sie noch immer im Einsatz. So sind zum Beispiel die sehr großen Taschenlampen mit 6V-Batterien aufgrund ihrer Größe, der großen Fläche, die sie ausleuchten können, und aufgrund des Betriebs mit einer Batterie über lange Zeit hinweg noch immer sehr beliebt.
Was sind Ersatzlampen für Taschenlampen?
Lampen sind letztlich die Licht-emittierende Komponente der Taschenlampen. Dabei wird allgemein zwischen zwei Arten unterschieden: Glühbirnen und LEDs. Auf beide dieser Leuchtarten folgt in aller Regel ein Reflektor, der die Intensität des Lichts erhöht und die Richtung steuert, in die das Licht ausgestrahlt wird.
Die meisten Glühlampen basieren auf einem Wolfram-Faden in einem evakuierten Glaskolben. Im Laufe der Zeit kamen jedoch neuere und leistungsstärkere Technologien auf den Markt: So bieten mitunter mit Halogen und anderen Gasen gefüllte Glühlampen eine langlebige, effiziente und helle Beleuchtung.
All diese Lampen können mühelos ausgetauscht werden, verfügen oftmals jedoch nur über eine sehr geringe Lebensdauer. Da Taschenlampen in der Regel jedoch nur für kurze Zeit verwendet werden, ist dies für gewöhnlich keine besorgniserregende Einschränkung.
LEDs sind wesentlich effizienter als herkömmliche Glühlampen. Sie können ein deutlich helleres Licht erzeugen und verbrauchen dennoch weniger Energie als sehr helle Glühlampen. LED-Lampen bieten für gewöhnlich weißes Licht, doch inzwischen sind auch spezielle Designs erhältlich, die UV-Licht oder farbliches Licht erzeugen können.
Manche LED-Taschenlampen können zudem über mehr als eine LED verfügen. Diese können ganz erhebliche Leuchtstärke erreichen. Hochleistungs-Einzel-LEDs sind jedoch auch sehr leistungsstark und werden stets für noch höhere Leistung weiterentwickelt.
So kann eine LED bis zu 100 Lumen und mehr pro Watt erzeugen. Herkömmliche Glühlampen erzeugen bei demselben Energieverbrauch in der Regel weniger als 10 Lumen.
Die meisten LEDs können nicht ersetzt werden, halten oftmals jedoch genauso lang oder sogar länger als die Taschenlampe, in die sie integriert sind. Ein Nachteil von LED-Leuchten besteht jedoch darin, dass sie mehr Hitze erzeugen als herkömmliche Glühlampen. Diese Hitze kann dazu führen, dass die LED ausfällt. Aus diesem Grund verfügen LED-Lampen in aller Regel über einen Kühlkörper.
Welches andere Zubehör für Taschenlampen gibt es?
Zubehörartikel sollen den Anwendungsbereich der Taschenlampen erweitern und ihren Gebrauch angenehmer und effizienter gestalten. Im Folgenden werden die geläufigsten Zubehörartikel kurz beschrieben.
Accessoire-Paket
Ein solches Zubehör-Paket für Taschenlampen bietet in der Regel alles, was eine Taschenlampe in irgendeiner Weise verbessern kann. So sind zum Beispiel Pakete mit einer Vielzahl verschiedenfarbiger Linsen, Montagevorrichtungen und Teilen erhältlich. Dies erlaubt es, die Taschenlampe auf eine bestimmte Anwendung abzustimmen. Für Signalleuchten mag zum Beispiel eine gelbe Linse die beste Wahl sein, während sich zur Beleuchtung eines Gartens, ohne dass sich ein Nachbar gestört fühlen kann, eine rote Linse besser eignen kann.
Adapter-Set Asien
Die Konfiguration von Steckdosen kann von Land zu Land variieren, und manchmal sind Adapter erforderlich um zum Beispiel Geräte aufzuladen. Hochleistungstaschenlampen, die mit Netzstrom aus einer Steckdose geladen werden, benötigen hierfür zum Beispiel einen Adapter. Diese Adapter sind speziell für den Einsatz in Asien entwickelt. Sie sind jedoch auch in Ausführungen für den Einsatz in anderen Ländern erhältlich.
Gürtelhalter
Taschenlampen werden für gewöhnlich nicht dauerhaft verwendet und müssen demnach mitgeführt werden. Ein Gürtelhalter ermöglicht es, eine Taschenlampe zu tragen und zugleich beide Hände frei zu haben. Diese Halter bieten jedoch nicht die Möglichkeit, eine Taschenlampe ohne Berührung zu bedienen.
Flexibler Taschenlampenhalter
Mit diesem Halter können Taschenlampen an Ort und Stelle gehalten und in beliebige Positionen gebracht werden. Besonders beliebt sind sie bei Personen, die an Maschinen und Computern arbeiten, eignen sich aber auch für andere Aufgaben.
Helmclips
Diese Clips sind darauf ausgelegt, eine Taschenlampe an einem Helm zu befestigen. Eingesetzt werden sie von Personen, die nachts oder unter Tage arbeiten bzw. forschen. Zudem eignen sie sich für Radfahrer und andere, die beide Hände frei haben möchten und zugleich eine Lichtquelle benötigen.
Holster
Hierbei handelt es sich um eine Hülle für eine Taschenlampe, ähnlich wie ein Holster für eine Pistole. Sie hält die Taschenlampe sicher fest und schützt sie vor Beschädigungen, während sie zugleich jederzeit überall mitgeführt werden kann. Sie bieten in der Regel jedoch nicht die Möglichkeit, die Taschenlampe zu benutzen, wenn sie in dem Holster steckt.
LED-Modul
Manche Taschenlampen sind kostspielig und ausgesprochen robust, wurden jedoch vor der Zeit von LED-Taschenlampen entwickelt. Mit LED-Modulen kann ein Bediener seine altgediente Taschenlampe mit einem LED-Beleuchtungssystem ausstatten. Somit kann die Lebensdauer der Batterie verlängert und die Leistung gesteigert werden. Ein solches Modul muss jedoch speziell auf das jeweilige Modell der Taschenlampe zugeschnitten sein.