- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automation
- >
- Computertechnik und Peripheriegeräte
Computertechnik und Peripheriegeräte
Computertechnik und Peripheriegeräte umfassen eine gewaltige Menge verschiedenster Produkte: Manche davon sind ausgesprochen komplexer Natur, während manch andere bereits seit Jahrzehnten verwendet werden, doch nach wie vor von großem Wert sind.
Was verbirgt sich hinter Computertechnik?
Computertechnik schließt sämtliche Prozesse mit Computern sowie den Bau und die Instandhaltung von Computern ein. Dabei ist nicht jeder Computer eines dieser elektronischen Geräte, mit denen viele von uns vertraut sind, doch bezieht sich der Begriff in aller Regel auf elektronische Computer. In der Vergangenheit waren auch mechanische Rechengeräte – sprich: Computing Devices – im Einsatz.
Computertechnik kann sich auf das Speichern und Verarbeiten von Daten sowie auf Kommunikation, die Regelung von Maschinen und vieles mehr beziehen. Heutzutage kommen Computer in nahezu allen nur vorstellbaren Bereichen zum Einsatz. Telekommunikationsgeräte gehen immer öfter in diesen Bereich über, einschließlich Mobiltelefone, die so leistungsstark sind, dass sie kleine Programme abspielen können, oder Telefone mit intelligenten Funktionen. Equipment im Bereich Funktechnik wird ebenfalls zunehmend auf Computertechnik umgestellt.
Was sind die verschiedenen Elemente von Computertechnik?
Computertechnik erfordert zunächst eine Hardware und eine Möglichkeit, damit der Bediener mit dieser Hardware interagieren kann. Hinzu kommen Daten, die der Computer verarbeiten soll und ein vorgegebener Prozess zur Verarbeitung dieser Daten sowie eine Software, die all diese Vorgänge übernehmen kann.
Jedes dieser Elemente kann dabei um verschiedene Geräte erweitert werden. So bietet beispielsweise eine Tastatur eine grundlegende Möglichkeit zur Interaktion mit einem Computer – mit einer Maus wird sie jedoch noch nützlicher. Ein Desktop-Computer kann hohe Menge an Daten verarbeiten, doch mit mobilen PCs ist diese Technik auch unterwegs verfügbar.
Computertechnik kann zudem erweitert werden, indem drahtlose Kommunikationstechnik sowie eingebettete Geräte, die speziell auf bestimmte Aufgaben ausgelegt sind, und mehr hinzufügt wird. So ist es zunehmend zur Norm geworden, dass Computer und Netzwerke verkabelte Anschlüsse aufgeben und vielmehr zu drahtlosen Mitteln übergehen. Selbst Tastaturen und Mäuse sind heutzutage oftmals drahtlos und werden mittels Bluetooth-Technologie mit dem Computer verbunden.
Was ist Audio und Video? Welche Produkte unterstützen Audio und Video und wie fügen sie sich in das Gesamtsystem ein?
Audio und Video sind gleichermaßen wichtig für Computertechnik. Sie stellen eine Möglichkeit zur Interaktion mit dem Gerät dar, bieten dem Gerät selbst die Möglichkeit, Informationen an den Bediener weiterzugeben, und vieles mehr. Wenn ein Desktop-Computer hochfährt, sucht er zuallererst nach einem Monitor Dabei können für zusätzliche Flexibilität mehrere Monitore mit einem Computer bzw. mehrere Computer mit einem Monitor verknüpft werden.
Audio-Hardware beinhaltet Soundkarten, die die Verarbeitung von Audio-Informationen übernehmen. Lautsprecher sind selbstverständlich Teil der primären Audio-Hardware der meisten Computer. Dabei gibt es Systemlautsprecher, die in Form sehr einfacher Geräte Pieptöne und andere Warntöne ausgeben. Und es gibt externe Lautsprecher, Kopfhörer und viele weitere Arten, die auch etwas komplexere Funktionen übernehmen können.
Was sind Barcode Scanner? Wofür werden sie verwendet? Wie fügen sie sich in das System ein?
Barcode-Lesegeräte kommen zusammen mit Etikettiersystemen zum Einsatz. Dabei können Barcodes eine ganze Menge an Daten bereitstellen, sobald der Code mit einem entsprechenden Lesegerät gescannt wird. Dieser Code wird dann von einem Computer dechiffriert, der je nach Design über einen seriellen, parallelen oder sonstigen Anschluss verbunden ist. Solche Geräte kommen insbesondere in Supermärkten und Lagerhallen zum Einsatz, sowie in Versandstellen und ähnlichem.
Was ist Datenspeicherung? Welche Produkte sind für Datenspeicherung erhältlich?
Datenspeichersysteme bieten die Möglichkeit, Daten dauerhaft auf einem Medium zu speichern, bis sie bewusst gelöscht werden. Als Speicher wird zudem eine Komponente von Computern bezeichnet, die vorübergehend bestimmte Daten abspeichert, die der Computer zur Ausführung verschiedener Funktionen benötigt. Dabei können Speicher innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde beschrieben bzw. gelöscht werden.
Datenspeicherkomponenten reichen von mobilen Festplatten über Halbleiter-Laufwerke bis hin zu Network Attached Storage (NAS; entspr. mit einem Netzwerk verknüpfter Speicher). Hinzu kommen sehr handliche Komponenten wie CF Speicherkarten und Disketten. Datenspeicher Bänder werden ebenfalls oftmals verwendet um Daten langfristig abzuspeichern, insbesondere in Form von Backups von Servern.
Memory Sticks kommen oftmals zusammen mit mobilen Geräten zum Einsatz und sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Dabei wächst die Menge an Informationen, die sie abspeichern können, kontinuierlich an, und geht Hand und Hand mit Verbesserungen der Technologie. Flash-Speicher verwenden USB-Anschlüsse und können eine hohe Menge an Daten in sehr handlicher und zugleich sehr robuster Form abspeichern.
Was sind Embedded Systeme? Welche Embedded Systeme sind erhältlich?
Embedded Systeme (dt.: eingebettete Systeme) arbeiten als Teil eines größeren Geräts. Dabei übernehmen sie bestimmte Funktion, beispielsweise die Verarbeitung der Audio-Information. Hierzu zählen Geräte wie Single Board Computer – diese ausgesprochen kompakten Geräte kommen weitläufig in automatisierten industriellen Prozessen zum Einsatz.
Was sind Tastaturen und Mäuse? Wie funktionieren sie und wie fügen sie sich in das System ein?
Tastaturen und Mäuse sind sogenannte Eingabegeräte. Erhältlich sind Tastaturen zum einen in mechanischer Ausführung als sehr zuverlässiges und robustes Gerät, und zum anderen in Form von Touchfeldern, die – anders als ihr mechanisches Pendant – ohne mechanischen Schalter für jede einzelne Taste auskommen. Letztere sind weniger robust, doch dafür sehr leise und ideal für Anwendungen in Büros geeignet. Mäuse werden verwendet, um über einen Zeiger mit dem Computer zu interagieren. Dabei verwenden sie einen Laser, um sich selbst zu orientieren, während der Computer den Zeiger genauso bewegt, wie der Bediener die Position der Maus verändert.
In den meisten Fällen werden sie über USB mit dem System verknüpft, doch in manchen Anwendungen kommen auch andere Steckverbinder zum Einsatz, darunter PS2-Stecker und ähnliches.
Was sind KVM, Splitter und Extender? Wofür werden sie verwendet und wie funktionieren sie?
KVM-Splitter werden eingesetzt, um die Reichweite von Eingabegeräten zu vergrößern. Dabei verwenden sie eine Vielzahl unterschiedlicher Steckverbinder – PS2, RJ45 usw. –, um die Verbindung zwischen einem Peripherie-Gerät, beispielsweise einem Monitor, und einem Computer herzustellen. Dies erlaubt es, den Monitor in großer Entfernung von dem Computer aufzustellen, sodass der PC auch aus der Ferne überwacht werden kann. Zum Einsatz kommen diese Geräte vor allen Dingen im industriellen Bereich. Sie unterstützen viele verschiedene Leitungen, einschließlich Lichtleiter.
Was sind Mobile PCs und Zubehör? Welche Produkte stehen für Mobile PCs und Zubehör zur Verfügung?
In die Kategorie Mobile PCs und Zubehör fallen Computer wie Laptops und Tablets und bis zu einem gewissen Punkt auch Geräte wie Smartphones. Dank ihrer zunehmenden Leistungsfähigkeit können diese Geräte bereits manch einen Desktop-Computer ausbooten.
Das Zubehör umfasst Gehäuse, Ständer, Schutzabdeckungen für Bildschirme sowie viele andere Komponenten, die zusammen mit mobilen PCs verwendet werden. Diese Kategorie gewinnt immer mehr an Bedeutung für den industriellen Bereich, während der Markt auf Verbraucherebene bereits bestens eingenommen ist. Manche Unternehmen gestatten ihren Angestellten, ihre eigenen mobilen Geräte am Arbeitsplatz zu verwenden. Mit Hilfe solcher Geräte können viele verschiedene Daten aufgezeichnet werden und über bestimmte Quellen mit anderen Teilnehmern geteilt werden.
Was verbirgt sich hinter Netzwerk und Konnektivität? Welche Produkte sind im Bereich Netzwerk und Konnektivität erhältlich?
Der Bereich Netzwerk und Konnektivität bietet Mittel und Wege, um Informationen zwischen elektronischen Geräten auszutauschen. Das hierfür benötigte Equipment veranschaulicht die Komplexität dieses Vorhabens.
Netzwerkkomponenten umfassen Geräte für sehr allgemeine Zwecke, darunter Hubs und Switches, die allesamt den Datenverkehr durch Netzwerke leiten, sowie Modems, die für Konnektivität sorgen, und vieles mehr. Computer und mobile Geräte sind in aller Regel entweder mit verkabelten oder mit drahtlosen Netzwerkkarten ausgestattet.
Manche Netzwerkkomponenten dienen sehr bestimmten Zwecken, beispielsweise Druckserver. Darüber hinaus gibt es auch Netzwerkkomponenten, die die elektrischen Leitungen eines Gebäudes in ein Computer-Netzwerk umwandeln können. WLAN-Equipment erlaubt Unternehmen, ihre Netzwerke mühelos auszuweiten ohne tatsächlich Leitungen verlegen zu müssen. Somit können die Kosten im Zusammenhang mit Netzwerken drastisch gesenkt werden.
Was sind Optische Laufwerke und Medien? Welche Produkte stehen in dieser Kategorie zur Verfügung?
Optische Laufwerke und Medien sind besser bekannt unter der Bezeichnung CD, DVD, Blu-Ray Discs und Medien. Sie zählen zu besonders geläufigen Datenspeicherformaten. Dabei können sie mühelos beschrieben und rasend schnell ausgelesen werden. Verwendet werden sie für Backups, den Austausch von Informationen sowie für viele weitere Zwecke. Selbstverständlich werden sie auch für Anwendungen im Bereich Audio und Video eingesetzt.
Was ist Foto und Bildgebung? Welche Produkte stehen in diesem Bereich zur Verfügung und wie funktionieren sie?
Bildgebungsprodukte sind Geräte wie Kameras, Scanner und Camcorder. Sie zeichnen visuelle Informationen auf, die dann an einen Computer weitergeleitet werden können, da sie in einem digitalen Format abgespeichert werden. Mit Scannern können Dokumente eingelesen und automatisch an einen Computer geleitet werden. Zubehör hierfür umfasst Produkte wie Taschen, Speichermedien und ähnliches.
Optische Laufwerke und Medien sind besser bekannt unter der Bezeichnung CD, DVD, Blu-Ray Discs und Medien. Sie zählen zu besonders geläufigen Datenspeicherformaten. Dabei können sie mühelos beschrieben und rasend schnell ausgelesen werden. Verwendet werden sie für Backups, den Austausch von Informationen sowie für viele weitere Zwecke. Selbstverständlich werden sie auch für Anwendungen im Bereich Audio und Video eingesetzt.
Was sind Drucker? Welche Arten von Druckern gibt es? Wie funktionieren die verschiedenen Arten und wofür werden sie verwendet?
Drucker werden verwendet, um ein physisches Abbild – sprich: eine Hard-Copy – von Informationen zu erstellen, die auf einem Computer abgespeichert sind bzw. mit einem Computer aufgerufen werden können. Sie sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, von denen manche wiederum sehr speziellen Zwecken dienen.
Ein 3D-Drucker ist beispielsweise ein Drucker, der physische Gegenstände herstellen kann. Somit können Komponenten für verschiedenste Zwecke zügig und preiswert – sofern der Drucker oft genug verwendet wird – aus bestimmten Rohstoffen hergestellt werden. Eingesetzt werden solche Produkte im Prototypenbau sowie für Experimente und in Entwicklungsabteilungen.
Tintenstrahldrucker sprühen Tinte auf eine Oberfläche, um einen Ausdruck zu erstellen. Diese Drucker können mit vielen verschiedenen Materialien verwendet werden. Dabei können die besten Modelle sehr detaillierte Bilder mit einer feinen und akkuraten Farbdarstellung erzeugen.
Laserdrucker verwenden Laser und elektrischen Strom, um Dokumente auszudrucken. Sie beinhalten Trommeln und Toner. Der Toner wird dabei über die Trommel auf das jeweilige Material übertragen. Diese Drucker können eine hohe Anzahl an Ausdrucken mit sehr guter Qualität erzeugen. Zum Einsatz kommen Laserdrucker insbesondere in großen Büros.
Manche Drucker sind für einen bestimmten Einsatzbereich vorgesehen, sodass sich ihre Beschreibung oftmals hauptsächlich darauf konzentriert anstatt auf die verwendete Technologie. Etikettendrucker sind darauf ausgelegt, bestimmte Etiketten – oftmals auch viele verschiedene Arten – schnell und preiswert auszudrucken. Sie kommen besonders bei Barcode-Systemen zum Einsatz. Sie eignen sich jedoch auch für Anwendungen im Postversand.
Manche Etikettendrucker erzeugen eine Art Klebeband, das fest auf Teilen und anderen Oberflächen befestigt werden kann. Manche dieser Drucker sind tragbar und können in einer Hand gehalten werden, andere sind hingegen fest an Ort und Stelle installiert.
Was verbirgt sich hinter Software im Bereich Computertechnik? Welche Arten von Software gibt es? Wofür wird Software verwendet?
Software wird als „soft“ bezeichnet, weil sie kein tatsächlicher, physischer Gegenstand ist. Sie ist jedoch eins der unerlässlichen Bauteile eines Computers – ohne Software könnte kein Computer der Welt funktionieren.
Dabei umfasst der Begriff Software sämtliche Programme, die auf einem Computer installiert sind. Hierzu zählen relativ einfache Programme, darunter die Notizbuch-Funktion, ebenso wie sehr komplexe Varianten, zum Beispiel in Form von Programmen zur Buchhaltung.
Die verschiedenen Verzeichnisse, Treiber, Betriebssysteme und letztlich alle grundlegenden Tools, die ein Computer verwendet, jedoch nicht in den Bereich Hardware fallen – sprich: sie sind keine physischen Gegenstände –, werden ebenso in dieser Kategorie berücksichtigt.
Was ist Telekommunikation? Welche Produkte gibt es im Bereich Telekommunikation? Wofür wird jedes dieser Produkte verwendet?
Der Begriff Telekommunikation beschreibt jede Art von Kommunikation, die über eine bestimmte Entfernung erfolgt. Heutzutage ist damit fast immer elektronische Kommunikation gemeint, wobei Telekommunikation nicht zwingend elektronisch ablaufen muss. Technisch gesehen ist auch das Versenden von Signalen mit Hilfe einer Taschenlampe eine Form von Telekommunikation, würde normalerweise jedoch nicht als solche erkannt.
Im industriellen und professionellen Bereich wird mit dem Begriff Telekommunikation in aller Regel die Hardware bezeichnet, die hierfür verwendet wird. So sind beispielsweise Telefone ein wesentlicher Bestandteil des Equipments für Telekommunikation in diesen Bereichen. Mobile Geräte werden ebenfalls weitläufig eingesetzt. Funkgeräte kommen beispielsweise in Situationen zum Einsatz, bei denen dauerhafter Kontakt von Vorteil ist. Dabei können sie – je nach Bedarf und mit dem richtigen Equipment – Hunderte Kilometer weit funken, oder lediglich eine durchschnittliche Industrieanlage abdecken.
Telekommunikationszubehör ist ganz allgemein darauf ausgelegt, das Equipment zur Telekommunikation zu ergänzen oder zu verbessern. Empfangsmitarbeiter tragen – je nachdem, wie viel Zeit sie letztlich am Telefon verbringen – für verbesserten Komfort und ein Plus an Performance oftmals Headsets. Mit sogenannten Konferenztelefonen hingegen können mehrere Personen an einer Unterhaltung teilnehmen. Zubehör für Funkgeräte umfasst Headsets und Ohrstücke, mit dessen Hilfe das Funkgerät selbst nicht mehr an den Mund des Sprechers gehalten werden muss.
Was verbirgt sich hinter Funkmodulen und Komponenten? Welche Produkte stehen in dieser Kategorie zur Verfügung? Wie funktionieren die einzelnen Produkte?
Funktechnik wird zunehmend wichtiger und leistungsstärker. Hierzu zählt Equipment, das bereits seit vielen Jahren im Einsatz ist, wie Fernbedienungen und ähnliches. Ebenso fallen jedoch einige der komplexesten Geräte überhaupt in diese Kategorie, beispielsweise GPS-Einheiten, die ganz ohne Kabel den Standort einer Person metergenau – oder sogar besser – bestimmen können.
So sind noch viele weitere Produkte Teil dieser Kategorie, die allesamt bestimmte Funktionen innerhalb eines Netzwerks oder zwischen verschiedenen Geräten bieten. Antennen sind speziell auf Übertragungen von Signalen ausgelegt. Verstärker können Signale hingegen aufwerten, sodass sie über eine weitere Entfernung gesendet werden können und noch immer deutlich sind. Dank Bluetooth-Technologie kommen Geräte mit Computerschnittstelle ganz ohne Kabel aus.
WLAN ist jedoch eine der bedeutendsten Entwicklungen im Bereich moderner Funktechnik. Mit dieser Technologie können Computer-Netzwerke errichtet werden, ohne besonders darauf achten zu müssen, wo genau die jeweiligen Geräte platziert werden sollen. Dabei kann auch dieser Bereiche mit verschiedenen Geräten ergänzt werden, die die Reichweite eines Netzwerks steigern können.