- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electronics
- >
- Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder in elektronischen Geräten
Was sind Rundsteckverbinder?
Rundsteckverbinder sind, einfach ausgedrückt, Steckverbinder mit einer runden Form an einem oder beiden Enden. Sie sind in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen erhältlich und werden oftmals in rauer Industrieumgebung und Verteidigung eingesetzt. Man findet sie jedoch auch häufig in Privathaushalten, wo sie zum Beispiel in so alltäglichen Anwendungen wie den Koaxialkabelsteckern zum Anschluss der Kabelfernsehleitungen an das TV-Gerät.
Ein wesentlicher Vorteil von Rundsteckverbindern ist ihre Robustheit. Viele Rundsteckverbinder verfügen entweder über ein Gewinde oder über ähnliche Verriegelungsmechanismen, die verhindern, dass die Stecker gewaltsam aus ihrem jeweiligen Anschluss gezogen werden. Hiermit eignen sie sich hervorragend für Situationen, bei denen das Kabel, an dem der Steckverbinder befestigt ist, unter Zug geraten kann, oder aber für Umgebungen, in denen bestimmte Verunreinigungen in eine offene Verbindung gelangen könnten.
Rundsteckverbinder können nur anhand ihres Aussehens schwer voneinander unterscheiden werden. Ein Blick auf die Anordnung der Stifte des Steckverbinders kann Aufschluss darüber geben, um welche Art Steckverbinder es sich handelt. In manchen Fällen sind herkömmliche Steckverbinder für Anwendungen unter besonders widrigen Bedingungen auch als Rundsteckverbinder erhältlich.
Welche Arten von Rundsteckverbindern gibt es?
Rundsteckverbinder sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Unterschieden werden können sie anhand der Anzahl der Stifte, der Anordnung der Stifte, sowie anhand der jeweiligen Spezifikationen, auf die sie ausgelegt sind. So müssen zum Beispiel Rundsteckverbinder, die Enthusiasten für die Verbindung simpler Geräte verwenden, ebenso wenig militärischen Standards entsprechen wie die Steckverbinder, die Musiker zum Anschließen von Instrumenten und ähnlichem benötigen; für militärische Anwendungen gibt es eigens entwickelte Steckverbinder.
Manche Rundsteckverbinder sind speziell für Einsätze unter widrigen Bedingungen entwickelt worden. In solchen Fällen sind die Steckverbinder selbst mit entsprechendem Zubehör ausgestattet, darunter Dichtungen, Gehäuse und ähnliche Vorrichtungen, die die Stecker robuster und widrigen Umwelteinflüssen gegenüber widerstandsfähiger gestalten. Zudem kann entsprechendes Zubehör dafür sorgen, dass das jeweilige Kabel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unbeabsichtigterweise herausgezogen werden kann.
Rundsteckverbinder decken eine Unmenge verschiedenster Geräte ab. Von den RCA-Steckern an der Rückseite eines Stereo-Receivers, bis hin zu den Steckverbindern, die mitunter das hochentwickeltste und kostspieligste militärische Equipment der Welt miteinander verknüpft, eröffnet sich diesen Geräten eine Vielzahl möglicher Anwendungen.
Ein weiterer ausschlaggebender Vorteil von Rundsteckverbindern besteht darin, dass sie wesentlich weniger Platz benötigen als andere Steckverbinder. Bei eckigen Steckverbindern kann es vorkommen, dass jeder Stecker unterschiedlich viel Platz an einer Schalttafel bzw. der Rückseite eines Computers benötigt, wobei jeder Stecker zudem unterschiedlich geformt sein kann. Aus diesem Grund kann bei der Verbindung verschiedener Geräte schnell Verwirrung aufkommen. Gleichwohl eine ganze Menge verschiedenster Rundsteckverbinder auf dem Markt erhältlich ist, haben sie doch alle Eins gemeinsam: Ihr rundes Design macht sie ausgesprochen robust und widerstandsfähig.
Im Folgenden werden einige der am häufigsten verwendeten Rundsteckverbinder und deren Anwendungsbereiche beschrieben.
Was sind DIN-Steckverbinder?
Die Bezeichnung „DIN-Steckverbinder“ geht zurück auf das Deutsche Institut für Normung. Dieses Institut legt den Standard für elektronische Geräte in Deutschland fest. Dabei gibt es viele verschiedene Arten von Steckverbindern, die dieser Klassifizierung entsprechen. Tatsächlich wird jedem Steckverbinder im Rahmen der Klassifizierung eine bestimmte Nummer zugewiesen.
DIN-Steckverbinder werden in der Regel mit Audio-Steckverbindern in Verbindung gebracht - einem ihrer ersten Anwendungsbereiche. Inzwischen werden DIN-Steckverbinder jedoch in vielen verschiedenen Arten von Steckern in zahlreichen unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt. Früher war zum Beispiel der Stecker, der eine Tastatur mit einem Computer verbindet, in aller Regel ein DIN-Rundsteckverbinder. Mittlerweile sind USB-Stecker jedoch auch für Tastaturen sehr beliebt. Andere Varianten von DIN-Steckverbindern sind wesentlich robuster als Tastatur-Stecker.
DIN-Steckverbinder verfügen allgemein immer über eine aufgedruckte Nummer, die angibt, um welche Art Steckverbinder es sich handelt. So ist zum Beispiel ein DIN-41524-Steckverbinder anders als ein DIN-41612-Steckverbinder.
Wie funktionieren sie?
Ein DIN-Steckverbinder stellt sicher, dass nur jeweils ein bestimmter Stecker und eine Buchse miteinander verknüpft werden können. Sie verfügen über eine Lasche an der Unterseite, um die richtige Ausrichtung des Steckers sicherzustellen. Rundum die Stifte des Steckers – die auf unterschiedlichste Weise angeordnet sein können – befindet sich eine Metallschirmung. Diese Schirmung verhindert, dass der Stecker falsch eingesteckt wird, und schützt zudem die Stifte vor verschiedenen Einflüssen.
Aufgrund ihrer vielseitigen Natur zählen diese Steckverbinder zu den am häufigsten verwendeten Steckern.
Wofür werden sie verwendet?
Wie bereits angedeutet, werden DIN-Steckverbinder sehr oft mit der Musikwelt in Verbindung gebracht. Man findet sie oftmals an Mikrophonen und weiteren Lautsprecher-Geräten, da ein solcher Steckverbinder hervorragenden Schutz vor Beschädigungen und vor unbeabsichtigtem Herausziehen bietet.
DIN-Steckverbinder können mit so vielen verschiedenen Stift-Anordnungen versehen werden, dass sie in nahezu jedem nur erdenklichen Bereich eingesetzt werden können. Verwendet werden sie an Antennen, an Computern für serielle Schnittstellen, und sogar an Audioanlagen für Zuhause.
RJ45 Feldsteckverbinder
RJ45 Feldsteckverbinder zählen zu den geläufigsten Steckern im Bereich Telekommunikation. Mit diesen modularen Steckverbindern können Telefone schnell und mühelos an das Netz angeschlossen werden. Vor einiger Zeit wurden diese Stecker auch für Datenverbindungen eingesetzt, wurden im Laufe der Zeit jedoch von anderen Steckverbindern abgelöst.
RJ45 Feldsteckverbinder sind sehr robust und auf Belastungen ausgelegt, die ein gewöhnliches Telefon in einem Privathaushalt niemals erfahren wird. Sie werden oftmals in runder Form realisiert und bieten somit dieselben Vorteile wie herkömmliche Rundsteckverbinder.
Wie funktionieren sie?
RJ45 Steckverbinder werden zur Übertragung von Telekommunikationsdaten eingesetzt. RJ45 Feld-Steckverbinder sind so konstruiert, dass sie selbst unter widrigsten Bedingungen eingesetzt werden können. Oftmals verfügen sie über eine sehr robuste Platte, mit der sie an einer Wand befestigt werden können, oder aber sie werden in Form von Rundsteckverbindern mit Gewinde realisiert, um die jeweilige Anschlussstelle mit einer Schirmung vor äußeren Einflüssen zu schützen.
Wofür werden sie verwendet?
Feldsteckverbinder sind die Arbeitstiere aller RJ45-Steckverbinder. Sie sind darauf ausgelegt sicherzustellen, dass die Verbindung von Telekommunikationsgeräten nicht getrennt wird, und - in manchen Fällen - um den Anschluss vor dem Einfluss widriger Umwelteinflüsse zu schützen. Diese Stecker werden insbesondere in industriellen Anlagen sehr häufig verwendet.
Industrie- und Automationsrundsteckverbinder
Rundsteckverbinder für Anwendungen im Bereich Automation und Steuerung sind sehr robuste Geräte. Sie verfügen in aller Regel über mehrere Schrauben, mit deren Hilfe sie an jeder beliebigen Oberfläche befestigt werden können, und sind so entwickelt, dass sie vor Verunreinigungen geschützt sind. Industrie- und Automationsrundsteckverbinder sind in vielen verschiedenen Varianten erhältlich - was aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Rundsteckverbinder unbedingt erforderlich ist. Manche Rundsteckverbinder sind so konstruiert, dass sie einen Teil der Oberfläche schützen, an der sie befestigt sind, während andere bündig abschließen oder etwas abgesenkt sind.
Wie funktionieren sie?
Der wichtigste Punkt, den Industrie- und Automationsrundsteckverbinder bieten, ist Schutz. Sie sind so konstruiert, dass ein System an Verriegelungsmechanismen bzw. ein Gewinde unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels verhindert. Dies kommt einer Dichtung gleich, sodass Gefahren durch Umwelteinflüsse und Verunreinigungen von vornherein ausgeschlossen sind.
Wofür werden sie verwendet?
Man sieht diese Stecker vor allen Dingen in Fabriken und an Orten, an denen die Bedingungen sehr schmutzig und widrig sind, sowie in weiteren Anlagen, bei denen die Sicherheit der Steckverbindung sichergestellt werden muss, die äußeren Umstände dies jedoch erheblich erschweren.
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Das Militär verwendet Rundsteckverbinder sehr häufig, da diese sehr robust sind und den ausgesprochen hohen Anforderungen an elektronische Geräte in diesem Bereich standhalten können. MIL-Spec Rundsteckverbinder werden speziell auf militärische Anforderungen zugeschnitten, damit sie im Bereich Verteidigung eingesetzt werden können. Sie sind allgemein robuster, noch wasserdichter und besser gegen Verunreinigungen isoliert als alle anderen Industriestecker. Erhältlich sind diese Steckverbinder in vielen verschiedenen Designs und Konfigurationen.
Wie funktionieren sie?
Mit ihrem robusten Material und dem ausgeklügelten Design eignen sich MIL-Spec Rundsteckverbinder hervorragend für die schwierigen Aufgaben, vor die sie gestellt werden. Diese Steckverbinder sind oftmals extrem robust, während die Methoden, mit denen die Steckverbinder miteinander verbunden werden, gewährleisten, dass das jeweilige Kabel nur sehr unwahrscheinlich unbeabsichtigterweise herausgezogen werden kann. Ihr Design stellt zudem sicher, dass die Verbindung verschiedener Komponenten mithilfe des Steckverbinders sehr robust ist.
Wofür werden sie verwendet?
MIL-Spec Steckverbinder werden, wie der Name schon sagt, für militärische Anwendungen eingesetzt. Man findet sie sowohl in elektronischen Geräten auf dem Schlachtfeld, als auch in gemütlichen Bürokomplexen im Heimatland der jeweiligen Streitkraft. In beiden Fällen sind sie jedoch so konstruiert, dass sie den strengen Anforderungen einer Streitkraft entsprechen, und können deshalb in jeder beliebigen Anwendung im militärischen Bereich eingesetzt werden.
Welche Arten von Zubehörartikeln für Rundsteckverbinder gibt es?
Die Stärke und die Zuverlässigkeit eines Rundsteckverbinders kann oftmals mithilfe entsprechender Zubehörartikel verbessert werden. Entsprechendes Zubehör kann für bessere Isolierung vor Umgebungseinflüssen sorgen, sowie Schutz vor mechanischer Krafteinwirkung und vieles mehr bieten. Oftmals können diese Zubehörartikel auch einfach dafür sorgen, die Verbindung von Geräten zu vereinfachen, die nicht mit demselben Rundsteckverbinder ausgestattet sind bzw. über eine Kombination aus Rundsteckverbindern und anderen Steckern verfügen.
Rundsteckverbinder-Adapter
Rundsteckverbinder-Adapter werden oftmals verwendet, um Kabel zu verlängern, oder um lediglich zwei verschiedene Geräte miteinander zu verbinden. Rundsteckverbinder zeichnen sich durch ihren Aufbau als Stift und Buchse (male und female) aus, und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Zudem bieten sie verschiedene Ausrichtungsmöglichkeiten. Manche von ihnen sind so konstruiert, dass sie zwei Kabel gerade miteinander verbinden können, während andere auf eine krumme bzw. gebogene Verbindung ausgelegt sind.
Rundsteckverbinder-Gehäuse
Rundsteckverbinder-Gehäuse bieten Rundsteckverbindern zusätzlichen Schutz. Sie befinden sich jeweils am Ende eines Kabels und verfügen entweder über ein Gewindegehäuse, das auf den Steckverbinder geschraubt werden kann, oder einfach über eine Metallhülse, die über den Stecker geschoben wird und der Steckverbindung somit zusätzlichen Schutz bietet. Sie sind in vielen verschiedenen Materialien erhältlich und können, genauso wie Adapterstecker, sowohl in gerader, als auch in gebogener Form bezogen werden, um so den unterschiedlichsten Arrangements gerecht zu werden.
Rundsteckverbinder-Kontakte
Rundsteckverbinder-Kontakte sind genau die Komponenten, durch die entsprechende Daten und elektrische Signale zwischen den jeweils miteinander verbundenen Geräten ausgetauscht werden können. Die Steckverbinder sind separat erhältlich und können somit von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen angebracht werden. Zudem ermöglichen sie die mühelose Herstellung individuell angepasster Geräte. Sie eignen sich sowohl als Ersatzteil gebrochener Stifte eines Rundsteckverbinders, als auch als Hilfestellung zur Entwicklung eines komplett neuen Rundsteckverbinders.
Rundsteckverbindereinsätze
Rundsteckverbindereinsätze stellen das Innenleben eines Rundsteckverbinders dar und werden nach bestimmten Standards entwickelt. Für Personen, die Rundsteckverbinder selbst herstellen, sind diese Einsätze entweder das Empfängerende des Steckers, oder aber das Ende, das mit Stiften versehen ist und letztlich in das Empfängerende hineingesteckt wird. Dabei reichen die verfügbaren Varianten von komplexen Multi-Pin Einsätzen bis hin zu einfachen Koaxialempfängern und Empfängern für RCA-Stecker. Man unterscheidet sie nach Geschlecht (sprich: Buchse oder Stift), der Anzahl der Stifte, und der Art des Kabels, mit dem sie verwendet werden sollen.
Rundsteckverbinder-Dichtungen
Manche Einsatzorte bieten derart widrige Bedingungen, dass Rundsteckverbinder zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen benötigen. An dieser Stelle kommen Rundsteckverbinder-Dichtungen ins Spiel. Sie können zu Geräten hinzugefügt werden und bieten zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen, und können zudem eine Verbindung wesentlich robuster gestalten. Hierzu zählen Dichtungen, die für die Schalttafel vorgesehen sind, in die der Steckverbinder eingeschraubt ist, sowie Gehäuse für besseren Schutz, und vieles mehr. In bestimmten Anwendungen können diese Dichtungen auch zum Schutz der Geräte vor Beschädigungen durch einen Unfall eingesetzt werden.