- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electronics
- >
- Schutz-und Sicherheitsausrustung, Antistatik & Reinraum
Schutz-und Sicherheitsausrustung, Antistatik & Reinraum
Das Kontrollieren von Zugängen, das Verhindern von Unfällen und von Sachschäden sind in den modernen Industrieanlagen, Institutionen und Bürogebäuden von heute wichtige Faktoren.
Warum werden Schutz und Sicherheit immer wichtiger?
Sicherheitsstandards werden von Regierungsbehörden immer mehr reguliert. Bei Verletzungen der Vorschriften können mitunter erhebliche Strafzahlungen und andere Sanktionen verhängt werden. Die Sicherheit ist immer wichtig. In jedem geschäftlichen oder industriellen Umfeld wird besonders Wert darauf gelegt, Diebstähle und andere Vergehen sowie den versehentlichen Zutritt Unbefugter zu verhindern.
Was versteht man unter ESD-Schutz?
ESD steht für „Electrostatic Discharge“. Überall, wo Halbleiter verarbeitet oder transportiert werden, ist ein Schutz vor elektrostatischen Entladungen notwendig. In jedem Betrieb, der mit integrierten Schaltkreisen umgeht, sind bestimmte Regelungen zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen vorgesehen. Häufig sind damit bestimmte Verhaltensweisen und technische Vorrichtungen verbunden, die Schäden an Halbleiterbauteilen aufgrund einer versehentlichen Entladung elektrostatischer Energie verhindern sollen. Als einfachste Maßnahme kann dies die Vorschrift sein, keine Computergehäuse auf Arbeitsflächen zu öffnen, bei denen eine korrekte Erdung nicht sichergestellt ist. Im Extremfall kann dies einen Reinraum bedeuten. Siehe unten.
Was ist ein Reinraum?
Der Begriff Reinraum kommt überwiegend in der Elektronikindustrie vor. Ein Reinraum enthält Vorrichtungen und Maßnahmen zum Betreten des Raums, die das Eindringen von Staub und anderen Verunreinigungen in das Arbeitsumfeld verhindern. Generell gelten außerdem strenge Vorschriften, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.
Im Allgemeinen ist ein Reinraum nicht komplett frei von Verunreinigungen. Sie sind jedoch soweit reduziert, dass Festplatten bedenkenlos geöffnet und andere empfindliche Arbeiten ausgeführt werden können, die in einer weniger geschützten Arbeitsumgebung vielleicht dazu führen können, dass das betreffende Gerät versagt oder auf andere Weise unbrauchbar wird.
Wie kann man ein Büro oder Lagerhaus sicherer machen? Welche Produkte sollten Sie kaufen und installieren?
Wenn es die Sicherheit betrifft, wird diese mithilfe von Produkten gesteigert, die bei zur Kontrolle des Zutritts beitragen und für eine Überwachung von Räumlichkeiten sorgen. Zugangserlaubnisse wie z. B. gut sichtbare Ausweise bieten ebenfalls ein angemessenes Maß an Kontrolle und Sicherheit, denn sie kennzeichnen die Personen, die für den Aufenthalt in einem bestimmten Bereich befugt und als solche zu erkennen sind.
Der Schutz vor Gefahrenquellen lässt sich durch zusätzliche Hilfsmittel wie etwa Feuerlöscher, Fußbodenmatten zum Verhindern von Stürzen und andere Produkte erhöhen, die eine Umgebung allgemein für die Personen sicherer machen, die sich darin aufhalten müssen.
Für Sicherheitszwecke haben sich CCTV-Kameras als bewährte und erprobte Instrumente zur intelligenten Überwachung von Bürogebäuden erwiesen, die vielleicht nicht rund um die Uhr personell bewacht werden. Sie sorgen außerdem dadurch für Schutz, dass Sie vor Bränden oder anderen Gefahren warnen, die in Bereichen von Lagerhäusern oder Büros lauern, die nicht rund um die Uhr besetzt sind. Ferner ermöglichen sie eine Zutrittskontrolle. Dabei kann eine im Gebäude befindliche Person erkennen, wer sich außen vor dem Gebäude befindet, ohne dazu eine Tür öffnen zu müssen. Übergriffe durch eindringende Täter werden auf diese Weise verhindert.
Was ist CCTV und Sicherheitsüberwachung? Wie funktionieren diese Produkte und wozu dienen sie?
Die Abkürzung CCTV steht für Closed Circuit Television. Aus dem Begriff geht hervor, dass im Grunde genommen ein Fernsehsignal – anders als bei einer Rundfunkübertragung – in einer örtlich limitierten Ringleitung übertragen wird.
Die Kameraüberwachung CCTV gehört zu den am meisten verbreiteten Überwachungsgeräten der Welt. Sie sorgt für eine visuelle Überwachung von Objekten, von denen der Betrachter weit entfernt sein kann. Überwachungsanlagen mit CCTV-Technik sind häufig so ausgelegt, dass auch im Dunkeln eine gute Objektbewachung gegeben ist, z. B. durch Einsatz von IR-Sensoren. Bei manchen sind sogar Sprech- oder Gegensprechanlagen dabei, über die eine an der Tür stehende Person mit der Person im Gebäude bzw. umgekehrt sprechen kann, oder über die eine in einem kontrollierten Bereich befindliche Person Anweisungen an eine außen an der Tür wartende Person übermitteln kann. Im letzten Fall
wird CCTV nicht nur im Hochsicherheitsbereich wie z. B. in Militäranlagen, Gefängnissen usw., sondern auch für die Überwachung privater Höfe eingesetzt. In Lagergebäuden ist sie sehr verbreitet, da mit ihr der gesamte Betriebsstandort eingesehen werden kann. Hier kann sie aus Gründen der Betriebssicherheit verwendet werden oder einfach um zu kontrollieren, ob es bei gestapelten Waren, die in entfernteren Lagerbereichen abgestellt sind, Probleme gibt.
Die von den CCTV-Kameras erfassten Informationen lassen sich aufzeichnen und in Kriminalfällen bei Bedarf als Beweismaterial verwenden. Sie eignen sich aber auch für banalere Zwecke, z. B. als Nachweise für Versicherungsanträge.
Was sind ESD-Schutz und Reinraum-Produkte?
ESD-Schutz und Reinraumprodukte sind für Anwendungsbereiche vorgesehen, in denen elektronische Bauelemente durch Verunreinigungen wie Staub oder Mikroben gefährdet sind. Zu der Kategorie gehören auch Produkte, die vor elektrostatischen Entladungen schützen sollen.
Zum Bereich ESD gehören unter anderem Erdungskabel, Monitore, Handgelenkbänder, Prüf- und Messgeräte sowie Schutzkleidung. Dieses Zubehör bietet eine Möglichkeit, Arbeiter oder Arbeitsplätze zu schützen, damit integrierte Schaltungen nicht durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Mit Prüfinstrumenten kann der Gesamtzustand beurteilt und eingeschätzt werden, ob eventuell ein ESD-Problem vorliegt.
Für diese Umgebungen vorgesehene Kleidung schützt vor elektrostatischer Energie, die sich an Arbeitern und Flächen aufladen kann. Schutzbeutel können auch zur Abweisung elektrostatischer Aufladung verwendet werden. Diese ist häufig bei der Bestellung neuer Computerteile dabei. Arbeitsanzüge, Oberteile, Werkzeuge und andere Gegenstände werden für Facharbeiter angeboten, die sicherstellen, dass die Personen bei Arbeiten an empfindlichen Geräten nicht versehentlich zu einer ESD-Bedrohung werden.
Was ist eine Fallschutz-Ausrüstung? Wie funktioniert sie und wozu dient sie?
Eine Fallschutzausrüstung kann Leben retten. Sie verhindert eine der tödlichsten und leider auch häufigsten Arten von Industrieunfällen.
Zu diesen Ausrüstungsgegenständen gehören Geschirre, die von Arbeitern getragen werden und die das Gewicht eines Erwachsenen problemlos halten können. Ferner gehören dazu auch mechanische Vorrichtungen, die an den Arbeitern in gefährlichen Situationen befestigt werden, um den Fall einer Person abzubremsen oder komplett zu unterbinden, falls diese beim Arbeiten ihren Halt verliert. Manche Gegenstände sind der Bergsteigerausrüstung sehr ähnlich, unter anderem Karabiner, Karabinerhaken, Seile und Gurte etc. Generell ist diese Ausrüstung gesetzlich für Situationen vorgeschrieben, in denen eine Sturzgefahr für Arbeiter besteht.
Was sind Feueralarm-Systeme und -Tester? Wie funktionieren sie? Wozu dienen sie?
Feueralarme sind die erste Schutzmaßnahme vor lebensgefährlichen Situationen am Arbeitsplatz und daheim. Dazu gehören manuell und automatisch betätigte Vorrichtungen, die bei Auslösung durch eine Person oder durch eine hohe Temperatur oder durch Rauch, der von einem Melder erkannt wird, einen akustischen Alarm ausgeben.
Feueralarmanlagen sind in den meisten Industrieanlagen, Apartmentkomplexen und in vielen Eigenheimen durch Eigenheimversicherungen vorgeschrieben. Geprüft werden sie mithilfe von Spezialgeräten, die elektronisch überprüfen, ob die Sensoren in den Vorrichtungen funktionieren. Manuelle Systeme können geprüft werden, indem Sie über einen Schalter betätigt werden, und mit Prüfkits lassen sich Probleme gezielt orten und beheben.
Feueralarme haben die Aufgabe, bei Ausbruch eines Brands Alarm zu schlagen. Sie haben aber nicht die Aufgabe, den Brand einzudämmen oder zu löschen.
Was sind Feuerlöscher und Zubehör? Wie funktionieren sie? Wozu dienen sie?
Feuerlöscher sind Geräte, die eine Chemikalie, ein Gas oder ein anderes Mittel ausgeben, mit dem Flammen eingedämmt oder gelöscht werden. Sie werden für bestimmte Brandarten entsprechend klassifiziert. Das richtet sich nach dem Löschmittel, das sie enthalten. Erzielt ein Feuerlöscher für Fettbrände beispielsweise bei solchen Vorfällen eine gute Wirkung, funktioniert er bei einem elektrisch ausgelösten Brand vielleicht eher nicht. Manche Feuerlöscher arbeiten mit unter Druck stehendem CO2. Dem Feuer wird Sauerstoff entzogen, was bewirkt, dass das Feuer erstickt. Andere setzen Feststoffe ein, die vom Feuerlöscher mit Druck ausgegeben werden. Diese Lösung ist bei Feuerlöschern für Haushalte üblich. Sonderausführungen werden für Metallbrände und andere potenziell gefährliche Großbrände verwendet.
Als Zubehör für Feuerlöscher gelten Artikel wie Halterungen und Schilder, die auf den Standort eines Feuerlöschers aufmerksam machen.
Was sind Erste-Hilfe-Sets, Notfallsets und Verbrauchsmaterialien dafür? Wozu dienen sie und woraus bestehen sie?
Erste-Hilfe-Sets und Notfallsets sollen einen Grundbedarf für das Leisten von erster Hilfe in bestimmten medizinischen Notfällen decken. Dazu gehören einfache Dinge wie Heftpflaster, aber auch Spezialmittel wie Augenspülungen und Brandsalben. Diese Artikel sind an den meisten Arbeitsplätzen erforderlich.
Bei bestimmten Arbeitsplätzen kann es sich aber auch um Spezialpräparate handeln. In Chemiefabriken sind mit ziemlicher Sicherheit Duschen zu finden, damit sich Arbeiter im Notfall dekontaminieren können. Institute, in denen mit infektiösen Stoffen gearbeitet wird, benötigen vielleicht besondere Medikationen für Notfälle, aber Erste-Hilfe-Sets enthalten eher einfacheres Notfallzubehör. Vorrichtungen zur sicheren Entsorgung biologisch gefährlicher Abfälle sind in der ebenfalls Regel enthalten, um verbrauchte Pflaster und ähnliches zu sammeln.
Was sind Bodenbeläge und Sicherheitskennzeichnungen? Wofür werden sie verwendet? Zu welchem Zweck dienen sie?
Bodenbeläge bieten einen rutschfesten Untergrund für Arbeiter und Besucher und verringern bei beiden die Sturz- und Stolpergefahr. Kennzeichnungen weisen optisch auf eine gefährliche Situation hin, wie z. B. auf einen nassen Boden. Es gibt auch Beläge für spezielle Gefährdungen. Zum Beispiel sollen manche Matten Stöße und elektrostatische Entladungen verhindern. Andere sind vielleicht für Bereiche vorgesehen, in denen das Personal längere Zeit stehen muss. Hier sorgen sie dann für eine Entlastung am Arbeitsplatz.
Was sind Schließtechnik und -Systeme? Wie funktionieren sie? Wofür werden sie verwendet?
Schlüssel und Schlösser sind eine mechanische Form der Zugangskontrolle. Das Schloss dient zum Sichern einer Schranke und der Schlüssel ermöglicht das Entfernen der Sicherheitsvorrichtung, in der Regel ein Riegel. Safes sind Behälter, die über einen besonders stabilen Schließmechanismus verfügen und Diebstähle sowie Schäden am Inhalt des Safes verhindern sollen. Schließ- und Absperrvorrichtungen verhindern das Ein- oder Ausschalten von Maschinen und anderen technischen Einrichtungen, indem die Bedienelemente versperrt werden. Die Person, die das Gerät absperrt, muss es in der Regel auch entsprechend kennzeichnen. Diese Person besitzt auch den Schlüssel für das Schloss.
Was gilt als persönliche Schutzausrüstung?
Eine persönliche Schutzausrüstung hat die Aufgabe, nicht das Umfeld, sondern die Person zu schützen. Ein einfaches Beispiel hierfür sind Schweiß-Schutzhandschuhe und ein Feuerlöscher. Die Handschuhe schützen den Schweißer und der Feuerlöscher stellt einen Schutz für das Umfeld vor versehentlichen Feuern dar, die infolge der Schweißarbeiten entfacht werden können.
Schweißen
Zum Schweißen müssen Schweißer Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille oder Helme mit speziellen Schutzschildern und in der Regel schwere Schutzkleidung tragen. Diese schützt vor Wärme, Elektrizität, Funken und vor dem extrem hellen Licht beim Schweißen.
Ausrüstung
Eine persönliche Schutzausrüstung bietet Schutz vor der Umgebung und vor speziellen Bedrohungen, die darin vorzufinden sind. Gehörschutzstöpsel schützen beispielsweise vor Gehörverlust in lauten Arbeitsumgebungen. Helme schützen vor Kopfverletzungen. In manchen Arbeitsumgebungen ist eine spezielle persönliche Schutzausrüstung gesetzlich vorgeschrieben.
Was gilt als Körperschutz, Kleidung und Schuhwerk?
Als persönliche Schutzkleidung gelten unter anderem Knieschoner, Handschuhe, Schürzen und sonstige Kleidungsstücke, die vor speziellen Gefahren schützen sollen. Am bekanntesten sind beispielsweise Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen, die die Füße vor Quetschgefahren schützen. Schutzbrillen und -schilder schützen die Augen, und Einweghandschuhe sind ideal, um vor biologischen Gefahren zu schützen usw.
Was sind Warn- und Schutzschilder?
Beschilderungen sind für die Sicherheit und den Schutz sehr wichtig. Schutzschilder weisen auf eine Gefahr hin, z. B. Lärm, Brandgefahr, rutschiger Boden etc. Warnschilder warnen Besucher vor Bereichen, die beschränkt zugänglich sind. Ein Schild mit der Aufschrift „Nur für Mitarbeiter“ ist zum Beispiel eine einfache Möglichkeit, den Zugang zu einem Werksbereich einzuschränken.
Was sind Alarmsysteme und Melder?
Alarmsysteme geben akustische Warntöne aus, wenn ein abgegrenzter Bereich betreten wird. Der Zutritt kann beispielsweise durch eine einfache Vorrichtung festgestellt werden, die das Öffnen einer Tür signalisiert. Es gibt aber auch fortschrittlichere Beispiele, bei denen eine Bewegung im Raum und nicht das Öffnen einer Tür erkannt wird.
Was sind Sicherheitsausweise? Wozu dienen sie? Wie funktionieren sie?
Sicherheitsausweise können vorübergehend oder permanent sein und verschiedene identifizierende Angaben enthalten, z. B. Bilder, Namen etc. Sie bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, eine Person zu identifizieren und anzugeben, ob diese für den Zutritt zu einem bestimmten Bereich befugt ist. Bei konsequentem Gebrauch stellen sie eine einfache und ziemlich effektive Lösung dar.
Was sind Aufsaugprodukte und -Equipment?
Aufsaugende Stoffe haben die Aufgabe, Verunreinigungen von Böden und Flächen aufzunehmen. Viele dieser Stoffe werden in Sortimenten zusammen mit saugfähigen Folien oder Materialien geliefert, die zur Aufnahme bestimmter Verunreinigungen vorgesehen sind, wie z. b. Öle oder Chemikalien. Wenn das aufzunehmende Material gefährlich ist, z. B. biologisch gefährdende Stoffe, Benzin etc. - ist eine vorschriftsgemäße Entsorgung erforderlich, für die ebenfalls geeignete Vorrichtungen angeboten werden.
Beim Aufsaugen von ausgelaufenem Material werden in der Regel auch Schilder aufgestellt, die das Personal vor der Gefahr warnen.