Steckverbinder anschließen und spleißen

Steckverbinder anschließen und spleißen

Steckverbinder richtig anzuschließen und zu spleißen gewährleistet nicht nur den Erhalt eines stabilen Anschluss, sondern ist auch besonders für die Sicherheit von großer Bedeutung. Bei bestimmten Anwendungen können verschiedene elektrische Codierungen gelten, die wiederum vorschreiben, wie Steckverbinder miteinander verbunden werden müssen.

Was sind Steckverbinder?

Ein Steckverbinder ist ein beliebiges Bauteil, das einen oder mehrere elektrische Schaltkreise miteinander verbindet. Verwendet werden können sie zur Übertragung von Strom sowie von Signalen, wie zum Beispiel Audio- oder Video-Signale. Steckverbinder sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie wurden im Laufe der Jahre stets weiterentwickelt, um die Anbindung bestimmter Signale –AV-Steckverbinder – zu ermöglichen, sowie Geräte eines bestimmten Herstellers besser mit anderen Geräten verbinden zu können – RCA-Steckverbinder – und vieles mehr. Steckverbinder können zudem mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die den Stecker sperren und somit verhindern können, dass unbefugtes Personal die Verbindung aufbrechen kann. Oftmals sind sie auch mit anklemmbaren Zusatzfunktionen ausgestattet, mit deren Hilfe sie dauerhaft an einer Gruppe von Drähten befestigt werden können und es somit wesentlich leichter gestalten, verschiedenste Geräte anzuschließen bzw. zu trennen. Zu Steckverbindern zählen darüber hinaus Anschlussblöcke, Stecker, Flachstecker, Ringkabelschuhe, Sub-D Steckverbinder und viele weitere Variationen. Manche Steckverbinder sind zweckgebunden – darunter HF-Steckverbinder zur Übertragung von Funksignalen –, während manch andere etwas allgemeiner gestaltet sind, wie zum Beispiel  Gabelkabelschuhe, die sowohl Daten, als auch elektrischen Strom übertragen können. Elektrische Steckverbinder sind in zwei Ausführungen erhältlich: Male und Female, beziehungsweise männlich und weiblich. Diese Bezeichnung beschreibt, ob ein Stecker in eine Buchse gesteckt wird, oder ob er einen anderen Stecker aufnehmen wird.

Steckverbinder anschließen: Wie?

Das Anschließen von Steckverbindern erfordert allgemein besonderes Equipment. Zum Hinzufügen eines RJ-45 Steckverbinders an ein Kat. 5 Kabel, zum Beispiel, ist ein spezielles Crimpwerkzeug erforderlich. Tatsächlich erfordern die meisten modernen Steckverbinder ein spezielles Tool, um sie sachgemäß zu crimpen und eine solide Verbindung zu gewährleisten. Manchen Steckern wird nach dem Anschließen eine Manschette oder ähnliches für zusätzlichen Schutz hinzugefügt. Bei Koaxialverbindern und ähnlichen Verbindungen kann dieser Schutz ein Gewinde beinhalten, um somit einen Steckverbinder in eine Aufnahme schrauben zu können. Besonders bei stark beanspruchten Industriesteckverbindern sorgt ein Schraubverschluss auf dem Stecker für zusätzliche Stabilität. In Fällen, in denen Elektrizität an den jeweiligen Leitungen übertragen wird, ist beim Anschließen der Steckverbinder mit großer Sorgfalt vorzugehen. Einige Steckverbinder ermöglichen Elektrikern, Verbindungen zwischen Schaltkreisen mühelos herzustellen. Bei manchen Steckern genügt es bereits, den Draht in eine Klemme an einem Metallstück einzuführen. Sobald die Kupplung des Steckers geschlossen wird, entfernt das Metall automatisch ein Stück der Isolierung des Drahtes und ermöglicht so einen soliden Anschluss. Beim Verbinden verschiedenartiger Schaltkreise ist es wichtig zu überprüfen, ob die Schaltkreise Leistung übertragen oder nicht. Manche Stecker sind darauf ausgelegt – darunter USB-Steckverbinder –, manch andere können dies jedoch nicht.

Steckverbinder spleißen: Wie?

Steckverbinder, die speziell darauf ausgelegt, Schaltkreise zu spleißen, sind in der Regel anders als ihre Pendants mit bestimmten Enden. Viele von ihnen erhalten im Grunde bloß zwei einzelne, abisolierte Drähte und schließen den Schaltkreis durch den einfachen Verschluss des Steckers. Man bezeichnet sie auch oftmals als Kupplung mit Überwurfmutter. Zudem sind auch Anschlusskabel-Steckverbinder, Stecker für schnelles Spleißen, und ähnliche Varianten verfügbar, die allesamt verschiedene Spleiß-Techniken erfordern. Stecker für schnelles Spleißen werden im Englischen manchmal auch als „Vampire Connectors“ bezeichnet, so Bare. In der Regel geht ein Elektriker jedoch so vor, dass er ein Ende eines Drahtes abisoliert und in einen Steckverbinder einführt. Dabei sorgt dieser Stecker für die Isolierung: Er bewahrt Bediener vor einer Stromschlag und schützt den Draht vor Umwelteinflüssen. Kabelkappen stellen Spleißteile in ihrer simpelsten Form dar, bestehen sie doch lediglich aus einem hohlen Kunststoffgehäuse mit einem Gewinde. Das Gehäuse wird auf den gesplissenen Drähten platziert und angeschraubt. So entsteht eine feste und ausgesprochen sichere Verbindung. In Fällen, in denen Oxidation eine Gefahr darstellen kann, werden dem Spleißteil üblicherweise Oxidations-hemmende Stoffe hinzugefügt, um zum Einen die Sicherheit der Drähte sicherzustellen, und zum Anderen um zu gewährleisten, dass die Verbindung nicht der Korrosion zum Opfer fällt.

Überblick über verfügbare Klemmen und Spleißteile

Elektrische Steckverbinder sind in derart vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, es wäre unmöglich, sie alle aufzuzählen. Im Folgenden werden einige der am weitesten verbreiteten Varianten aufgelistet und kurz beschrieben.

Crimp-Folienverbinder

Crimp-Folienverbinder bieten einem Draht festen Halt und verhindern, dass die Verbindung unterbrochen wird. Von diesem Verbinder ist zudem eine Variation erhältlich, die in der Herstellung von Transformatoren eingesetzt werden kann und die Verwendung von Aluminium-Strängen anstelle gespulter Kupferdrähte erlaubt.

Crimp-Flachstecker

Crimp-Flachstecker verfügen über einen Metallschlitten, in den abisolierter Draht eingeführt werden kann. Der Stecker selbst ist mit einer Kunststoff-Isolierung ausgestattet. Am anderen Ende des Steckers befindet sich eine Y-förmige Klemme, die mit Hilfe einer Schraube an einer Stromquelle befestigt werden kann. Eingesetzt werden diese sehr weit verbreiteten Stecker häufig bei elektrischen Lampen und anderen Haushaltsgeräten. Üblicherweise werden sie durch den Draht, auf den sie ausgelegt sind, voneinander getrennt.

Aderendhülsen

Aderendhülsen verfügen über einen einzelnen Stift als Verlängerung des Spleißteils, sowie über eine Halterung am anderen Ende, die den abisolierten Draht umschließt. Verwendet werden diese Hülsen oftmals in Anwendungen, bei denen eine Stromquelle in eine entsprechend dimensionierte Buchse eingesteckt werden soll.

Crimp-Rundstecker

Crimp-Rundstecker verdanken ihren Namen der Form der männlichen Ausführung dieses Steckers. Ebenso wie Aderendhülsen und Flachstecker verfügen auch Rundstecker über zwei Metallstücke, die so gebogen werden, dass sie den eingefügten abisolierten Draht umschließen. Der gesamte Stecker wird von isolierendem Material geschützt. Auf der anderen Seite steht entweder eine Rundstiftklemme oder eine Buchse bereit.

Crimp-Stoßverbinder

Crimp-Stoßverbinder werden verwendet, um zwei Drähte miteinander zu verbinden. Diese Stoßverbinder sind üblicherweise vorisolierte Geräte und werden so eingesetzt, dass sie die Gefahr eines Stromschlags minimieren. Die Enden der Drähte, die versplissen werden sollen, werden abisoliert und jeweils an den gegenüberliegenden Seiten in den Stoßverbinder eingeführt. Im Anschluss wird der Stoßverbinder insofern auf die Drähte geklemmt, als dass diese im Inneren des Verbinders fixiert werden und ein solider elektrischer Anschluss entstehen kann.

Crimp-Fahnenverbinder

Crimp-Fahnenverbinder verfügen über eine flache, rechteckige Form, der sie letztlich ihren Namen zu verdanken haben. Analog zu den meisten anderen Steckverbindern, wird hierbei ein Stück gesplissenen Drahtes an einem Ende eingefügt, während an dem anderen Ende entweder ein Stecker oder eine Buchse angebracht ist, um die Leitungen zu verbinden.

Crimp-Abzweigverbinder

Abzweigverbinder bestehen sowohl aus einer Buchse, als auch aus einem männlichen Steckverbinder. Hierbei wird zunächst ein Draht in den Verbinder gesplissen. Mit Hilfe der angebrachten Klemmen kann ein Spleiß zu dem männlichen Ende eines anderen Spleißteils geformt werden, während ein zweites Spleiß das weibliche Ende eines dritten Spleißteils darstellen kann. Diese Steckverbinder werden, analog zu den meisten Steckverbindern, nach Kabelquerschnitt voneinander unterschieden.

Crimp-Stiftanschlüsse

Crimp-Stiftanschlüsse sind sehr robuste Steckverbinder und werden oftmals in industriellen und militärischen Anwendungen eingesetzt. Das geklemmte Ende besteht aus einem einzigen Stift, der mit weiteren Stiften verbunden oder separat in eine entsprechende Buchse eingeführt werden kann. Diese Stiftanschlüsse sind sehr preiswert und zugleich robust und flexibel.

Crimp-Schnelltrennverbinder

Crimp-Schnelltrennverbinder werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen ein Spleißteil zwar zügig zu demontieren ist, es aber zugleich intakt bleiben soll. Sie sind oftmals flach aufgebaut, verfügen über zwei Öffnungen und können mit entsprechenden Buchsen verbunden werden. Mit ihrer Hilfe können sehr robuste, wenn auch vorübergehende, Verbindungen erschaffen werden.

Crimp-Hülsen

Crimp-Hülsen sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie werden allgemein mit dem jeweils passenden Steckverbinder gekoppelt, um eine sichere Verbindung zu erschaffen. Sie können je nach Bedarf sowohl auf den Einsatz mit Schnelltrennverbindern, als auch mit dauerhaften Steckverbindern ausgelegt sein. Manche dieser Hülsen können mehrere verschiedene Stecker aufnehmen.

Crimp-Ringkabelschuhe

Crimp-Ringkabelschuhe verfügen über einen festen, ringförmigen Stecker, mit dessen Hilfe sie an viele verschiedene Geräte gekoppelt werden können. In vielen Anwendungen werden sie mit einer Schraube an einem elektrischen Anschluss befestigt: Dabei sorgt die Schraube dafür, dass der gesamte Kabelschuh an jedem beliebigen Stecker angebracht werden kann. Ringkabelschuhe sind sehr robuste und zuverlässige Steckverbinder.

Crimp-Gabelkabelschuhe

Crimp-Gabelkabelschuhe sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich, mitunter auch als Schnelltrennverbinder. Sie sind darauf ausgelegt, die Erstellung elektrischer Anschlüsse zu vereinfachen und sind oftmals so konstruiert, dass sie eine Verbindung nur mit der richtigen Hülse erlauben.

Crimp-Flachsteckhülsen

Crimp-Flachsteckhülsen sind flache, rechteckige Hülsen, die sowohl in Buchsen für eine dauerhafte Verbindung, als auch in Buchsen für einen vorübergehenden Anschluss eingeführt werden können. Dank ihres vielseitigen Designs und der geringen Kosten sind diese Hülsen sehr weit verbreitet.

Crimpanschluss Adapter

Crimpanschluss Adapter ermöglichen die Erstellung einer Verbindung zwischen verschiedenen Klemmen. Bei manchen Herstellern und Vertrieben dienen sie zudem oftmals als Überbegriff für Crimpanschlüsse. In den meisten Fällen ist eine bestimmte Buchse für einen bestimmten Stecker erforderlich: Adapter können verwendet werden, wenn eine oder beide Seiten nicht verändert werden können.

Crimpanschluss Tüllen

Crimpanschluss Tüllen dienen der Isolation und bieten Personen und Geräten Schutz vor elektrischem Strom. Sie rutschen üblicherweise von der jeweiligen Hülse herunter, wenn der Draht an Ort und Stelle gebracht wird, und werden danach wieder auf dem Draht angebracht. Manche sind jedoch auch dauerhaft an ihrem Ort befestigt. In den meisten Fällen sind sie farblich gekennzeichnet, sodass sie auch in komplexen Systemen mühelos auseinandergehalten werden können. Zur Herstellung der Isolierung werden Plastik und ähnliche Kunststoffe verwendet.

Crimpanschluss Abdeckungen

Der Begriff Crimpanschluss Abdeckungen kann als Synonym für den Begriff Crimpanschluss-Tüllen (siehe oben) verwendet werden.

Crimpanschluss Sets

Da es nur sehr selten vorkommt, dass Elektriker mit nur einem einzigen Crimpanschluss auskommen, werden diese Anschlüsse normalerweise in Sets angeboten. Crimpanschluss Sets beinhalten Buchsen, sowie das männliche Ende eines Anschlusses und die jeweils erforderlichen Werkzeuge. Bei speziellen Anschlüssen werden die entsprechenden Werkzeuge oftmals mitgeliefert, sodass das Personal alles zur Verfügung gestellt bekommt, was die jeweilige Aufgabe erfordert.

Steckklemmen

Steckklemmen wurden entwickelt, um Elektrikern die Umsetzung von Spleißen zu erleichtern. Diese Klemmen erfordern lediglich, dass der Draht an Ort und Stelle geschoben wird, und kommen im Gegensatz zu den meisten anderen Klemmen ohne Schraubverschluss aus. Gleichwohl diese Änderung marginal scheinen mag, kann sie einem Elektriker, der womöglich Hunderte dieser Anschlüsse pro Tag zu erledigen hat, das Leben erheblich leichter machen.

Schraubanschlussklemmen

Schraubanschlussklemmen sind sehr simple elektrische Stecker und halten den jeweiligen Draht mit einer Schraube an Ort und Stelle. Erhältlich sind sie in den verschiedensten Designs, sodass sie mit Anschlussklemmen aller Art verwendet werden können.

Löt-Flachstecker

Löt-Flachstecker sind auf die Verwendung mit einer gelöteten Verbindung ausgelegt, anstatt mit einer gesteckten Verbindung.

Löt-Stoßverbinder

Löt-Stoßverbinder sind im Grunde Crimp-Stoßverbinder, erfordern jedoch, dass der Elektriker den Draht an Ort und Stelle lötet.

Löt-Stiftanschlüsse

Löt-Stiftanschlüsse sind Stiftanschlüsse, die es erfordern, dass der Bediener den Anschluss an Ort und Stelle lötet.

Löt-Ringkabelschuhe

Löt-Ringkabelschuhe verfügen über einen Metallring am Ende, der in aller Regel zur Verwendung mit Schraubanschlussklemmen vorgesehen ist. Von Crimp-Anschlussklemmen unterscheiden sie sich insofern, als dass der Bediener hierbei den Draht an Ort und Stelle löten muss.

Löt-Gabelkabelschuhe

Löt-Gabelkabelschuhe bieten einen Flachsteckanschluss, erfordern jedoch, dass der Bediener den Anschluss an Ort und Stelle lötet, anstatt ihn lediglich anzuklemmen.

Löt-Flachsteckhülsen

Löt-Flachsteckhülsen machen es erforderlich, dass der Anwender das Spleißteil an Ort und Stelle lötet, anstatt es lediglich mit einem Crimp-Werkzeug anzuklemmen.