- Home
- >
- InfoZone
- >
- Highlights
- >
- Music Tech Fest Berlin
Music Tech Fest Berlin
Music Tech Fest Berlin – Interview mit Piotr Paduch, dem Gewinner des Internet-der-Dinge RSHacks Wettbewerb
Am Sonntag, den 26. Oktober, hat der polnischstämmige Hacker Piotr Paduch den ersten Preis des Internet-der-Dinger RSHacks am Music Tech Fest in Berlin gewonnen. Wir haben uns mit Piotr getroffen, um mehr über seine Kreation zu erfahren.
Der #RSHacks Wettbewerb
RS Hack Wettbewerb: Internet der Musik Dinge
Musik ermutigt Menschen, Netzwerken beizutreten, fördert Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg, vermengt Gesellschaften und handelt als eine Art kulturellen Austausches. Im Internet der Musik Dinge musizieren Performer mit klingenden Objekten und sind Knotenpunkte in einem Netzwerk – sie verbinden und erschaffen einen Musikraum für einen spontanen Jam.
Der RS Components Wettbewerb soll ein klingendes Objekt hervorbringen, das mit dem Internet der Musikdinge verknüpft ist, was aktiviert, stimuliert, geloopt oder geplaybackt werden kann. Das Objekt kann gehalten, getragen, gespielt und ferngesteuert werden. Jedes Objekt kann als Basis verwendet werden, und jegliche Anwendungen können daran angeschlossen werden. Das Internet der Musikdinge kann von einem oder mehreren Künstlern gespielt werden, und es kann auch so entworfen werden, dass das Publikum mitmachen kann.
Der Hack
Ich bin eigentlich aus Polen, aber momentan studiere ich Musikmanagement am London College of Music. Meine größte Leidenschaft ist Musik und Technologie; dies ist das dritte Music Tech Fest, das ich besuche und ich habe mich endlich dazu entschlossen, ins kalte Wasser zu springen und mitzumachen. Viele Grüße an Adam John Williams, der Hack Koordinator, der mir beim hacken geholfen hat!
Mein Projekt heißt Stephen Fry JukeBox. Das ist eine JukeBox, die Stephen Frys Stimme mit einem Vocoder moduliert. Die Idee dahinter ist, den richtigen Klang zu finden und einen Loop herzustellen. Jeder Loop und Modulation klingen völlig verschieden, und dann kann man bestimmtes musikalische Genre kreieren, die auf Stimmausschnitten basieren. Nur die eigene Kreativität ist das Limit!
Mein Hack besteht aus einem Midi Controller, der an die Ableton live and digital audio work station zu Ableton Live and Max für Live angeschlossen ist. Der Midi Controller erzeugt eine neue Karte für Live Instrumente. Adam und ich haben einen Patch geschrieben, mit dem wir den Midi Controller an bestimmte Funktionen in Ableton Live knüpfen können.
Ich habe einen Arduino Esplora als Controller benutzt. In diesem Board und seinen Sensoren steckt viel Potenzial, um Stephen Frys Stimme zu modulieren. Das System ist einige Male abgestürzt während des Hacks, und schlußendlich haben wir einen Slider an den Vocoder gekoppelt. Der Hackathon hat mich erkennen lassen, dass die Stimme ein kraftvolles Werkzeug ist, mit dem man verschiedene Musikstile erschaffen kann. Zum Beispiel kann meine JukeBox drei verschiedene Musikstile durch Stephen Frys Stimme abspielen.
Das ist der erste Hackathon, an dem ich teilnahm. Ich danke RS Components dafür, Hackern und Ingenieuren die Möglichkeit zu geben, unsere Kreativität so einzusetzen, dass solche fantastischen Projekte herauskommen!