Pressemitteilungen
RS Components führt Wärmebildkameras zum schnellen Prüfen durch einfaches Anvisieren und Auslösen ("Point&Shoot") ins Sortiment ein
Berührungslose Temperaturmessung ermöglicht schnelle und genaue Fehlerbehebung
Frankfurt am Main, Deutschland, 28 Mai 2020:
RS Components (RS), Handelsmarke von Electrocomponents plc (LSE:ECM), eines globalen Multi-Channel Anbieters von Produkten und Lösungen aus den Bereichen Industrie und Elektronik, hat die neuen Handheld Infrarot-Wärmebildkameras Fluke TiS20+ und TiS60+ in sein Sortiment aufgenommen. Diese neuen Fluke-Infrarot- Bildverarbeitungskameras ermöglichen eine einfache Einhand-Bilderfassung mit festem Fokus und sind ideal für Einsteiger. Mit den Kameras lässt sich eine genaue berührungslose Temperaturmessung aus sicherer Entfernung vornehmen, um thermische Probleme aufzudecken, die sonst nicht erkennbar wären.
Ganz besonders die TiS20+ ist eine Wärmebildkamera für Einsteiger. Sie eignet sich insbesondere als Werkzeug zur Behebung von Fehlern für Elektriker, Vor-Ort-Instandhalter in der Industrie sowie HLK-Techniker. Das Gerät kann Temperaturen zwischen –20° C und + 150° C messen. Ein robuster 3,5-Zoll-Touchscreen sowie eine Infrarotdetektorauflösung von 120 x 90 gehören zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen. Die TiS20+ bietet eine außergewöhnliche Akkulaufzeit von über fünf Stunden im Dauerbetrieb. Ein Ruhemodus senkt den Energieverbrauch zwischen den Inspektionspunkten.
Bei der TiS60+ handelt es sich um eine Variante mit höherer Auflösung. So können Wartungsteams im Vergleich zur TiS20+ noch kleinere Problembereiche aus größerer Entfernung erkennen. Ist die TiS60+ ebenfalls einem 3,5-Zoll-Touchscreen ausgestattet, so zeichnet sie eine höhere Detektorauflösung von 320x240 und ein erweiterter Messtemperaturbereich von –20° C bis + 400° C aus.
Beide neuen Wärmebildkameras verfügen über die IR-Fusion-Technologie von Fluke. Automatisch erzeugen die Kameras durch diese Technologie gleichzeitig mit jedem Infrarotbild ein Bild im sichtbaren Spektrum des Lichts. Die Kamera überblendet die beiden Bilder Pixel für Pixel, sodass der Nutzer sich ein vollständiges Infrarotbild, eine komplette Aufnahme im Spektrum des sichtbaren Lichts oder verschiedene Kombinationen dazwischen anzeigen lassen kann. Die Auswahl erfolgt ganz einfach, indem der Anwender mit dem Finger über den Bildschirm fährt. Der genaue Ort eines thermischen Problems lässt sich dadurch selbst dann bestimmen, wenn der Infrarotkontrast gering ist und das Infrarotbild entsprechend wenig strukturiert ist.
Sowohl die TiS20+ als auch die TiS60+ sind mit der Fluke Connect-Desktopsoftware kompatibel. Sie erlaubt es, Wärmebilder in Echtzeit über Smartphones oder Tablets aufzuzeichnen, sie zu teilen oder automatisch in die Cloud hochzuladen. Professionelle Berichte sind in wenigen Minuten erstellt. Die vollständig erfassten radiometrischen Daten unterstützen Wartungsprogramme.
Weitere Zeitersparnis geht von der Fluke Connect Asset Tagging-Software aus. Sie scannt zum Zeitpunkt der Bildaufnahme einen QR-Code für jedes Messobjekt und sortiert die Bilder automatisch nach Messobjekt. Dadurch entfällt die oft stundenlange Arbeit des manuellen einzelnen Sortierens der Bilder am Computer.
Die Abmessungen der Fluke TiS20+ und TiS60+ betragen 26,7 x 10,1 x 14,5 cm. Die Wärmebildkameras wiegen 0,72 kg und sind für einen Sturz aus zwei Metern Höhe ausgelegt. Beide Kameras sind gemäß IP54 wasser- und staubdicht. Die Geräte sind ab sofort bei RS in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik erhältlich.
Über RS Components
RS Components, Allied Electronics & Automation und IESA Ltd sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, einem globalen Multi-Channel Distributor. Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bringen wir täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2019 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,71 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com.
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components