Pressemitteilungen
RS Components nimmt kostengünstiges High-Spec Oszilloskop für den Einsatz in Industrie und Bildung ins Sortiment auf
Upgrade des Tektronix TBS2000 bietet eine Bandbreite von 200 MHz und bis zu 2 Gigasamples/Sekunde
Frankfurt am Main, Deutschland, 15 September 2020:
![](https://de.rs-online.com//euro/img/footer1/release/images/rs959-tektronix_tbs2000b_taken.jpg)
RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, hat das digitale Speicheroszilloskop Tektronix TBS2000B in sein Lieferspektrum aufgenommen. Es richtet sich an Entwickler im industriellen Umfeld sowie Instandhaltungsingenieure und Techniker. Darüber hinaus ist es auf den Einsatz im Bildungssektor ausgerichtet. Das TBS2000B stellt einen höherwertigeren, aber auch kostengünstigeren Nachfolger für das beliebte TBS2000 dar. Er bietet eine Bandbreite von bis zu 200 MHz, eine Abtastrate von 2 Gigasample/Sek. und ein rauscharmes analoges Frontend.
Der TBS2000B bietet Bandbreitenoptionen von 200 MHz, 100 MHz und 70 MHz, wobei Feld-Upgrades von niedrigeren zu höheren Bandbreiten möglich sind. Es stehen Modelle mit zwei oder vier analogen Kanälen mit Abtastraten von 2 Gigasample/Sek. über zwei Kanäle oder 1 Gigasample/Sek. über vier Kanäle zur Auswahl. Die Produktreihe bietet außerdem eine Aufnahmekapazität von 5 Millionen Punkten.
Neben dem Standard-Sample-Modus steht ein "Peak Detection"-Modus zur Verfügung, um Spitzen zu identifizieren, während ein "Average" -Modus dazu beiträgt, das Rauschen bei sich wiederholenden Signalen zu reduzieren. Signale, Messergebnisse und Menüinformationen zeigt ein großes übersichtliches 9-Zoll-WVGA-Farbdisplay mit 15 horizontalen Unterteilungen an. So lassen sich Designs schnell, einfach und sicher testen sowie validieren.
Das TBS2000B bietet 32 automatisierte Messungen. Nutzer können über einen einzigen Bildschirm auswählen, ohne sich durch Menüs hindurchsuchen zu müssen. Die Messungen werden von der Quelle farbcodiert und auf einem transparenten Hintergrund angezeigt, damit sie die Wellenformen nicht verdecken.
Mit so genannten On-Waveform-Cursor-Readouts liefert das TBS2000B eine neue Funktion. Die Zoomfunktion ermöglicht es dem Nutzer, schnell durch eine Aufzeichnung durchzugehen und zu zoomen, um Details herauszugreifen. Mit der Funktion „Suchen und Markieren“ können Ereignisse in einer erfassten Wellenform während der gesamten Erfassung identifiziert und markiert werden. Eine spezielle FFT-Taste auf der Vorderseite beschleunigt die Wellenformanalyse.
Die TekVPI-Sondenschnittstelle von Tektronix unterstützt aktive Spannungs- und Stromsonden — mit automatischer Skalierung und Einheiten — aber auch passive BNC-Sonden. Daten wie Fehlerzustände werden zur Verarbeitung direkt an das Oszilloskop gesendet, wodurch manuelles Versetzen und Entmagnetisieren entfällt. Ein USB 2.0-Anschluss befindet sich sowohl auf der Vorderseite wie auch auf der Rückseite. Zusammen mit dem Ethernet-Anschluss steht einer schnellen und einfachen Datenspeicherung sowie PC- und Netzwerkverbindungen nichts im Wege. Das TBS2000B ist außerdem das erste Oszilloskop seiner Klasse, das WiFi-Funktionen bietet.
Für Einsätze in im Bereich der Bildung und Ausbildung ist das TSB2000B vollständig mit der TekSmartLab-Instrumentenverwaltungssoftware kompatibel. Zusätzlich bietet das Oszilloskop eine Courseware-Funktion, die Übungen und Anleitungen auf dem Bildschirm anzeigt. Tektronix bietet 100 Beispielübungen zum Download an. Ausbildende können Autoset, Cursor und automatisierte Messungen deaktivieren, was das Vermitteln grundlegender Fertigkeiten erleichtert.
Eine weitere neue Funktion des TB2000B ist HelpEverywhere, die sofortige Unterstützung bei der Navigation durch Basismenüs bietet.
Das digitale Speicheroszilloskop Tektronix TBS2000B liefert RS in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik.
Über RS Components
RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von Industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.
Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Elcetrocomponentsgruppe umfasst sechs Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark und IESA.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components