Pressemitteilungen
RS Components liefert Ultraschallbildkamera zur schnellen und einfachen Erkennung von Druckleckagen und Teilentladungen bei elektrischen Hochspannungsanlagen
Neue FLIR Si124 stellt intelligente und äußerst intuitive geräuschbasierte Lösung für verschiedenste industrielle Zustandsüberwachungsanwendungen dar
Frankfurt am Main, Deutschland, 9 Februar 2022:
![](https://de.rs-online.com/euro/img/footer1/release/images/local-iberia/PR/Dec 21/rs1074_flir_r2101916-02.jpg)
RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Omni-Channel Anbieter von Produkt- und Servicelösungen, hat mit der Si124 jetzt eine neue Ultraschallbildkamera von FLIR ins Sortiment aufgenommen. Flir ist ein führender Hersteller von intelligenten Sensorprodukten für den industriellen Einsatz.
Ultraschallbildgebung ist eine relativ neue Technologie, die Industrieunternehmen eine unschätzbare Hilfe sein kann. Sie trägt dazu bei, die Betriebszeit, Effizienz und Sicherheit von Anlagen zu maximieren. Hauptanwendungsgebiete für die Ultraschallbildgebung sind die Erkennung von Druckleckagen in Druckluftsystemen sowie Teilentladungen von elektrischen Hochspannungsanlagen und die Zustandsüberwachung im Bereich der Energieerzeugung.
Die FLIR Si124 ermöglicht intelligente Analysen, auf Basis einer automatischen Erkennung von undichten Stellen in pneumatischen Systemen und Teilentladungen in elektrischen Hochspannungssystemen. Die integrierte Analysefunktion macht das Gerät sehr intuitiv und einfach bedienbar. Umfangreiche Schulungen sind nicht erforderlich. Während der Inspektionen führen Algorithmen den Nutzer durch den Prozess, der elektrische Entladungseffekte automatisch erkennt, analysiert oder die Verlustraten und Kosten von Luftlecks quantifiziert.
Die Kamera ist außerdem ein echtes Leichtgewicht. Sie lässt sich mit einer Hand bedienen. Gleichzeitig geht sie schonend mit den verwendeten Batterien um, was einen Dauerbetrieb von bis zu einer Länge von sieben Stunden ermöglicht. Das Gerät steht also einen vollständigen Arbeitstag lang ohne Einschränkungen zur Verfügung.
Damit eignet sich die Kamera ideal für Anwender, die für Wartungsprogramme verantwortlich sind, sowie für Hochspannungsanlagenelektriker. Auch Servicetechnikern ermöglicht die Si124 Anomalien zu „sehen“, Ineffizienzen zu lokalisieren und mögliche Ausfälle in mechanischen, elektrischen, Vakuum- und Kompressorsystemen vorherzusagen – alles in Echtzeit.
Es handelt sich um eine hocheffiziente Lösung, mit der sich Druckluftlecks durch Ultraschallbildgebung gegenüber herkömmlichen Verfahren bis zu zehnmal schneller identifizieren lassen. Das Gerät erfasst Schallwellen von 2 bis 31 kHz über 124 Mikrofone, zeigt diese an und zeichnet sie auf. Ausgestattet mit dem FLIR Acoustic Camera Viewer Cloud Service speichert die Kamera automatisch Bilder in einer Cloud, nachdem sie erfasst wurden. Dann können die Anwender auf die gespeicherten Dateien und separate Tonquellen immer wieder zugreifen, um Probleme genauer zu analysieren und zu klassifizieren.
Die FLIR Si124 ist in drei Varianten erhältlich: Das Modell Si124-LD ist für die Suche nach Leckagen optimiert, während sich die Si124-PD besonders für Stromversorgungsanwendungen eignet. Das Modell Si124 ist sowohl für die Erkennung von Druckleckagen als auch von Teilentladungen von elektrischen Hochspannungsanlagen ausgelegt.
Alle drei Modelle der Ultraschallbildkamera von FLIR liefert RS weltweit.
Über RS Components
RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.
Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Electrocomponentsgruppe umfasst acht Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Needlers und Synovos.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components