Ventile & Hähne

Was sind Ventile?

Ventile sind Instrumente, mit denen die Strömung von flüssigen und gasförmigen Medien kontrolliert wird. Sie stellen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um das Durchströmen eines Rohrs zu blockieren. Jede Bauweise besitzt charakteristische Vor- und Nachteile sowie besondere Anwendungszwecke.

Ventile können erstaunlich einfach aufgebaut sein, z. B. Rückschlagventile, die das Strömen von flüssigen und gasförmigen Medien auf eine bestimmte Richtung einschränken. Sie können aber auch komplex konstruiert sein. Bei manchen Ventilen wird der geöffnete und geschlossene Zustand beispielsweise durch elektromechanische Magnete gesteuert. Diese Ausführungen funktionieren vollautomatisch. Für das Blockieren der Strömung gibt es ferner ganz unterschiedliche Hilfsmittel.

Ein Absperrventil ist beispielsweise mit einer kugelförmigen Kammer ausgestattet, in der sich ein Absperrelement befindet. Vor die Öffnung des Absperrelements wird eine Scheibe geschoben, die die Strömung des Wassers bzw. der Flüssigkeit verhindert und einen dichten Verschluss herstellt. Dadurch wird eine zuverlässige Strömungsregelung ermöglicht. Ein Absperrschieber verwendet einen einfacheren Mechanismus. Hier wird der Durchfluss durch ein einfaches Metallstück verhindert, der das Rohr vollständig sperrt. Manche Ventilmechanismen werden wegen ihrer Eigenschaft ausgewählt, den Durchfluss ungehindert zuzulassen, z. B. ist dies bei dem zuvor erwähnten Absperrschieber der Fall. Dieser lässt sich vollständig aus dem Rohr ziehen, sodass Flüssigkeiten oder Gase ohne Hindernis hindurchströmen können.

Ventile gibt es mit manuellen und automatischen Stellantrieben. Manuelle Antriebe sind gewöhnlich Handräder oder Hebelbauformen. Manche sind für bestimmte Ventilbauformen charakteristisch. Kugelhähne beispielsweise, die oft als Überdruckventile einsetzt werden, verfügen häufig über einen einfachen Hebel zum sehr schnellen Öffnen.

Ventile dienen auch zum Abtrennen bestimmter Anlagenteile. Ein Manometer kann in der Regel von der Leitung getrennt werden, indem ein Ventil geschlossen wird. Auf diese Weise lässt sich das Manometer entfernen oder warten, ohne dass die Leitung drucklos gemacht werden muss. Auf diese Weise kann der Betrieb weiter laufen, während das Manometer instand gesetzt wird.

Manche Ventile sind dafür vorgesehen, unerwünschte Gase oder Flüssigkeiten aus Leitungen automatisch abzuführen. Sehr häufig ist dies bei Dampfanlagen der Fall, bei denen nicht kondensierbare Gase und Flüssigkeiten abgeleitet werden müssen, um sicher zu stellen, dass die Anlage wie vorgesehen arbeitet.

In manchen Industriezweigen werden nur bestimmte Ventilbauformen eingesetzt. In Raffinerien beispielsweise werden überwiegend Absperrschieber eingesetzt, mit denen man die Leitungen vollständig und einfach öffnen und schließen kann. Dies ermöglicht eine präzise Durchflusskontrolle des Rohrleitungssystems.

 

Was sind Hähne?

Hähne werden auch als Ausläufe und Zapfstellen bezeichnet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Flüssigkeiten oder Gase aus einer Leitung auslaufen zu lassen. Dies kann praktische Gründe haben, z. B. um einen Schlauch an eine Wasserleitung anzuschließen, aber auch Sicherheitszwecke kommen dafür in Frage.

Hähne sind manchmal recht einfache Vorrichtungen, die ein Strömungsmedium aus einer Leitung ausgeben. Es gibt aber Varianten, die über eine Möglichkeit zum Mischen von Flüssigkeiten verfügen. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die Mischventile in Duschen, die warmes und kaltes Wasser zu einer angenehmen Duschtemperatur mischen.

Die Hähne sind in der Regel mit einem Gewindeteil ausgestattet, an den ein Duschkopf oder ein anderes Mittel zum Einstellen der Wasserrichtung und -stärke montiert werden kann. Der am Hahn anstehende Auslaufdruck kann durch den Duschkopf bzw. die jeweilige Vorrichtung zusätzlich reguliert werden. Ein Wasserspar-Duschkopf beispielsweise kann dafür sorgen, dass die ausströmende Menge aus dem Duschkopf nicht über einen gewissen Wert hinausgeht. Man spart dadurch Wasser, weil das Wasser nicht ungehindert aus der Leitung ausströmt.

 

Wozu dienen Ventile und Hähne?

Ventile und Hähne stellen ein Mittel dar, um die Strömung von Flüssigkeiten und Gasen zu kontrollieren und zu lenken. Mit Ventilen kann ein bestimmter Leitungsabschnitt zum Durchströmen mit flüssigen oder gasförmigen Medien geöffnet oder geschlossen werden. Hähne dienen dazu, Flüssigkeiten oder Gase aus einer Leitung abzulassen.

Beide werden in Anlagen für Sicherheitsaufgaben eingesetzt. In automatischen Anlagen werden die Ventile über elektrische Steuerungen geöffnet und geschlossen, die abhängig vom Druck und auf andere Weise geöffnet und geschlossen werden, die zur Regulierung einer Leitung beitragen.

In welchen Ausführungen sind Ventile und Hähne erhältlich? Wie funktioniert jede Ausführung? Wie sieht sie aus? Wozu dienen sie?

 

Entlüftungen

Diese haben die Aufgabe, nicht kondensierende Gase und Druckluft aus Dampfleitungen automatisch entweichen zu lassen. Dies sind Energie sparende Geräte, die auch dazu beitragen können, die für einen Prozess benötigte Temperatur zu halten. Es sind einfach aussehende Vorrichtungen mit einer Bohrung in der Mitte, über die die Luft entweicht.

 

Absperrklappen

Absperrklappen sind häufig im Automobilbereich anzutreffen. Sie bestehen aus einer Scheibe, die in der Mitte der Rohrleitung eingelassen ist. Über eine Drehachse werden die "Flügel" der Vorrichtung verstellt, sodass die Rohrleitung verschlossen oder geöffnet wird.

 

Rückschlagventile

Das "Rückschlag" verweist auf die Tatsache, dass das Ventil einen Rückfluss des Strömungsmediums in das Rohr verhindert. Sie sind integrierte Bestandteile von Rückflusssperren. Sie gehören zu den einfachsten Ventilausführungen.

 

Chemikalientanks

Dies sind hochmoderne Vorrichtungen, die manchmal auch mit LED-Anzeigen und magnetventilgesteuerten Mechanismen ausgerüstet sind. In der Regel sind sie halbtransparent oder klar.

 

Membranventile

Hierbei handelt es sich um sehr vielseitige Ventile, die aus einer Membran aus biegsamem Material und aus einer Möglichkeit zur Ausdehnung unten an der Rohrleitung bestehen. um das Durchströmen von Flüssigkeiten zu verhindern. Von außen lassen sich gewöhnlich mit Handrädern öffnen. Sie lassen sich an beliebiger Stelle auf der Rohrleitung montieren.

 

Abflusshähne

Abflusshähne sind in der Regel am tiefsten Punkt eines Behälters vorgesehen. Sie dienen dazu, Flüssigkeiten aus dem Tank abzulassen. Sie sehen einer Schraube sehr ähnlich.

 

Elektronische Spül- und Durchfluss-Regler

Diese Vorrichtungen stellen eine automatische Möglichkeit zur Verfügung, das Öffnen und Schließen eines Ventils zu steuern. Sie dienen zum Ausspülen von Leitungssystemen. Nach Abschluss des Durchgangs schließen sie automatisch, um ein weiteres Durchströmen zu verhindern.

 

Absperrschieber

Diese Ventile werden in der Erdölindustrie ausgiebig eingesetzt. Im Ventilinnern wird vom Bediener ein Metallkeil in Einbaulage hineingeschraubt. Diese Ventile können vollständig geöffnet werden. Sie sind daher besonders geeignet, wenn eine Rohrleitung zu bestimmten Zeiten einen vollständig ungehinderten Durchfluss bereitstellen muss. Sie werden für gewöhnlich mit Handrädern oder automatisch betätigt.

 

Absperrventile

Absperrventile besitzen eine Scheibe, die versenkt wird, um den Strömungskanal zu blockieren, der durch ein Absperrelement teilweise blockiert wird. Diese Ventile sind äußerst gut für Systeme geeignet, die häufiger geöffnet und geschlossen werden müssen. In der Regel werden sie über eine Schraube betätigt und können auch automatisiert werden. Von außen sind sie meistens kugelförmig.

 

Manuelle Kugelventile

Diese Ventile werden in der Regel in Absperrschiebern verwendet und über Hebel betätigt. Im Ventilinnern sitzt eine Kugel mit einem durchgehenden Loch. Wenn das Ventil geöffnet ist, fluchtet das Loch mit der Rohrleitung und der Durchfluss wird nicht verhindert. Wenn es geschlossen ist, wurde das Loch senkrecht zum Durchfluss gedreht, sodass der Durchfluss vollständig verhindert wird.

 

Motorventile und Ventile mit Stellantrieben

Motorventile und Ventile mit Stellantrieben können von Maschinen betätigt werden und spielen auf diese Weise in Automatisierungsprozessen eine wichtige Rolle.

 

Nadelventile

Die Nadel ist bei diesen Ventilen ein Plunger, der über eine konische Form wie eine Nadel verfügt. Hierbei handelt es sich um kleine Ventile, die eher für präzise Kleinanwendungen als für die Regelung großer Strömungsmengen geeignet sind.

 

Pneumatische Prozessventile

Diese Ventile werden über Druckluft betätigt und in vielen unterschiedlichen Bauformen angeboten, von kreisrunden zu Kugelformen und Zylindervarianten etc. Bei der Auswahl dieser Ventile ist der maximale Arbeitsdruck ausschlaggebend. Sie regulieren und lenken den Durchfluss eines Prozessmediums in eine bestimmte Richtung. Sie lassen sich teilweise öffnen oder schließen.

 

Manometer-Kugelhähne

Diese können ein Manometer vom übrigen Teil der Leitung abtrennen, damit es ausgebaut oder ausgetauscht werden kann. Diese Varianten werden in verschiedenen Größen angeboten. Sie werden überall dort eingesetzt, wo der Druck in einer Leitung gehalten, ein Manometer aber manchmal von der Leitung getrennt werden muss.

 

Druckreduzierventile

Diese drosseln einen Druck wieder auf ein sicheres Niveau. Wenn eine Flüssigkeit einen bestimmten Durchflussdruck überschreitet, riegeln Sie den Durchfluss der Flüssigkeit in der Regel ab, um die Leitung vor Schäden zu bewahren.

 

Druckentlastungsventile

Diese lassen ein Gas oder Flüssigkeit aus einer Leitung entweichen, um einen zu hohen Druck abzubauen. Es sind Sicherheitsvorrichtungen, die die Arbeiter vor Verletzungen und die Anlagen vor Sachschäden schützen.

 

Prozess-Kugelventil

Diese Ventile werden häufig zum Trennen von Flüssigkeiten in Anwendungen benutzt, bei denen Mess- und Regeltechnik und Prozesse zum Einsatz kommen. Sie werden mit verschiedenen Anbauvarianten und Druckwerten angeboten.

 

Prozess-Sperrventile

In mess- und regeltechnischen Anwendungen sperren diese Ventile die Strömung von Gasen oder Flüssigkeiten.

 

Prozess-Nadelventile

Prozess-Nadelventile werden in Energie- und Mess- und Regeltechnik-Anwendungen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch sehr effektive Abschalt- und Regelungsfunktionen aus.

 

Prozessventil-Sockel

Diese werden in verschiedenen Größen und Bauformen angeboten. Die Körper bestehen aus widerstandsfähigen Werkstoffen wie eloxiertes Aluminium. Manche werden mit Befestigungsschrauben und anderen Beschlägen geliefert.

 

Duschenregler

Zu diesen Vorrichtungen gehören Mischer und manchmal andere Armaturen, wie etwa Handbrausen. Sie dienen zur genauen Einstellung der Duschwassertemperatur. Manchmal besitzen sie nur einen Regler, und manchmal auch zwei getrennte Regler für die Warmwasser- und Kaltwasserleitungen.

 

Duschköpfe

Duschköpfe dienen zum Einstellen des Strömungsmusters und des Drucks oder zum Mindern des Durchflusses in bestimmten Fällen. Sie können ganz unterschiedlich ausgeführt sein.

 

Magnetventile

Diese fremdangetriebenen Ventile stehen in verschiedenen Bauformen zur Verfügung, durch die sie für Flüssigkeiten und Gase geeignet sind. Sie werden auch in verschiedenen Druckbereichen und mit unterschiedlichen elektrischen Anschlüssen angeboten.

 

Prozessventil-Magnetspulen

Diese Vorrichtungen sind auf bestimmte Magnetventilarten abgestimmt und bieten die Möglichkeit zur Manipulation des flüssigen und gasförmigen Mediums. Die Magnetspule wechselt ihre Position, wenn sie zu- oder abgeschaltet wird.

 

Prozessventil-Spulensteuerungen

Magnetventilsteuerungen werden in der Regel zum automatischen Öffnen und Schließen von Ventilen eingesetzt und für ganz unterschiedliche Zwecke verwendet.

 

Magnetventiladapter & -befestigungen

Hierbei handelt es sich um programmierbare Vorrichtungen, die manchmal Besonderheiten wie LED-Anzeigen und andere Extras enthalten. Die fortschrittlicheren Ausführungen lassen sich auch einstellen, ohne dass das Gerät aus der Leitung ausgebaut werden muss.

 

Sprühpistolen

Diese werden unter anderem mit Gefälleversorgung und anderen Optionen angeboten. Sie unterscheiden sich durch den erforderlichen Betriebsdruck, der Größe des Zulaufs und der Auftragseffizienz voneinander. Die Materialausgabe ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Sprühpistole. Manche Sprühpistolen sind mit Tanks ausgestattet und andere nicht. Als Auslöser dient in der Regel ein einfacher Hebel.

 

Dampfabscheider

Diese Vorrichtungen können unerwünschte Gase automatisch ableiten und Probleme aufgrund von Staudruck und anderen Gefahren verhindern.

 

Absperrhähne

Mit Absperrhähnen lässt sich der Durchfluss von flüssigen und gasförmigen Stoffen abstellen. Sie werden mit einer Vielzahl verschiedener Optionen angeboten, unter anderem mit unterschiedlichen Köpfen, Schraubgewinden und Druckwerten.

 

Spülkasten-Schwimmerventile

Diese unterscheiden sich je nach Druck, Tankgröße, für die sie geeignet sind, und nach Eintrittspunkt des Geräts. Üblicherweise sind sie überall dort zu finden, wo ein Wasserfüllstand in einem Behälter oder Tank zum Schalten eines Ventils verwendet wird.

 

Spülkasten-Schwimmer

Das eigentliche schwimmende Element eines Schwimmerventils. Diese Schwebekörper schwimmen immer an der Oberfläche einer Flüssigkeit. Sie werden in verschiedenen Größen angeboten und sind in der Regel bunte Kugeln, die über der Flüssigkeit schwimmen. Sie sind häufig in Spülkästen von Toiletten anzutreffen, bei denen sich der Wasserzulauf in den Behälter nach dem Wasserfüllstand richtet.

 

Kugelhähne mit Schlauchanschluss

Diese bieten die Möglichkeit, eine Leitung anzuzapfen und werden mit einer Armatur für einen Schlauch geliefert. Durch die unterschiedlichen Ventilbauformen sind sie für ganz verschiedene Anwendungen geeignet.

 

Thermostatische Ventile für den Waschraum

Diese Mischventile werden mit verschiedenen Verschraubungen und Körpern angeboten. Sie lassen sich ohne elektrischen Strom oder Druckluft betreiben und ermöglichen eine automatische Regulierung des Wasserflusses.

 

Ventilantriebe

Diese Vorrichtungen dienen zum Öffnen oder Schließen von Ventilen. Sie werden elektrisch angetrieben und können ein oder mehr Stellteile enthalten. In der Regel handelt es sich um flache, quadratische Vorrichtungen, die auf einer Ventilsteuerung montiert sind.

 

Wasserhähne

Diese Vorrichtungen werden in einer riesigen Auswahl an Bauformen angeboten und stellen die Hauptvorrichtung dar, mit der eine Leitung angezapft wird. Sie können eine oder mehrere Bedienelemente zum Regeln der Temperatur und des Wasserdurchflusses enthalten.