Sicherungsarten

Eine Sicherung ist eine Sicherheitsvorrichtung in Stromkreisen. Sie wird zwischen Stromquellen und ihren Verbrauchern geschaltet. Ist der fließende Strom zu hoch, wird die Sicherung aktiviert und brennt durch. Dadurch wird der Verbraucher von der Stromquelle getrennt und das Risiko einer Gerätebeschädigung oder eines Brandes wird verringert. Eine durchgebrannte Sicherung muss entsorgt und ersetzt werden. Dadurch unterscheidet sie sich von Schutzschaltern, die dem gleichen Zweck dienen.

 

Einer der größten Unterschiede ist, dass ein Schutzschalter zurückgesetzt werden kann. Glücklicherweise sind Sicherungen sehr kostengünstig und relativ leicht auszutauschen. Beim Austausch einer Sicherung muss die neue Sicherung über die gleiche Nennspannung und Strombelastbarkeit verfügen. Der Schutz, den Sicherungen bieten, macht sie in vielen verschiedenen Anwendungen besonders nützlich.

 

Wie funktioniert eine Sicherung?

 

Die Sicherung ist das „schwache Glied“ im Stromkreis und das ist genau ihr Zweck. Im Inneren besitzt sie einen dünnen Metallstreifen. Dies ist der Widerstand. Der Metallstreifen ist mit dem Stromkreis verbunden. Wenn der im Stromkreis verlaufende Strom zu hoch ist, heizt sich das Metall auf und schmilzt. Dadurch wird der Stromkreis unterbrochen. Es entsteht eine Lücke zwischen den Kontakten. In diesem Fall stoppt der Stromfluss, wodurch die Gefahr einer Überhitzung eliminiert ist. Das heißt, es besteht keine Gefahr, dass durch den Strom ein Feuer entsteht.

 

Sicherungen besitzen verschiedene Strombelastbarkeiten, wodurch der Benutzer weiß, wie viel Strom durch die Sicherung fließen kann, bevor sie durchbrennt. Die Geschwindigkeit einer Sicherung bezieht sich darauf, wie schnell der Metallstreifen bei zu hohem Stromfluss schmilzt. Schnell durchbrennende Sicherungen sind im Allgemeinen eine gute Wahl für empfindliche Geräte, die durch hohe Temperaturen einfach beschädigt werden können.

 

Bei der Auswahl von Sicherungen müssen Käufer eine Vielzahl von Faktoren beachten, um sicherzustellen, dass sie die korrekte Sicherung für ihre Bedürfnisse kaufen. Dabei müssen mehr als nur die Strombelastbarkeit, die Größe und die Geschwindigkeit der Sicherung in Betracht gezogen werden. Ein Käufer muss wissen, wie viel Energie die Sicherung freisetzt, wenn sie durchbrennt. Dadurch wird garantiert, dass die freigesetzte Energie der Sicherung nicht das Gerät oder den Bediener gefährdet.

 

Bei Anwendungen mit niedriger Spannung ist die Kenntnis des Spannungsabfalls sehr hilfreich. Ein Spannungsabfall ist die Spannungsmenge, die verloren geht, wenn sie durch ein passives Element wie die Sicherung läuft. Wenn bei Geräten mit niedriger Spannung der Spannungsabfall zu hoch für die Sicherung ist, könnte die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

 

Wofür wird eine Sicherung verwendet?

 

Die Hauptaufgabe einer Sicherung ist die Sicherstellung, dass der Stromkreis nicht überhitzt. Drähte können nur eine bestimmte Strommenge leiten, bevor sie überhitzen. In manchen Fällen können die Drähte so heiß werden, dass sie die sie umgebende Isolierung aufschmelzen. Dies kann sehr gefährlich sein. Sicherungen werden heutzutage für eine Vielzahl von Anwendungen und Geräten wie in Fahrzeugen verwendet. Tatsächlich sind sie eine der häufigsten elektrischen Komponenten.

 

Ihre häufige Nutzung erklärt sich daraus, dass sie Sicherheitselemente sind. Hersteller, Bauherren und einzelne Personen möchten alle ihr Verletzungsrisiko sowie ihre Haftpflicht verringern. Sicherungen stoppen Geräte, bevor sie zu einer Gefahr werden. Sie lassen sich sehr leicht austauschen, besonders mithilfe eines Sicherungsgriffs. Die Kosten für Sicherungen sind sehr gering und auch das Austauschen einer Sicherung ist im Vergleich zu einem katastrophalen Verlust durch überhitzende Geräte ein minimaler Aufwand.

 

Welche Arten von Sicherungen gibt es?

 

Da sie für eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen hilfreich sind, gibt es auf dem heutigen Markt viele verschiedene Sicherungsarten. An vielen industriellen Arbeitsplätzen werden Hochspannungseinrichtungen verwendet, wie auch in der Automobilindustrie. Sicherungen lassen sich beabsichtigterweise relativ einfach austauschen, sodass der Endbenutzer sein Gerät oder Fahrzeug sehr schnell wieder instand setzen kann. In der Vergangenheit wurden Sicherungen auch in Haushalten verwendet. Aber seit der Entwicklung des Schutzschalters sind sie dort veraltet.

 

Was sind Fahrzeug-Sicherungen?

 

Fahrzeug-Sicherungen schützen die gesamte elektrische Verdrahtung und alle Elektronikkomponenten in einem Fahrzeug. Je nach Anwendung werden im Fahrzeug unterschiedliche Sicherungsarten eingesetzt. Die vier Arten der Fahrzeug-Sicherungen sind Flachstecksicherungen, Glasrohrsicherungen (Bosch), Schmelzlote und Sicherungen mit Überstrombegrenzer. Die Sicherungen können auf Sicherungshalter-Clips, Inline-Sicherungshaltern oder offenen Sicherungshaltern sitzen.

 

Flachstecksicherungen, die einfach durch Herausziehen entfernt werden können, gibt es in sechs verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Nennspannungen. Zu den Größen der Flachstecksicherungen gehören Maxi-Stecksicherungen, Standard-Stecksicherungen (ATO), Mini-Stecksicherungen, flache Mini-Stecksicherungen, micro2-Stecksicherungen und micro3-Stecksicherungen.

 

Die meisten Fahrzeuge verfügen über zwei Sicherungskästen. Einer befindet sich im Motorraum und der andere unter dem Armaturenbrett. Wenn eine Sicherung durchbrennt, öffnen Sie den Sicherungskasten, suchen Sie die entsprechende Sicherung mithilfe der Beschriftungen und der Betriebsanleitung, und tauschen Sie die Sicherung aus. In der Regel ist es möglich, die Sicherung mit der Hand zu entfernen. Es gibt jedoch auch Werkzeuge, falls eine Sicherung feststeckt. Überprüfen Sie die Sicherung, ob sie tatsächlich beschädigt ist, und ersetzen Sie sie durch eine Sicherung des gleichen Typs. Das Austauschen von Fahrzeug-Sicherungen ist schnell und einfach und kann Reparaturkosten einsparen.

 

Was sind Sicherungen mit Anschraublaschen?

 

Sicherungen mit Anschraublaschen werden häufig in der Industrie verwendet. Sie sind zylinderförmig und an beiden Enden befinden sich kleine Halterungen. Ihr Name entsteht dadurch, dass der Benutzer die Sicherung tatsächlich mithilfe der Halterungen anschrauben muss. Diese Sicherungsart ist für eine Vielzahl von Anwendungen hilfreich und die Strombelastbarkeit sowie die Größe variieren in einem breiten Spektrum. Sie haben typischerweise einen geringen Leistungsverlust und eignen sich gut für Anwendungen mit hoher Montagedichte.

 

Was sind DIAZED-Sicherungen?

 

DIAZED-Sicherungen werden auch D-Sicherungen genannt und sind in fünf Größen erhältlich. Der Spitzendurchmesser entspricht dem Durchmesser der Adapterschraubenlöcher. Dadurch wird sichergestellt, dass niemals die falsche Sicherung für den Stromkreis verwendet wird. Wenn eine D-Sicherung durchbrennt, springt die Farbanzeige am Sicherungskopf heraus. Dadurch weiß der Benutzer, dass die Sicherung tatsächlich durchgebrannt ist und dass ein Problem im Stromkreis vorliegt.

 

Was sind Feinsicherungen?

 

Diese zylindrischen, Sicherungen besitzen an beiden Enden Kontaktpunkte, die durch den Sicherungseinsatz verbunden sind und sich für Stromkreise mit 240 V eignen. Es gibt viele unterschiedliche Feinsicherungen für verschiedenste Anwendungen. Hülsensicherungen besitzen eine Strombelastbarkeit von 60 A. Die größere Messersicherung hat eine ähnliche Form, wobei an jedem Ende ein Kontaktmesser sitzt. Diese Sicherungen können Stromkreise mit bis zu 600 A schützen.

 

Was sind NH-Sicherungen?

 

NH-Sicherungen sind zylinderförmige Sicherungen, mit metallenen Kontaktmessern, die an jeder Sicherungskappe herausragen. Es gibt viele verschiedene NH-Sicherungen einschließlich der zuvor erwähnten Sicherungen mit Anschraublaschen. Die Kontaktmesser können an unterschiedlichen Stellen der Sicherung sitzen. Obwohl sie immer die gleiche Aufgabe haben, können die Sicherungen mit unterschiedlich platzierten Kontakten und verschiedenen Ausführungen für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Arten der NH-Sicherungen beinhalten mittlere Messerkontakte, mittlere Schraubkontakte sowie mittlere Flachkontakte, versetzte Messerkontakte, versetzte Schraubkontakte und versetzte Flachkontakte.

 

Was sind Sicherungen mit Mittelkontakten?

 

Sicherungen mit Mittelkontakten sind zylinderförmig mit abstehenden Metallkontakten in der Mitte der Sicherung. Zu dieser Sicherungskategorie gehören Sicherungen mit mittleren Messerkontakten, mit mittleren Anschraublaschen und mit mittleren geschlitzten Messerkontakten. Bei den Sicherungen kann es sich um Schraubsicherungen, Stecksicherungen oder Lötanschlusssicherungen handeln.

 

Was sind Sicherungen mit Flachkontakten?

 

Bei Sicherungen mit Mittelkontakten ragen die Metallkontakte aus der Mitte der Sicherung heraus. Bei Sicherungen mit versetzten Kontakten ragen die Kontakte aus dem Unterteil der Sicherung heraus. In manchen Fällen befindet sich ein Kontakt am Oberteil und der andere am Unterteil der Sicherung. Dies hängt von der Sicherungsart und der jeweiligen Anwendung ab. Wie bei Sicherungen mit Mittelkontakten sind diese Kontakte anlötbar, schraubbar oder steckbar.

 

Was sind Sicherungen mit geschlitzten Messerkontakten?

 

Sicherungen mit geschlitzten Messerkontakten sind als Sicherungen mit Mittelkontakten und versetzten Kontakten erhältlich. Auf den ersten Blick ähneln sie den Sicherungen mit Anschraublaschen. Aber anstelle eines Lochs in der Mitte des Metallkontakts besitzen diese Sicherungen einen Schlitz. Wie bei schraubbaren und lötbaren Sicherungen gibt es viele verschiedene Sicherungen mit geschlitzten Flachkontakten in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Nennströmen. Daher eignen sie sich für viele Anwendungen.

 

Was sind Sicherungen mit Innengewinde?

 

Diese Sicherungsart unterscheidet sich sehr von anderen Sicherungen. Sie besitzt auf der Rückseite des rechteckigen Gehäuses, in dem die eigentliche Sicherung sitzt, ein Loch. Das Loch enthält ein Gewinde, mit dem sie leicht an Halterungen befestigt werden kann. Diese Sicherung wird im Allgemeinen für den Schutz von Halbleitern verwendet. Wie bei anderen Sicherungen sind verschiedene Nennwerte und Größen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.

 

Was sind rückstellende Temperatursicherungen?

 

Rückstellende Temperatursicherungen sind für den Schutz von Geräten sehr hilfreich, die durch Überhitzung Wärme erzeugen sollen und dabei beschädigt werden. Diese Sicherungsart funktioniert wie ein Widerstand, da sie den Widerstandsgrad je nach Temperatur anpassen kann. Sie ist „intelligenter“ als herkömmliche Sicherungen. Normalerweise bleibt der Sicherungseinsatz im Inneren der Sicherung fest. Wenn jedoch eine bestimmte voreingestellte Temperatur erreicht wird, schmilzt er und unterbricht den Stromkreis wie bei einer herkömmlichen Sicherung.

 

Diese Sicherung unterbricht den Stromkreis nicht auf die gleiche Art wie eine herkömmliche Sicherung, da sie rückstellbar ist. Wenn die Temperatur sinkt, verhärtet sich der Wachseinsatz in der Sicherung und ist wieder betriebsbereit. Diese Sicherungsart ist sehr akkurat, was sie sehr beliebt macht.

 

Sie kann bei niedrigen Temperaturen und geringen Strömen schneller auslösen, wodurch sie eine gleichmäßigere Temperatur aufrechterhält.

 

Was sind nicht rückstellende Temperatursicherungen?

 

Nicht rückstellende Temperatursicherungen sind herkömmliche Sicherungen, die bei Heizanwendungen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu rückstellenden Sicherungen, die wiederholt verwendet werden können, eignen sich nicht rückstellende Sicherungen nur für eine einmalige Anwendung. Nachdem sie den Stromkreis unterbrochen hat, muss sie ersetzt werden. Auch die nicht rückstellende Sicherung muss beim Austausch durch eine baugleiche Sicherung mit den gleichen Spannungs- und Stromwerten ersetzt werden.

 

Was ist ein Sicherungssortiment?

 

Ein Sicherungssortiment enthält viele unterschiedliche Sicherungen, die dem Schutz verschiedener Geräte dienen. Gute Sortimente besitzen Abteile für jede Sicherungsart, so dass der Benutzer immer weiß, welche Sicherung er auszuwählen hat. Einige Sortimente beinhalten einen Sicherungsgriff. Mit diesem Werkzeug, das auch separat erhältlich ist, können Sicherungen einfacher entfernt werden. Bei der Auswahl eines Sortiments ist es wichtig, auf die korrekten Sicherungen mit den entsprechenden Nennwerten für die zu schützende Anwendung oder das zu schützende Gerät zu achten.

 

Was sind Neutralleiter-Verbindungen und Trennmesser? Was ist der Unterschied?

 

Eine Neutralleiter-Verbindung ist eine Metallverbindung an der Klemmposition, die zusammen mit einer Sicherungshalterung oder mehreren Halterungen verwendet wird. Dadurch können neutrale Anschlüsse ohne Sicherung direkt neben stromführenden Anschlüssen platziert werden. Ein Trennmesser ist ein solides Metallstück, das Sicherungsschalter in Kurzschlussisolatoren umwandelt. Das gleiche gilt für Kurzschlussbrücken und Neutralleiter-Verbindungen.