Beleuchtungskomponenten und Zubehör

Was sind Beleuchtungskomponenten und Zubehör?

 

Zu Beleuchtungskomponenten und Zubehör gehören Vorrichtungen zum Nachrüsten und Reparieren bestehender Beleuchtungssysteme. Bekannte und geläufige Vorrichtungen wie z. B. Regler gehören auch dazu, mit denen die Beleuchtung tagsüber automatisch ausgeschaltet und nachts automatisch eingeschaltet wird. Aber auch fortschrittliche Komponenten fallen in diese Kategorie, z. B. Infrarotdetektoren und Mikrowellendetektoren, die das Einschalten der Beleuchtung bei Erkennung einer Bewegung auslösen können.

Manche Beleuchtungs- und Zubehörkomponenten werden nur für bestimmte Beleuchtungsausführungen benötigt. HID- und Fluoreszenz-Leuchten verwenden beispielsweise Zündelemente, die bei Glühlampen oder LED-Beleuchtungen nicht zum Einsatz kommen.

Nicht alle Beleuchtungs- und Zubehörkomponenten sind mit sämtlichen Beleuchtungsausführungen kompatibel. Manche Beleuchtungen lassen sich beispielsweise nicht gut dimmen, sodass Dimmer eine unerwünschte Wirkung herbeiführen können. Beim Nachrüsten oder Austauschen der Beleuchtung ist es wichtig, dass die Art der Beleuchtung für den jeweiligen Zweck geeignet ist. Eine nicht dimmfähige Beleuchtung ist beispielsweise perfekt für Industriehallen, aber eine sanfte, dimmbare Beleuchtung ist für Ruhe- und Besprechungsräume vielleicht besser.

 

Wofür werden Beleuchtungs- und Zubehörkomponenten verwendet?

 

Beleuchtungskomponenten und Zubehör und werden am häufigsten für Reparaturen und zum Auswechseln verwendet.

Bei Reparaturen dienen Beleuchtungskomponenten und Zubehör einfach dazu, die Beleuchtungen aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen auszuwechseln. Beleuchtungen, die beispielsweise schon längere Zeit eingebaut und einer gewissen Umweltverschmutzung ausgesetzt waren, sind eventuell beschädigt und müssen ausgewechselt werden, damit ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann.

In anderen Fällen können Reparaturen durchgeführt werden, um die bestehende Beleuchtung gleichzeitig auszubessern. Eine veraltete Notbeleuchtung könnte beispielsweise durch LED-Beleuchtung ersetzt werden, die erheblich heller ist und weniger Energie kostet.

 

Beleuchtungskomponenten werden heute üblicherweise als Austauschlösungen eingesetzt. Zum Beispiel sind Fabriken vielleicht an einer umweltbewussteren Betriebsweise interessiert, oder sie möchten bessere Fassungen installieren, die weniger Energie verbrauchen und ein helleres Licht liefern. Lampen werden vielleicht durch LED-Ausführungen ausgewechselt, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, da diese Beleuchtungen Jahrzehnte lang halten können.

Beleuchtungen werden vielleicht auch einfach nur nachgerüstet, um die Fabrik zu modernisieren. Zugschnüre könnten durch Standardschalter ersetzt werden, oder für Wandschalter könnten langlebigere Ausführungen installiert werden, die besser für Gefahrenzonen geeignet sind.

Manche Beleuchtungskomponenten werden ausschließlich für kosmetische Zwecke verwendet. Zier-Rosetten zum Beispiel können eingesetzt werden, um Leuchter oder andere Beleuchtungen hervorzuheben, die einen eleganten Eindruck machen sollen. In Industrieumgebungen werden vielleicht eher keine Rosetten verwendet, denn im Allgemeinen wird hier mehr Wert auf Langlebigkeit als auf Ästhetik gelegt. Daher sind die Komponenten hier eher einfach aufgebaut.

 

Verschiedene Befestigungskonstruktionen können auch verwendet werden, um die Beleuchtung zu verbessern. Eine Hängeleuchte beispielsweise ist vielleicht eine perfekte und kostengünstige Lösung, um einen kleinen Raum auszuleuchten. Wenn die Nutzung des Raums zunimmt und eine anspruchsvollere Beleuchtung benötigt wird, lässt sich die Befestigungskonstruktion leicht ändern, sodass eine komplett andere Beleuchtung erzielt wird, oder es kann aus Komfortgründen einfach nur ein Wandschalter installiert werden.

 

Dimmfähige LED-Lampen gehören zu den innovativsten neue Beleuchtungslösungen. Die äußerst energieeffizienten LED-Lampen sind mit Dimmern nicht kompatibel, sodass die Beleuchtung etwas entspannter und weniger aggressiv gewählt werden kann, ohne zu den ineffizienten und kurzlebigen Glühlampen zurückkehren zu müssen.

 

Was sind Funksteuerungen?

 

Funksteuerungen bieten die Möglichkeit, Beleuchtungen ohne Betätigung eines Schalters an der Wand zu dimmen sowie ein- oder auszuschalten. Diese sind besonders für komplexe Systeme nützlich, z. B. in großen Werken mit vielen Hängeleuchten. Sie werden aber auch in Privathäusern ausgiebig benutzt. Der Bewohner kann die Beleuchtung dadurch aus der Ferne dimmen oder Lichtquellen in der Umgebung gezielt zu- oder abschalten.

Was sind Sensorsteuerungen?

 

Sensorsteuerungen verändern den Schaltzustand der Beleuchtung abhängig davon, ob sich eine Person im gleichen Raum befindet oder nicht. Zur Steuerung der Beleuchtung werden unter Umständen IR- oder Mikrowellensensoren oder andere Mittel eingesetzt.

Der Vorteil dieser Lichtsteuerungen für die Sicherheitstechnik liegt nahe, sie eignen sich aber auch sehr gut als Energiesparmaßnahmen. Wenn für eine bestimmte Zeit keine Bewegung mehr festgestellt wird, können sie die Lampen auch automatisch abschalten. Sie sind damit auch ideal für Schränke, Badezimmer und andere Räume geeignet, in denen man gern aus Unachtsamkeit das Licht anlässt.

 

Was sind Dämmerungsregler?

 

Dämmerungsregler sind Energiesparkomponenten, die auch zur Verbesserung der Innenbeleuchtung beitragen. Je nach Tageslichtbedingung können sie die Lampen ein- oder ausschalten, oder sie können das Licht dimmen, um bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder bei Regenwetter für eine zusätzliche Lichtquelle zu sorgen. Diese sind für Innen- und Außenbereiche erhältlich und sind sehr zuverlässige, langlebige Komponenten.

Die Komponenten verfügen über einen Lichtsensor, der im Schalter integriert ist. Der Lichtsensor kann direkt an der Leuchte befestigt oder als separates Bauteil ausgeführt sein.

 

Was sind passive Infrarotbewegungsmelder (PIR)?

 

PIR-Sensoren werden üblicherweise in Bewegungsmeldern eingesetzt. Diese erkennen Infrarotstrahlungen in der Umgebung – wie z. B. Körperwärme – und schalten das Licht je nach IR-Intensität ein oder aus.

Die Komponenten enthalten an der Vorderseite meistens einen vollelektronischen Sensor. Die Sensoren können sehr präzise arbeiten und reagieren schon auf eine einzige Person, die einen Raum betritt. Die Sensoren besitzen typischerweise einen vordefinierten Temperaturbereich, der auch als Arbeitsbereich eingestellt ist. Wird diese Temperatur von einer den Raum betretenden Wärmequelle überschritten, wird das Auslösesignal an die Beleuchtung ausgegeben. Häufig kommen diese Komponenten neben Beleuchtungen auch in Einbruchsalarmanlagen zum Einsatz. Diese Tatsache lässt auch darauf schließen, wie präzise diese Sensoren arbeiten.

 

Was sind Mikrowellensensoren?

 

Mikrowellensensoren sind bestimmte Arten von Bewegungsmeldern. Sie geben elektromagnetische Energieimpulse aus und zeichnen die Informationen auf, die sie empfangen. Wird der Bereich von einem Gegenstand aufgesucht, ändert der Sensor seine Impulsfrequenz und löst den Detektor aus, um die Beleuchtung oder einen Alarm einzuschalten. So funktionieren die handelsüblichen Bewegungssensorleuchten.

 

Welche Zubehörteile und Komponenten gibt es?

 

Es gibt viele unterschiedliche Zubehörteile und Komponenten für Leuchten und die meisten hochwertigeren Beleuchtungssysteme lassen sich bei einer Störung leicht reparieren.

 

Rosetten

 

Rosetten dienen zu Dekorationszwecken oder zum Verdecken der Beschläge und elektrischen Leitung zur Montage der Deckenbeleuchtung. Im Industriebereich sind sie häufig sehr einfach konzipiert, aber in Privathaushalten können sie auch viele Zierelemente aufweisen.

 

Pendel-Sets

 

Pendel-Sets sind Beleuchtungssysteme, die aus einem Sockel und einer Rosette zur Befestigung einer herabhängenden Leuchte bestehen. Sie sind einfach, kostengünstig und für Industrieumgebungen bestens geeignet.

 

Lampenfassungen

 

Lampenfassungen werden in vielen Ausführungen und mit unterschiedlichen Sockeln angeboten. Es gibt sie für Bi-Pin-Leuchten, für Edison-Sockelleuchten und in anderen Ausführungen. Einige von ihnen sind speziell für den Einsatz in Hochtemperaturleuchten und für anspruchsvolle Umgebungen vorgesehen.

 

Lampenabdeckungen

 

Lampenabdeckungen können dekorativ, funktional oder beides sein. Sie dienen als Verkleidung für das eigentliche Leuchtelement in einem Beleuchtungssystem. Sie bieten Schutz oder verbessern die Abstrahleigenschaften des Leuchtmittels selbst. Ausführungen für Industrieumgebungen sind häufig Käfigbauarten, die die Leuchtmittel vor Schäden schützen. Manche tragbare Lampenabdeckungen halten auch einer starken Inanspruchnahme stand, z. B. solche, die von Mechanikern benutzt und bei KFZ-Reparaturen an der Motorhaube aufgehängt werden.

 

Vorschaltgeräte

 

Vorschaltgeräte sind elektrische Baugruppen, die zur Strombegrenzung dienen. Sie werden am häufigsten bei Leuchtstoffröhren verwendet und sind als Beleuchtungskomponenten weit verbreitet. Sie können für ganz bestimmten Lampenausführungen wie z. B. HID-Lampen oder andere Sonderbauformen vorgesehen sein.

 

Lampensockel

 

Ein Lampensockel ist eine flache Aufnahmevorrichtung für eine Leuchte. Das kann zum Beispiel eine Klemmvorrichtung wie die sein, die bei tragbaren Arbeitsleuchten eingesetzt werden. Es können aber auch bewegliche Ausführungen z. B. in Form von Tischleuchtenhaltern sein.

 

Deckenbeleuchtung

 

Deckenleuchten werden an der Decke eines Raums montiert und sind ein wenig von der jeweiligen Sockelhalterung abhängig. Diese Leuchten werden häufig mit Zugschnurschaltern geliefert. Sie können natürlich auch an jeden Standardschalter angeschlossen werden.

 

Schalter

 

Schalter bestimmen, ob eine Leuchte mit elektrischem Strom versorgt wird. In einigen Fällen können sie auch die Stromzufuhr variieren, um diverse Effekte zu erzeugen.

Wenn ein Leichtschalter unterbrochen ist, fließt in dem Stromkreis, der die Leuchte versorgt, kein Strom. Wenn der Schalter eingeschaltet wird und sich in dem Lichtschalter selbst keine Widerstände befinden, wird der Stromkreis mit dem vollem Netzstrom versorgt.

Manche Lichtschalter sind Spezialvorrichtungen, die auch für Gefahrenzonen geeignet sind. Diese sind dann vielleicht mit einem Spritzschutz ausgestattet oder bestehen aus einem Material, das unempfindlich gegenüber bestimmten Verunreinigungen ist.

 

Dimmer

 

Dimmer sind in der Regel Drehscheiben oder -schalter, mit denen durch eine Drehbewegung der Strom erhöht oder verringert wird, der zu der jeweils angeschlossenen Lampe fließt. Sie funktionieren nicht mit allen Lampenausführungen zusammen, sind aber in Privathaushalten und Industrieumgebungen verbreitet. Sie werden manchmal aus ästhetischen Gründen eingesetzt, können aber auch als Energiesparmaßnahme dienen.

 

Lichtschalter

 

Der typische Lichtschalter wird an der Wand befestigt und schaltet das Licht ein oder aus. Dazu dient ein Hebel oder Taster, der zwischen zwei möglichen Schaltstellungen umgelegt werden kann. Bei älteren Modellen sind zwei Taster vorgesehen. Wird der eine gedrückt, hebt sich der andere Taster von der Blende ab. Drückt man den anderen Taster, fährt der zuvor unten befindliche Schalter aus.

Lichtschalter sind manchmal auch nicht an der Wand montiert, sondern befinden sich am Netzkabel oder am Sockel der Lampe. Im letzten Fall sind diese Schalter als Drehschalter ausgeführt, die mit einer Drehbewegung die Lampe ein- oder ausschalten. Bei sockelmontierten Lichtschaltern muss der Schalter zur Betätigung eventuell in den Sockel hineingedrückt oder seitlich gedreht werden. Bei einer Drehbetätigung kann es sich um einen Ein-/Aus-Schalter handeln oder er kann als mehrstufiger Lichtschalter ausgeführt sein. In diesem Fall durchfährt der Schalter der Reihe nach mehrere Spannungen, bis er wieder bei der Schaltstufe für den Ausschaltzustand ankommt.

 

Zugschnurschalter

 

Zugschnurschalter sind eine einfache Lösung für Beleuchtungen, besonders für solche, die an einer Decke oder hoch oben an einer Wand hängen. Der Nachteil bei diesen Schaltern ist, dass jede einzelne Leuchte in dem Raum separat ein- oder ausgeschaltet werden muss. Ist in einem Raum jedoch nur eine Leuchte vorhanden, ist dies eine gute Lösung.

 

Zeitschaltuhren

 

Zeitschaltuhren schalten das Licht zu einer bestimmten Uhrzeit ein und aus. Häufig werden diese in Haushalten verwendet, wenn die Bewohner verreist sind, jedoch der Anschein erweckt werden soll, dass das Haus bewohnt ist, indem die Beleuchtung abends eingeschaltet und tagsüber ausgeschaltet wird. Sie können auch zum Ein- oder Ausschalten von Verbrauchern eingesetzt werden.

 

Lichtsteuerungen

 

Bei Lichtsteuerungen werden Bewegungsmelder, Lichtsensoren oder andere Hilfsmittel eingesetzt, um die Beleuchtung automatisch nach Bedarf ein- und auszuschalten. Sie werden in Sicherheitsanlagen und in Einrichtungen eingesetzt, bei denen aus Sicherheitsgründen eine Beleuchtung eingeschaltet werden muss, sobald sich jemand in einem bestimmten Bereich aufhält, wo eine Beleuchtung in anderen Fällen jedoch nicht notwendig ist.

 

Zündelemente

 

Zündelemente werden für bestimmte Lampenausführungen eingesetzt, dazu gehören HID-Lampen sowie bestimmte Leuchtstoffröhren.

 

Lampenhalter

 

Als Lampenhalter werden zahlreiche Vorrichtungen angeboten, die zum Befestigen der Beleuchtung an Flächen dienen oder die einen stabilen Untergrund für die Beleuchtung zur Verfügung stellen, der auch vorübergehender Natur sein kann. Dazu gehören Halterungen, Dekoringe und andere Vorrichtungen.

 

Lampenstecker

 

Lampenstecker werden in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Spannungen und Beschaltungsstandards angeboten. Sie dienen zum direkten Anschluss des Leuchtmittels an einem Sockel. Bei manchen Ausführungen wird der Lampensockel auch als Ausgang verwendet.

 

Lampenfassungen

Lampenfassungen stellen die Aufnahmevorrichtung für das Leuchtelement dar. Es gibt Ausführungen mit Schraubgewinde wie z. B. Lampen mit Edisonsockeln. Sie können aber auch Spezialanschlüsse aufweisen, wie z. B. solche für Hochtemperaturbeleuchtungen oder Stecksockel mit zwei Stiften.

 

Starter für Leuchtstofflampen

Starter für Leuchtstofflampen sind für die kurze Wartezeit nach dem Einschalten der Lampe bis zum Leuchten der Leuchtstofflampe verantwortlich. Der Starter sorgt für den Stromfluss durch die Röhre. Sobald in der Röhre Elektronen erzeugt werden, öffnet sich der Starter und sorgt dafür, dass das Gas in der Leuchtstoffröhre durch die Elektronen gezündet wird.