- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Energieeffiziente Beleuchtung
Energieeffiziente Beleuchtunge für eine schnelle Rendite
Energieeffizienz hat sich als rentable Strategie herausgestellt, bei der eine Erhöhung des Energieverbrauchs nicht immer erforderlich ist.
Die Energieeffizienz betrifft viele Aspekte des täglichen Lebens, aber die Beleuchtung ist zweifellos einer der unmittelbarsten Bereiche, in denen eine Lösung für mehr Energieeffizienz zu schnellen und bedeutenden Ergebnissen führt.
Seit Verabschiedung des Energiesparprogramms im Jahr 2006, als ausreichend historische Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung standen, um ein gutes Verständnis der Energieeffizienz zu ermöglichen, wurde eine Reihe von Energiesparmaßnahmen herausgegeben. Dazu gehörten auch Initiativen zur Verringerung des Energieverbrauchs durch Beleuchtung. Glühlampen und alle anderen Leuchtmittel mit geringer Effizienz und hohem Energieverbrauch wurden nach und nach durch neue energiesparende Leuchtmittel ersetzt.
Kompaktleuchtstofflampen
(CFL), umgangssprachlich auch Energiesparlampen genannt, sind wahrscheinlich das erste Beispiel für zuverlässige
energiesparende Alternativen. Bei diesen Lampen wird eine Röhre gewendelt oder gefaltet, um sie platzsparend in einer
Glühlampe unterzubringen. Ein kompaktes elektronisches Vorschaltgerät befindet sich im Sockel der Lampe. Da sie
als Ersatz für Glühlampen vorgesehen sind, werden sie in dieselben Glühlampensockel wie die bisher verwendeten
Glühlampen eingebaut. Im Vergleich zu Allgebrauchsglühlampen verbrauchen CFLs bei gleicher Lichterzeugung nur ein
Fünftel bis ein Drittel der Energie und sind acht- bis fünfzehnmal so lange haltbar. Der Kaufpreis einer CFL ist
höher als der einer Glühlampe, aber die Energiekosten sind bis zu fünfmal geringer, wenn man die längere
Lebensdauer berücksichtigt.
LED-Lampen sind ein anderes wichtiges Beispiel für noch mehr Energieeffizienz in der Beleuchtung. Eine LED-Lampe (oder LED-Glühlampe) ist ein Feststoffleuchtmittel mit Leuchtdioden (LEDs) als Lichtquelle. LED-Lampen bieten eine noch längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz als Leuchtstofflampen und Glühlampen bei einer schnelleren Amortisierung durch Energieeinsparungen.
LED-Lampen können austauschbar mit
anderen Leuchtmittelarten hergestellt werden und sind daher als Ersatz für Glüh- oder Leuchtstofflampen geeignet.
LED-Lampen werden mit Sockeln hergestellt, die einen direkten Wechsel von Glühlampen zu LED-Lampen ermöglichen.
Die Energieeffizienz von LEDs wird laufend verbessert, so dass einige Chips bereits über 100 Lumen pro Watt ausstoßen können. LEDs strahlen nicht in alle Richtungen aus, aber durch die sehr kleinen Abmessungen der Diode lassen sich LED-Cluster in der Form herkömmlicher Glühlampen bilden, um eine gleichmäßige Lichtstreuung in alle Richtungen zu erreichen. Durch die natürliche Lichtemission in eine Richtung können LEDs auch wirkungsvoll für Richtstrahler verwendet werden, um die klassischen Halogenlampen zu ersetzen.
Dieses wachsende Interesse an LED-Beleuchtung führt zu weiteren Investitionen in neue Produkte für die Beleuchtung im Alltag. Viele Hersteller, wie Philips Lighting, investieren laufend in die LED-Beleuchtung, sodass die Technologie und die Lösungen für die Endkunden durch Innovationen verbessert werden.