Audio-Video-Steckverbinder

Audio / Video Steckverbinder: Überblick und Varianten

Audio- und Video-Steckverbinder sind in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. Die Wahl der jeweiligen Variante hängt allein von der Anwendung ab; sprich: davon, ob sie vergraben werden, an der Außenwand eines Hauses oder in einem Bereich mit Klimaregulierung angebracht werden, usw.

Audio / Video Steckverbinder - Einführung

Heutzutage sind Audio- und Video-Steckverbinder wesentlich vielfältiger und technologisch ausgereifter als je zuvor. Neben den zahlreichen verschiedenen Steckverbindern der unterschiedlichsten Hersteller im Bereich Audio/Video gibt es auch Stecker für analoge und digitale Signal, die beide gleichermaßen weit verbreitet eingesetzt werden.

Manche Steckverbinder unterstützen sowohl Audio-, als auch Videosignale, während manch andere nur eines davon unterstützen. Es gibt sie in industrieller Ausführung mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit, und in der Variante für Privathaushalte, die bei liebsamen Bedingungen zwar sehr anwenderfreundlich sein kann, jedoch nicht besonders robust oder widerstandsfähig ist.

Die Hauptaufgabe eines Audio- bzw. Video-Steckers besteht darin, ein bestimmtes Signal von seinem Ursprung bis zu dem Gerät zu transportieren, an dem es insofern umgewandelt wird, als dass Personen das Signal nutzen können. Ein Koaxialkabel, zum Beispiel, nimmt die Signale von einem Kabelfernsehnetz bzw. einer Satellitenschüssel auf und transportiert sie an einen Receiver, der dann das Signal interpretiert. In der Regel ist dieser Receiver mit dem Fernsehgerät verbunden, sodass wiederum mehrere Kabel erforderlich sind, um den gewünschten Medieninhalt abzuspielen.

Computer, Tablet-Geräte, mobile Endgeräte, Projektoren, Stereo-Anlagen und ähnliches verfügen allesamt über spezielle Kabel, gleichwohl sie viele verschiedene Steckverbinder unterstützen könnten. Eine Stereo-Anlage, zum Beispiel, kann über einen 1/8-Zoll Klinkenausgang für Kopfhörer, einen RCA-Stecker für Lautsprecher und einen HDMI-Eingang für digitale Geräte verfügen. Es gibt wohl endlos viele Möglichkeiten, wie diese Stecker mit den verschiedensten Geräten verwendet werden können.

Bei diesen Steckverbindern unterscheidet man in der Regel eher zwischen Rundfunk- & Privatgebrauch, als zwischen Industriellem & privatem Gebrauch. Für den Rundfunk vorgesehene Geräte, inklusive Kabel und Stecker, sind allgemein wesentlich kostspieliger als Geräte für den privaten Gebrauch.

 

Audio / Video Steckverbinder - Übersicht

All diese Steckverbinder haben Eines gemeinsam: Sie verarbeiten Audiosignale, Videosignale, oder beides. Dies ist ihre hauptsächliche Aufgabe. Manche von ihnen können bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken, andere wiederum sind erst in den letzten Jahrzehnten bzw. Jahren auf den Markt gekommen, da digitalen Technologien und der Umstellung analoger auf digitale Rundfunksignale immer größere Bedeutung beigemessen wird.

Audio / Video Steckverbinder Zubehör

Für Audio- und Video-Steckverbinder ist eine Vielzahl an Zubehörartikeln erhältlich. Nicht zuletzt dadurch, dass diese Stecker von den komplexesten digitalen Steckverbindern bis hin zu simplen Bolzen, um die ein Draht herumgewickelt wird (wie bei älteren Stereo-Lautsprechern), alles abdecken, gibt es eine Unmenge an Audio- und Video-Steckverbinder Zubehör.

Viele der Zubehörartikel für Audio- und Video-Kabel bzw. -Steckverbinder sind darauf ausgelegt, die Audio- bzw. Video-Leitung leichter handhaben zu können. So sind zum Beispiel Audio- bzw. Video-Kabel für eine angenehmere Handhabung oftmals mit spezieller Hardware zur Befestigung an Hauswänden und ähnlichem ausgestattet. Zudem können sie mit wasserdichtem Zubehör versehen werden, das negative Einflüsse von Regen und Schnee auf die Qualität des Signals verhindern soll.

Audio / Video Steckverbinder Adapter

Nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Audio- und Video-Steckverbinder bedarf es bestimmten Adaptern, die die Kopplung verschiedenartiger Stecker ermöglichen. Die meisten unter Ihnen werden mit Adaptern für Audio- und Video-Steckverbinder aus dem privaten Gebrauch vertraut sein.

Die meisten Adapter kommen dem jeweiligen Stecker gleich und ermöglichen dessen Befestigung an einem Anschluss unterschiedlicher Größe. So sind zum Beispiel Adapter zur Umwandlung älterer 1/4-Zoll Klinken in 1/8-Zoll Klinken sehr weit verbreitet. Zu weiteren häufig verwendeten Komponenten zählen Stecker, die die Umwandlung von RCA-Steckverbindern in 1/8-Zoll Klinken und ähnliches ermöglichen. Manche Adapter können die Qualität des Signals sogar verändern. So gibt es zum Beispiel Adapter, die ein Modo-Audiosignal in zwei Kanäle aufspalten können. Dies entspricht nicht ganz einer Umwandlung in Stereo, ermöglicht aber eine Stereo-Simulation.

Video-Adapter sind ebenso in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ein Video-Adapter kann den Anschluss eines Steckers an einen verschiedenartigen Empfänger ermöglichen: Ein weit verbreitetes Beispiel hierfür ist ein sogenanntes BNC-zu-RCA-Adapter. Zudem gibt es Adapter für Stecker und Buchsen, auch „male to female“-Adapter genannt. Sie werden für gewöhnlich zur Verlängerung eines Kabels verwendet und kommen häufig in Audio- und Video-Anwendungen zum Einsatz. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass das Audio-Kabel eines Computers mit einer 1/8-Zoll Klinke nicht lang genug ist, um bis zur Stereo-Anlage des Benutzers zu gelangen. Mit Hilfe eines solchen Adapters kann der Stecker des Kabels in die Buchse der Verlängerung eingesteckt werden, um das Kabel entsprechend zu verlängern.

Manche Signale erfordern jedoch komplexere Adapter, und in manchen Fällen ist ein Wandler einem Adapter vorzuziehen.

Audio & Video Blenden

Audio- und Video-Blenden bieten eine einfache Möglichkeit, dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Sie werden für gewöhnlich in Bürogebäuden, Industrieanlagen, Rundfunkstationen und ähnlichen Vorrichtungen eingesetzt, bei denen die Verkabelung hinter Wänden verläuft.

Audio- und Video-Blenden bieten eine beeindruckende Menge an unterschiedlichen Ausführungen. Manche davon sind so aufgebaut, dass sie verschiedene Anschlussarten unterstützen können. Eine Audio- und Video-Blende kann zum Beispiel über RCA-Stecker, einen Anschluss für einen Computer, eine separate 1/8-Zoll Klinke für eine weitere Audioquelle, oder eine beliebige Zahl sonstiger Stecker in jeder nur erdenklichen Konfiguration verfügen.

Der größte Vorteil einer Audio- und Video-Blende besteht darin, dass sie die Kabel und Leitungen hinter ihr besonders gut schützen, mehr oder weniger dauerhafte Verbindungen zur Verfügung stellen und die Klinke selbst vor Beschädigungen aller Art bewahren kann.

Audio & Video Patchfelder

Audio- & Video-Patchfelder werden eingesetzt, um viele verschiedene Audio- und Videoquellen miteinander zu verknüpfen, und um Ein- und Ausgänge in sehr komplexen Audio-Video-Systemen bereitzustellen. Patchfelder sind in der Regel auf einem Gestell montierte Geräte mit einer Vielzahl an Eingängen. Oftmals verfügen sie über eine bestimmte Art an Eingängen; ein HDMI Audio-Video-Patchfeld wird demnach in vielen Fällen keine Eingänge für 1/4-Zoll Klinken beinhalten. Es gibt jedoch auch Patchfelder mit vielen verschiedenen Arten an Eingängen und Steckern.

Dies sind in der Regel relativ kostspielige Geräte für professionelle Anwendungen. Zudem können diese Geräte auch in Verbindung mit komplexen Home-Theater-Systemen verwendet werden, um den Output verschiedener Geräte in einem bestimmten Gerät zusammenlaufen zu lassen.

HDMI Steckverbinder

HDMI kommt aus dem Englischen und steht für „High-Definition Multimedia Interface“. Mit ihrer Flexibilität, den kompakten Abmessungen und einer Übertragungsrate von bis zu 10,2 GB pro Sekunde zählen sie zu den neueren und populärsten Steckverbindern auf dem Markt. Zudem eignen sie sich für nahezu jede erdenkliche Anwendung.

Die Besonderheit von HDMI Steckverbindern liegt darin, dass sie unkomprimierte Videodaten von einem Gerät an einen anderes übertragen können. Möglich macht das ihre hohe Datenübertragungsrate. Ebenso können sie Audio- und Videodaten auch an einen Videoprojektor, ein TV-Gerät, einen Computer und nahezu jedes beliebige Geräte mit entsprechendem Ein- und Ausgang weiterleiten. Man findet diese Stecker in der Regel an High-End Tablet-Computern.

Klinken Steckverbinder

Klinken-Steckverbinder werden auch oftmals als TRS bzw. Tip-Ring-Sleeve bezeichnet. Klinken Steckverbinder zählen zu den am häufigsten verwendeten Steckern für analoge Signale. Die geläufigsten Ausführungen dieser Stecker sind die 1/4-Zoll und die 1/8-Zoll Klinke, auch 3,5 mm Stecker genannt. Zudem gibt es auch 2,5 mm Klinken. Diese Klinken sind in den Ausführungen Mono und Stereo erhältlich und können anhand der Anzahl der Ringe voneinander unterschieden werden. Stereoklinken verfügen über zwei Ringe, Monoklinken nur über einen.

Man nennt diese Stecker manchmal auch Kopfhörer-Klinken, Smartphone-Klinken, Audio-Klinken, Mikrophon-Klinken und so weiter. Sie werden bereits über so lange Zeit verwendet, dass sich die verschiedensten Bezeichnungen herausgebildet haben - in der Regel mit direktem Bezug zu dem Equipment, mit dem sie verknüpft werden. Eingesetzt werden sie - in der einen oder anderen Form - seit dem Zweiten Weltkrieg (und sogar schon vorher), sodass im Laufe der Zeit eine Vielzahl an verschiedenen Ausführungen erhältlich waren.

Lautsprecher Steckverbinder

Lautsprecher Steckverbinder sind in aller Regel DIN Steckverbinder und so konstruiert, dass es nicht möglich ist, einen falschen Stecker in eine falsche Buchse einzustecken. Es handelt sich hierbei um Rundsteckverbinder mit einem Metallring rundum zahlreiche Stifte, die in eine Buchse gesteckt werden. Diese Steckverbinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr robust konstruiert werden können und sich für den industriellen und professionellen Gebrauch eignen.

Miniatur Steckverbinder

Miniatur Steckverbinder sind in vielen verschiedenen Varianten erhältlich und stellen lediglich verkleinerte Ausführungen größerer Stecker dar. Eine 3,5 mm Klinke ist zum Beispiel einfach eine kleinere Version einer 1/4-Zoll Klinke. So mag es keine große Überraschung sein, dass diese kleineren Klinken oftmals als Miniklinken-Audiokabel bezeichnet werden.

RCA / Cinch Steckverbinder

RCA Steckverbinder wurden von dem gleichnamigen Unternehmen in den 1940er-Jahren entwickelt. Noch heute werden sie weitläufig eingesetzt. In den meisten Anwendungen sind diese Stecker „männlich“ (d.h. mit Stiften versehen) und werden von einem „weiblichen“ Empfänger aufgenommen. Dieser Steckverbinder ist derart allgegenwärtig, dass er inzwischen für eine Unmenge verschiedenster Anwendungen eingesetzt wird, darunter HF, Leistungsumwandlung, und so weiter. Diese Stecker sind sehr anwenderfreundlich gestaltet, da sie lediglich eingeschoben werden müssen. Sie bestehen aus einem mittigen Stecker, umrandet von einem Metallring, der flexibel genug ist, um in größere Anschlüsse eingesteckt zu werden und sicheren Halt zu bieten.

SCART-Steckverbinder

SCART-Steckverbinder waren in Europa sehr weit verbreitet, konnten sich in anderen Teilen der Erde aber nie wirklich durchsetzen. Entwickelt wurden diese Stecker in den 1970er-Jahren für analoge Video-Signale. Aufgrund der Auslegung auf analoge Signale zählt dieses Design mittlerweile weitläufig als veraltet und wurde vielerorts von digitalen Steckern ersetzt. Ältere Geräte sind jedoch oftmals auf diese Stecker angewiesen, sodass sie noch immer auf dem Markt erhältlich sind.

VESA Steckverbinder

VESA beschreibt einen Video-Steckverbinder, der im Grunde eine Kombination aus mehreren verschiedenen Steckern darstellt. VESA Steckverbinder erlauben die Übertragung von FireWire-, USB-, Video- und Audio-Signalen über ein einziges Kabelsystem. Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei oftmals um Kabelsysteme und nicht lediglich um einziges Kabel handelt, das mehrere verschiedene Inputs empfängt und verschiedene Outputs ausgibt. Der wesentliche Vorteil von VESA besteht darin, die Gesamtzahl an Kabeln für einen Computer zu senken, um somit den vorhandenen Raum besser auszunutzen und das Risiko zu minimieren, dass Kabel beschädigt werden.

XLR Steckverbinder

XLR Steckverbinder sind ein nahezu integraler Bestandteil professioneller Audio- und Video-Produktion. Sie sind extrem robust konstruiert und können für eine Phantomspeisung, sowie zur Übertragung von Audio- und Videosignalen verwendet werden. In der Tat sind die meisten Steckverbinder dieser Art so robust gestaltet, dass sie nahezu unmöglich unbeabsichtigt herausgezogen werden können. Zudem können die Stecker, die letztlich für die Verbindung sorgen, so gut wie unmöglich verbogen werden. Verwendet werden sie oftmals in mehrfacher Ausführung an Audio- & Video-Patchfeldern bei professionellen Konzerten, sowie bei Präsentationen professioneller Redner. Die Kabel, an denen sie befestigt sind, sind in aller Regel genauso robust wie die Steckverbinder selbst und ebenso auf widrige Bedingungen ausgelegt.