Übersicht der Speichertypen

Der Begriff Datenspeicher bezieht sich auf eine beliebige Vorrichtung, auf der Informationen aufgezeichnet sind. Heute jedoch, bezieht er sich auf eine Vorrichtung, die digitale Daten speichert. Es gibt viele verschiedene digitale Daten wie Video, Bilder, Datenbanken, Texte, Programme, E-Mail und viele mehr. Primärer Datenspeicher ist das RAM, der Direktzugriffsspeicher, der immer wieder überschrieben oder gelöscht wird. Er dient der vorübergehenden Speicherung von Daten, bevor diese auf ein sekundäres Speichermedium abgespeichert werden. Mehrheitlich wird dies auch eher als Speicher angesehen denn als Speicherung, da dieser Speicher Daten nicht permanent speichert.

 

Sekundäre Datenspeicher umfassen andere Arten von Speichereinheiten, die keine primären Datenspeicher sind. Diese können interne Festplatten, Flash Memory Speichergeräte, CD-ROM Disks und andere Sekundärspeichereinheiten sein, die weiter unten in diesem Artikel beschrieben werden. Die meisten denken an diese sekundären Speichereinheiten, wenn sie den Begriff Datenspeicher verwenden, und nicht an die Informationen im RAM.

 

Was ist Speicher?

 

Computerspeicher kann sich auf viele verschiedene Arten von Speichereinheiten in einem Computer beziehen. Meistens wird dieser Begriff verwendet, wenn man den Direktzugriffsspeicher (RAM) meint. Dieser Speichertyp ist ein elektronischer und kein mechanischer Speicher. Wenn man den Computer ausschaltet, ist der Speicher ohne Inhalt, denn Information ist im RAM gespeichert und nicht auf der Festplatte oder einer anderen sekundären Datenspeichereinheit. Heutzutage verfügen die meisten Computer über mehrere GB RAM. Damit können sie mehrere Aufgaben gleichzeitig abarbeiten.

 

Was ist der Unterschied zwischen Datenspeicherung und Speicher?

 

Diese beiden Begriffe werden oft beliebig verwendet, da sie beide in Bytes gemessen werden und leicht verwechselt werden. Dennoch unterscheiden sie sich. Datenspeicherung ermöglicht es dem Anwender, Informationen und Dateien von ihrem Computer auf ihre Festplatte zu speichern/übertragen. Der Speicher/Arbeitsspeicher ermöglicht es dem Anwender/Benutzer, auf jene Dateien zuzugreifen. Gemeinsam mit der Geschwindigkeit des Prozessors, der Schnelligkeit der Festplatte und anderen Faktoren, spielt die Geschwindigkeit und die Kapazität des RAM eine bedeutende Rolle bezüglich der empfundenen Geschwindigkeit von Computern. Das RAM die Informationen, beispielsweise Text, auf dem Computerbildschirm, während man ihn bearbeitet und die Datei geöffnet ist. Speichert man die Information auf die Festplatte ist es möglich, den Computer abzuschalten und dennoch die Information zu behalten/sichern. Die Information ist jedoch nicht im RAM; sie ist nicht auf der Datenspeichereinheit.

 

Welche Arten der Datenspeicherung und Speicherlösungen gibt es? Wie funktioniert jeder einzelne Typ und wofür werden sie genutzt?

 

Was sind Kartenleser?

 

Ein Kartenleser, auch gelegentlich Medienkartenleser genannt, ist eine Hardware, die es dem Nutzer ermöglicht, Daten von einer Speicherkarte zu lesen oder auf diese zu schreiben. Einige dieser Kartenleser haben nur einen einzelnen Einschubschacht für einen einzelnen Speicherkartentyp, beispielsweise eine SD-Speicherkarte. Andere hingegen, haben mehrere Einschübe für mehrere Kartentypen. Üblicherweise werden mit einem Rechner über USB verbunden. Andere Computer wiederum haben eingebaute Kartenleser. Laptops wie auch einige Drucker, Kameras und sogar Fernsehgeräte verfügen über einen eingebauten Kartenleser, um verschiedene Medientypen zu nutzen. Einige der üblichen Einschübe auf Kartenlesern umfassen MiniSD-, MicroSD-, MS/DUO-, und M2-Karten.

 

Was sind CF-Speicherkarten?

 

Eine Kompakt-Flash-Karte oder CF-Speicherkarte ist ein Speicherkartentyp mit einem 50-Pinanschluss. Diese Karte ist ein recht übliches Speichermedium in Digitalkameras und anderen tragbaren Geräten. Die Speicherkapazität dieser Karten kann ziemlich variieren – von gerade mal 2 MB bei älteren Karten, aber diese Zahl vergrößert sich ständig.

 

Was sind PC-Speichererweiterungen?

 

Eine PC Speichererweiterung, oder Speicherkarte, ist Teil der internen Funktionen eines Computers. Es sind Schaltkreisplatinen mit Verbindern, die auf die Hauptplatine eines Computers gesteckt werden. Sie werden direkt in das Speichereinschubfach gesteckt. Die Schaltkreisplatinen sind mit DRAM integrierten Schaltkreisen unterschiedlicher Größe versehen. Früher waren sie markenspezifisch für verschiedene Computer, heute jedoch, funktionieren die meisten Speichermodule bei der Mehrheit der Computer. Laptops, jedoch, haben in einigen Fällen immer noch markenspezifische Speichermodule.

 

Was sind Datenbänder?

 

Datenbänder sind eine weitere Art von Speicher für digitale Informationen. Der Nutzer speichert Informationen auf magnetische Datenbänder, die üblicherweise in einer Art von Kassette untergebracht sind. Die einzige Art der Nutzung dieser Kassette zur Aufzeichnung (Abspeicherung) von Daten erfolgt über ein Bandlaufgerät. Einer der Vorteile dieser Speicherung besteht darin, dass große Datenmengen auf kleinem Raum zu relativ geringen Kosten gespeichert werden können. Sie können für Personen nützlich sein, die sehr große Datenmengen speichern müssen.

 

Was sind Desktop-Festplatten?

 

Desktop-Festplatte bezieht sich allgemein auf externe Festplatten und Sicherungslaufwerke, wenngleich damit auch interne Festplatten im Desktop gemeint sein können. Die externen Festplatten werden meistens über einen USB-Anschluss mit dem Computer verbunden, wodurch es einfacher ist, Daten schnell zwischen Desktop und Laufwerk in beiden Richtungen zu übertragen. Heutzutage werden diese externen Laufwerke von vielen Herstellern mit vielen unterschiedlichen Speicherkapazitäten produziert. Die Kapazität dieser Laufwerke vergrößert sich ständig und, was gestern große Laufwerke waren, sind heute relativ kleine Laufwerke. Da der Preis für Speicher fällt, macht es für den Käufer mehr und mehr Sinn sich für große Festplatten zu entscheiden.

 

Was sind Disketten-Laufwerke?

 

Ein Disketten-Laufwerk, oder FDD (Floppy Disk Drive), ist ein Laufwerkstyp, der es dem Nutzer ermöglicht, Daten auf wechselbare Disketten zu speichern. Im Verlaufe der Jahre waren viele verschiedene Diskettenlaufwerke auf dem Markt, ursprünglich mit den 8”-Laufwerken damals 1971, bevor es dafür einen Bedarf seitens der Verbraucher gab. Später kamen die 5.25”- und danach die 3.5”-Laufwerke. Obwohl sie über recht lange Zeit beliebt waren und einige Nutzer immer noch über Disketten verfügen, die sie in Gebrauch haben, sind sie aus der Mode gekommen. Sie haben einfach nicht die erforderliche Kapazität, die Konsumenten heutzutage benötigen. Sie wurden durch andere Speichermedien ersetzt.

 

Was sind Disketten?

 

Die erste Disketten wurde von IBM 1967 entwickelt, kam aber erst 1971 auf den Markt. Wie bereits im Absatz zuvor bemerkt, war es eine 8”-Diskette. Sie bestand aus einer Kartonkartusche und hatte eine magnetische Beschichtung. Die Kapazität dieser Diskette betrug gerade mal 1 MB. Die 5.25”-Diskette später in den 1970ern hatte anfangs nur eine Kapazität von 160 KB, kam aber letztlich auf 1.2 MB. Ab den späten 1970ern bis in die späten 80er waren sie allgemein üblich. Die 3.5”-Disketten ersetzten sie in den 90ern. Diese blieben dann die meiste Zeit des Jahrzehnts in Gebrauch, wenngleich sie Anfang des zweiten Jahrtausends durch CDs ersetzt wurden.

 

Was sind interne Festplatten?

 

Die interne Festplatte, oder HDD, ist der wesentliche Bereich, in den der Computer alle seine Informationen dauerhaft speichert. Diese gibt es bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die erste wurde 1956 auf den Markt gebracht. Die Laufwerke befinden sich normalerweise im internen Laufwerkschacht im vorderen Teil des Computers. Sie werden an das Motherboard mit einem Kabel (ATA, SATA, oder SCSI) angeschlossen. In neuen Computern, die auf den Markt kommen, beginnt man, Festplatten durch SSD-Laufwerke zu ersetzen, die folgend in diesem Artikel beschrieben werden.

 

Was sind tragbare Festplatten?

 

Tragbare (mobile) Festplatten ähneln externen Festplatten. Der Hauptunterschied zwischen beiden ist die Größe. Wenngleich externe Festplatten generell tragbar sind, sind sie, rein technisch, normalerweise zu groß, um in eine Tasche zu passen. Sie sind also nicht praktisch mitzunehmen, wenn man unterwegs ist. Tragbare (mobile) Festplatten sind eine andere Geschichte. Sie sind kleiner und werden ebenfalls über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen. Wegen der geringen Größe der als tragbar (mobil) bezeichneten Festplatten, kann man diese für unterwegs bequem mitnehmen.

 

Welche Arten von Zubehör gibt es für Festplatten?

 

Es gibt heutzutage eine Vielzahl von Zubehörteilen für Festplatten, einschließlich Montagerahmen und Bausätze für HDDs, die im Computer eingebaut werden. Andere Arten von Zubehör umfassen Festplatten-Andockstationen, Anschlussadapter für Stromversorgungskabel, Gehäusebausätze, USB-Adapter und sogar Tragetaschen für externe und tragbare (mobile) Festplatten.

 

Was sind Memory Sticks?

 

Memory Sticks gibt es seit 1998, als Sony sie auf den Markt brachte. Es begann mit Flash-Memory-Karten für Digitalkameras und im Laufe der Jahre kam eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle dieser Memory Sticks auf den Markt. Memory Sticks variieren in ihrer Speicherkapazität und Hersteller steigern fortlaufend die Speicherkapazität, die sie anbieten können.

 

Was sind NAS?

 

NAS steht für netzgebundener Speicher. Dies ist eine beliebige Speichereinheit, die in ein Netzwerk eingebunden wird und dient lediglich dazu, das Netzwerk mit mehr Speicherkapazität auszustatten. Diese Art von Speicher bietet keinerlei Verarbeitungsleistung, da die Datenverarbeitung auf dem Server durchgeführt wird. Es ist nicht möglich, NAS für den Betrieb von Programmen zu verwenden, die in einem Netzwerk betrieben werden.

 

Was sind SD-Speicherkarten?

 

SD-Speicherkarten, meistens als SD-Karten bezeichnet, sind einige der üblichsten Speicherkarten, die heute in der Elektronik verwendet werden. Hunderte von unterschiedlichen Marken befinden sich heute am Markt und sie arbeiten in zahllosen Arten von elektronischen Geräten. Einige der geläufigsten Geräte, in denen SD-Karten verwendet werden, sind Digitalkameras und auch Telefone. Zusätzlich zu den üblichen SD-Karten gibt es auch MiniSD- und MicroSD-Karten. Obwohl sie sogar kleiner sind, können diese Karten die gleiche Datenmenge speichern wie ihre größeren Gegenstücke. Der Grund für die kleineren Karten besteht einfach darin, viele der kleineren Geräte ausstatten zu können, die solche Karten erfordern.

 

Was sind SmartMedia-Speicherkarten?

 

SmartMedia-Speicherkarten sind Flash-Memory-Karten und sie waren die ersten Karten dieser Art, die auf den Markt kamen. Sie wurden üblicherweise in vielen elektronischen Geräten eingesetzt, aber die meisten Menschen erinnern sich daran, sie in Digitalkameras zu verwenden. Sie waren einige Jahre lang am Markt, hatten jedoch eine geringe Speicherkapazität und konnten mit der Kundennachfrage nach größeren Speichern nicht mithalten. Sie konnten zwischen 2 MB und 128 MB Daten speichern. Kunden halten sie inzwischen für überholt.

 

Was sind Solid-State-Laufwerke (SSD)?

 

SSD-Laufwerke sind ein Typ von Speichereinheit, der gegenwärtig ziemlich an Popularität gewinnt. Sie beinhalten keine beweglichen Teile, daher die Bezeichnung Solid State. In ihnen werden auch keine magnetischen Disketten verwendet. RAM nutzt diese Art von Speicher. Der Grund der zunehmenden Popularität für diese Laufwerke ist hauptsächlich die Geschwindigkeit. Sie ermöglichen es Computern und Geräten, schnell hochzufahren und besser zu arbeiten als jene HDDs. Die bessere Leistung wird sehr geschätzt. Dies hat jedoch seinen Preis. Die Kosten für die SSDs sind höher als für HDDs und gegenwärtig können sie nicht ganz so große Datenmengen speichern wie die älteren HDDs. Ein weiterer Vorteil der SSDs ist, dass sie langlebig sind. Da die keine beweglichen Teile beinhalten, funktionieren sie in der Regel viel länger.

 

Was sind USB-Flash-Laufwerke?

 

USB-Flash-Laufwerke, auch Data Sticks, Thumb Drives und Jump Drives, sind eine Art tragbarer Laufwerke, die in den USB-Anschluss von Computern und anderen Geräten passen. Einige Fernsehgeräte verfügen ebenfalls über USB-Laufwerke, sodass Nutzer auf einige ihrer Medien über Ihr Fernsehgerät zugreifen können. Sie sind sehr einfach zu nutzen und praktisch für Leute, die Informationen speichern und übertragen möchten. Flash-Laufwerke haben ihre Kapazität, wie auch andere Produkte dieser Art, in großem Maße über die Jahre erhöht und erhöhen diese fortlaufend, da die Herstellungsverfahren und die Technologie selbst immer fortschrittlicher werden. Da der Speicherpreis sinkt, fallen auch die Preise für diese Arten von Laufwerken.

 

Bei so vielen Möglichkeiten zur Speicherung von Daten, stellen Sie sicher, dass Sie sich ausreichend Zeit nehmen, die Speicheroption zu wählen, die für Sie und Ihre Bedürfnisse die beste ist.