- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automation
- >
- Lagerung und Transport
Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Transport: Überblick
Lagerung und Handhabung
Was sind Gehäuse?
Im Grunde ist ein Gehäuse eine beliebige Vorrichtung für die sichere Aufbewahrung eines Gegenstands. Im Bereich Elektronik ist ein Gehäuse jedoch ein bestimmtes Teil.
Gehäuse können auf die Aufbewahrung bestimmter Gerätschaften ausgelegt sein. Sie können aber auch so konzipiert sein, dass sie sich für die Handhabung von Gefahrgütern eignen. In diesen Fällen zählen sie allgemein zu den Anforderungen an einen Arbeitsplatz; das bedeutet, dass sie klar und eindeutig gekennzeichnet werden müssen, sodass jeder, der sie öffnen könnte, genau weiß, was sich darin befindet.
Was ist ein Lager?
Die Lagerung von Geräten und Anlagen kann sowohl sehr komplex, als auch sehr simpel sein. In den einfachsten Fällen umfasst die Lagerung lediglich das Verstauen von Produkten, Geräten oder ähnlichem in einem Behälter, der anschließend an einem geeigneten Ort abgestellt wird. In manch anderen Fällen kann es jedoch wesentlich komplexer zugehen.
Manch eine Lagerstätte erfordert ein vollautomatisches Lagersystem, das das vollautomatische Lagern und Abrufen von Gegenständen ermöglicht. Derartige Systeme sind überall dort besonders wichtig, wo ausgesprochen viel Material gelagert wird, das zugleich schnell und effizient abrufbar sein soll. Ebenso wichtig sind diese Systeme, wenn die gelagerten Gegenstände in gewisser Hinsicht gefährlich bzw. ausgesprochen empfindlich sind.
Automatisierte Lagersysteme werden in solch komplexen Situationen eingesetzt, um besonders teure und potenziell leicht zu beschädigende Güter sicher zu bewegen. Ebenso werden sie in Situationen eingesetzt, bei denen bereits ein sehr komplexes Lagersystem in Betrieb ist und Gegenstände mit einer verschwindend geringen bzw. letztlich keinerlei Fehlerquote lokalisiert bzw. gelagert und abgerufen werden sollen.
Was versteht man unter der Handhabung von Material?
Die Handhabung von Material umfasst alle Aspekte rundum die Lagerung und den Transport von Gerätschaften. Hierzu zählen auch Problemstellungen hinsichtlich des Schutzes von Geräten und die Kontrolle der jeweiligen Materialien.
Die Handhabung von Material kann jeden Schritt eines Fertigungsprozesses betreffen. Darunter fallen die Reinigung und die Vorbereitung der Materialien, der Gebrauch des Materials und womöglich dessen Entsorgung.
Je nach dem, um welche Materialien es sich handelt, kann deren Handhabung entweder sehr simpel und unkompliziert sein, oder aber sehr komplex ablaufen, was wiederum spezielle Vorrichtungen erfordert, die schützen, isolieren und die Lagerung vereinfachen können. In manchen Fällen umfasst die Handhabung von Material lediglich eine schützende Box und ein entsprechendes Regal, auf dem diese abgestellt wird. In anderen Fällen können diverse Maschinen, darunter Förderbänder, Gabelstapler, technisch äußerst ausgefeilte Lagersysteme, Umweltschutzsysteme und ähnliches, erforderlich sein – insbesondere bei empfindlichem elektronischen Geräten, Gefahrgütern und ähnlichen Materialien, die nicht einfach verstaut und sich selbst überlassen werden können.
Welche Produkte helfen bei der Lagerung und Handhabung von Material?
Zu den Produkten für die Handhabung von Material zählen Gehäuse, Schränke, Leitern und Stufen und vieles mehr. All diese Produkte wurden entwickelt, um den Schutz, sowie die kurz- bzw. langfristige Lagerung und die Entnahme sämtlicher zu handhabenden Geräte zu vereinfachen.
Viele der Produkte zur Vereinfachung der Lagerung sind in der Tat so konzipiert, dass die Handhabung von Materialien für den Bediener einfacher gestaltet wird. So ermöglichen beispielsweise diverse Transport-Optionen die Handhabung gelagerter Produkte ohne die für die Handhabung schwerer Lasten geläufigen Verletzungsgefahren. Dies hilft auch, das Material selbst zu schützen, da die häufigsten Unfälle im Zusammenhang mit der Handhabung von Materialien – zum Beispiel Herunterfallen oder der Kontakt mit der Umgebung, auf die das Material nicht ausgelegt ist – beseitigt werden.
Was ist ein 19-Zoll-Gehäuse?
Gehäusesysteme ermöglichen die mühelose Aufnahme einer Vielzahl verschiedenster Produkte. Besonders nützlich sind diese Systeme in Netzwerkräumen, wo sie zur Bestückung mitServern verwendet werden können. Ein gutes 19-Zoll-Gehäusesystem kann nicht nur die Aufnahme, sondern auch die Verwendung von Servern erleichtern.
Gehäusesysteme basieren üblicherweise auf Führungen und Gleitschienen, die das mühelose Anbringen und Entfernen von Geräten ermöglichen. Viele Systeme bieten auch diverse Transportgehäuse für den sicheren Transport von Servern, ohne Sorge tragen zu müssen, die Geräte könnten beschädigt werden.
Gehäusesysteme sind in freistehender Ausführung, sowie als System mit Wandmontage erhältlich, und können somit ideal an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
Was sind Halterungen?
Halterungen sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Es gibt sie in gewinkelter Ausführung, als L- und T-Stück, in gerader Form und in faltbarer Version. Sie sind die Basis der Halterung vieler verschiedener Systeme, unter anderem auch von Gehäusesystemen, und so wird die Wahl der richtigen Halterungen zu einem sehr wichtigen Teil sämtlicher Handhabungsvorhaben. Ohne den entsprechenden Halt und einer auf das jeweilige Gewicht ausgelegten Tragfähigkeit kann die Handhabung von Material nicht sicher ablaufen. Nicht zuletzt deshalb besteht der Grundstein hiervon aus der Wahl von robusten und geeigneten Halterungen.
Was ist Schrank-Zubehör?
Schrank-Zubehör bietet dem Material Schutz und Sicherheit. Zu dem Zubehör zählen Drehriegel, Türschlösser, abschließbare Griffe, Nachtsicherungen, Gleitbolzen und vieles mehr. Schrank-Zubehör kann sehr komplex gestaltet sein, ist jedoch zum allergrößten Teil auf Sicherheit ausgelegt. Schlösser bieten eine einfache Möglichkeit, den Zugriff auf das jeweilige Material zu kontrollieren. Besonders wichtig ist dies überall dort, wo sehr teure Materialien gelagert bzw. gehandhabt werden, sowie beim Umgang mit Servern, bei denen der unbefugte Zugriff auf die gespeicherten Daten eine Bedrohung für die Sicherheit darstellen könnte.
Was ist Tür-Zubehör?
Tür-Zubehör umfasst, wie der Name schon sagt, alle für die Funktion von Türen grundlegenden Teile. Hierzu zählen Scharniere, Schlösser, Betätigungsplatten und vieles mehr. Zu Tür-Zubehör zählen jedoch auch etwas komplexere Vorrichtungen, wie das Hardware-Design für Notausgänge, Türspione, Feststeller und so weiter. Tür-Zubehör ist elementar wichtig für die Sicherheit, sowie in den meisten Fällen für die Abtrennung eines Lagerbereichs von der äußeren Umgebung.
Was sind Knöpfe?
Knöpfe sind Vorrichtungen, die darauf ausgelegt sind, einer Person die Handhabung eines mechanischen Gerätes über Prinzipien der Hebelwirkung zu erleichtern. Knöpfe sind ein angenehmes und handliches Bedienelement, mit dem eine Person Türen, Schränke, Ventile und ähnliches öffnen und schließen kann.
Was sind Griffe?
Griffe bieten eine Möglichkeit, unhandliche bzw. schwere Ladungen sicher zu handhaben. Unerlässlich sind sie sowohl für die Sicherheit der Personen, die das Material und die Anlagen handhaben, als auch für die Sicherheit der Anlagen und des Materials selbst.
Was sind Handräder?
Handräder sind groß dimensionierte Regelvorrichtungen, mit deren Hilfe ein Drehmoment an einen mechanischen Apparat angelegt werden kann. Eingesetzt werden sie oftmals an Ventilen und Hochsicherheitstüren, sowie bei ähnlichen Anwendungen, bei denen ein schweres Gerät manuell bewegt wird und eine angenehme Vorrichtung erforderlich ist.
Was sind Leitern und Stufen und wofür werden sie verwendet?
Bei groß angelegten Systemen zur Handhabung von Material können zahlreiche Lagerebenen verwendet werden. An dieser Stelle kommen Leitern und Stufen zum Einsatz. Sie bieten eine sichere Möglichkeit, hochgelegene Plätze zu erreichen. In vielen Fällen werden sie zusammen mit einer Absturzsicherung eingesetzt, die das Personal bei Arbeiten in großen Höhen vor Verletzungen bewahren soll.
Was ist Nivellierung & Schwingungsdämpfung?
Nivellierung und Schwingungsdämpfung beschreibt Vorrichtungen, die darauf ausgelegt sind, sicherzustellen, dass das jeweilige Gerät im Hinblick auf diese Kräfte innerhalb sicherer Parameter arbeitet. Die Nivellierung kann durch Halterungen, Flansche und ähnliche Vorrichtungen erzielt werden, die allesamt sicherstellen, dass ein mechanischer Apparat bzw. ein elektronisches Gerät sich nicht insoweit neigt, als dass Schäden entstehen können.
Schwingungsdämpfung kommt bei Geräten zum Einsatz, die entweder ein hohes Maß an Schwingungen erzeugen, oder aber sehr empfindlich gegenüber Schwingungen sind und selbst keinerlei Vibrationen erzeugen. Server, zum Beispiel, können mit Vorrichtungen zur Schwingungsdämpfung ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht insofern bewegen, als dass sie die Integrität des gesamten Systems beeinträchtigen können. Zu diesen Vorrichtungen zählen Gleiter, Höhensteller, Gewindebolzen, Rohreinsätze und vieles mehr.
Was sind Hebezeuge und welche Produkte sind hierbei hilfreich?
Material anzuheben zählt zu den robustesten und zugleich sensibelsten aller Vorgänge im Bereich Handhabung von Materialien. Insbesondere zerbrechliches Material muss mit Hilfe spezieller Geräte angehoben werden, die die Kontrolle und die Sicherung des Materials gewährleisten können.
Zu den Produkten zum Anheben von Produkten zählen Unterstellböcke, Seile, Schlaufen, Kettenglieder und Ringe, Ketten, Saugheber und vieles mehr.
Was versteht man unter Materialtransport?
Materialtransport kann sich auf viele verschiedene Möglichkeiten beziehen, um Material von einem Ort zu einem anderen zu bringen. In manchen Fällen erfordert dies Förderbänder und ähnliche fördertechnische Komponenten, die für den Transport von Material durch eine Fabrik oder eine Fertigungs- bzw. Lagerhalle verwendet werden. In manch anderen Fällen kann das Material mit Hilfe von Trolleys, Wagen und Karren wiederum auf Rädern transportiert werden. Es gibt viele verschiedene Optionen für den Transport von Material, und alle müssen sie entsprechend des zu transportierenden Materials ausgewählt werden.
Inwiefern sind Rollen & Räder hilfreich für den Materialtransport?
Rollen und Räder bieten eine einfache Möglichkeit für den Transport schwerer Lasten. Ebenso können sie beim Transport von Ladungen hilfreich sein, die zu groß sind, als dass sie von Personen befördert werden könnten – selbst wenn diese Ladungen sehr leicht sind.
Rollen und Räder können Beschädigungen im Zuge der Handhabung verhindern, da sie die Ladung nur wenig über den Boden anheben, und zugleich ein stabiles Fundament der Ladung für den Transport bieten.
Inwiefern sind Fördertechnik-Komponenten hilfreich für den Materialtransport?
Fördertechnik-Komponenten stärken im Hinblick auf die Handhabung von Material die Sicherheit von Personen und dem Material selbst. Sie unterstützen beim Materialtransport, indem sie Personen eine Möglichkeit bieten, schwere Ladungen mühelos über ein Förderband oder ähnliches zu bewegen. Dies räumt mit dem Bedarf aus, die Ladung zu tragen, und räumt vor allen Dingen auch mit dem Risiko aus, dass die Ladung herunterfällt oder anderweitig Schaden erleidet.
Welche Rolle spielt Ladungssicherung für den Materialtransport?
Ladungssicherung gewährleistet die Sicherheit aller beim Transport beteiligten Personen und der Ladung selbst. Schwere und leichte Ladungen müssen gleichermaßen verzurrt werden, damit sie nicht von dem jeweiligen Transportmittel herunterfallen und Schaden erleiden können. Selbstverständlich ist dieser Punkt auch für die Sicherheit von Personen elementar wichtig, da herunterfallende schwere Lasten stets eine Gefahr für Personen darstellen.
Was sind Transportwagen und Trolleys für den Materialtransport?
Transportwagen und Trolleys bieten Personen die Möglichkeit, schwere Ladung ohne der Hilfe motorisierter Geräte zu transportieren. Zu diesen Geräten zählen Transportwagen, die auf den Transport von Zylindern, Paletten und weiteren Ladungen ausgelegt sind. Sie sind in der Regel mit einem bedienerfreundlich gestaltetem Steuer- bzw. Lenksystem ausgestattet, und sind so konstruiert, dass eine Person mit diesem Gerät wesentlich mehr Gewicht transportieren kann als ohne dem Gerät.
Was sind Konstruktionssysteme und Handläufe?
Konstruktionssysteme bieten Lagerstätten die Möglichkeit, ihr jeweils eigenes System zu erstellen um somit den verfügbaren Lagerraum individuell einzurichten. Zu diesen Systemen zählen Rohrverbindungen und ähnliche Vorrichtungen, mit deren Hilfe Lagerstätten sehr sicher und langanhaltend gestaltet werden können. Handläufe sind eine Möglichkeit, die Sicherheit von Personen auch in großer Höhe zu gewährleisten.
Ein sorgfältig ausgearbeitetes Lagersystem basiert auf sehr robusten Baustoffen, die die Sicherheit des Materials und der Personen jederzeit gewährleisten.
Was sind Transport- und Gerätekoffer?
Transportkoffer wurden entwickelt, um empfindliche bzw. zerbrechliche Geräte in einer sehr robusten Vorrichtung transportieren zu können. Sie werden oftmals für empfindliche Elektronik-Bauteile verwendet, wie zum Beispiel für Computer. In Kombination mit Schaumstoffeinsätzen und ähnlichen Verstärkungen können sie eine unglaublich sichere und zuverlässige Möglichkeit zum Transport von Geräten bieten, ohne Gefahr zu laufen, das jeweilige Gerät zu beschädigen bzw. es unbeabsichtigter Weise den jeweiligen Umwelteinflüssen auszusetzen.
Was ist Werkstatteinrichtung und Lagerung?
Werkstatteinrichtung und Vorrichtungen zur Lagerung bieten eine angenehme Art, Betriebsmittel zu organisieren, und – wichtiger noch – gefährliche Stoffe zu lagern, ohne sie in Kontakt mit der Umwelt bzw. mit Personen geraten zu lassen.
Hierzu zählen Regalsysteme, Schubladen, Schränke, Behälter und so weiter. Sie können Ihre Effizienz mit Hilfe eines gut organisierten Arbeitsplatzes wesentlich steigern, während sich noch dazu die Suche nach einem bestimmten Gerät mit einem gut organisierten System erheblich einfacher gestaltet.
Aufbewahrungssysteme für gefährliche Stoffe sind allgemein entsprechend gekennzeichnet, sodass deren Inhalt jedermann ersichtlich ist, der sich dem System nähert. Darüber hinaus sind sie so konstruiert, dass sie jeglichen Gefahren, die das entsprechende Material darstellen kann, trotzen können.