- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automation
- >
- Luefter
Was ist ein Industrielüfter?
Industrielüfter sind generell größer, leistungsstärker und langlebiger als vergleichbare Komponenten im Konsumgüterelektronikbereich. Die Lüfter sind konstruktiv eher für aggressive Umgebungen ausgelegt und werden aus solideren Werkstoffen als die Lüfter hergestellt, die in Privathaushalten eingesetzt werden.
Industrielüfter erfüllen je nach Einsatzgebiet gleich mehrere Aufgaben. In einer Werkshalle sorgen sie vielleicht für Luftzirkulation und Kühlung, oder sie führen einer Maschinenanlage Luft zur Kühlung zu, oder sie kühlen die Computer in einem Büroraum.
Industrielüfter werden in ganz unterschiedlichen Größen angeboten. Es gibt Lüfter mit Durchmessern von 1,5 m und mehr - im Falle von Axiallüftern. Andere Lüfter wie z. B. Querstromlüfter und Zentrifugallüfter können direkt an den Maschinen montiert werden. Ihre Größe ist auf einen optimalen Luftdurchsatz und auf die Größe der Maschine abgestimmt, an der sie montiert werden sollen.
In manchen Fällen sind die Lüfter so konstruiert, dass sie trotz kompakter Größe auch durch eine anspruchsvolle Belüftungsleistung überzeugen, wie zum Beispiel die Querstromlüfter. Manche Lüfter zeichnen sich durch zusätzliche technische Raffinessen wie z. B. durch einen Richtungswechsel des Luftstroms aus.
Wie funktioniert ein Lüfter?
Im Mittelpunkt eines Lüfters steht das Lüfterrad. Mit seiner Drehbewegung transportiert es die Luft durch den Lüfter, sodass vorn ein Luftstrom entsteht.
Lüfter können eingesetzt werden, um eine geschlossene Umgebung mit Druckluft zu versorgen oder diesen zu senken. Computergehäuse werden manchmal beispielsweise für negative Belüftung und für positive Belüftung ausgelegt. Ausschlaggebend hierfür ist, ob die Lüfter die Luft durch das Computergehäuse, aus dem Gehäuse heraus oder in das Gehäuse hinein befördern.
Die meisten Lüfter verfügen über eine charakteristische Bauweise, die unabhängig davon ist, in welche Richtung die Schaufeln zeigen oder wie die Luft durch diese hindurch transportiert wird.
Die Bauweise des Lüfters beeinträchtigt nicht dessen Funktion. Es gibt zum Beispiel erhebliche Luftströmungsunterschiede beim Lufttransport eines Axiallüfters und eines Querstromlüfters. Dies kann sich erheblich auf die Anwendungsgebiete auswirken, für die sie geeignet sind. In manchen Fällen werden vielleicht die Gehäuse gezielt konstruiert, um den Luftstrom in eine bestimmte Richtung zu lenken und den Druck zu erhöhen, der von einem Lüfter erzeugt wird.
Die Grundfunktion eines Lüfters besteht jedoch darin, dass die Luft durch die Lüfterdrehung der Schaufeln auf der einen Seite angesaugt und auf der anderen Seite mit höherem Druck wieder ausgestoßen wird.
Aus welchen Teilen besteht ein Lüfter?
Abbildung 1: Grundaufbau eines Komplettlüfters. Quelle: http://i.ebayimg.com/00/s/NTUyWDY1Nw==/$(KGrHqZ,!gwE63O0iJ)cBO0VVi48Vg~~60_35.JPG
Ein normaler Axiallüfter enthält nur wenige Teile. Dazu gehört unter anderem ein Elektromotor, an den in den meisten Fällen ein Lüfterrad montiert ist. Eventuell enthält er auch einen Drehmechanismus, der den Lüfter während des Betriebs von einer Seite zur anderen bewegt, um die Luftdurchströmung des Raums zu verbessern. Am Lüfter befindet sich generell ein Anschluss für eine Steckdose. Bei Lüftern für Privathaushalte ist dies in der Regel ein herkömmlicher Netzstecker. Bei einem Lüfter für einen Computer ist es normalerweise ein MOLEX Steckverbinder. In Industrieumgebungen und bei Maschinen ist der Lüfter eher direkt mit der Netzverteilung verdrahtet.
Manche Lüfter weisen eventuell leicht abgewandelte Konstruktionen auf. Ein Zentrifugallüfter verfügt beispielsweise über ein Gehäuse und eine größere Montagekonstruktion, die in der Regel zur Verschraubung an einer Maschine oder einem Aggregat vorgesehen ist.
Lüfter haben fast immer ein Gehäuse. Dieses Gehäuse hat die Aufgabe, Bediener und Mitarbeiter in der Nähe des Geräts zu schützen, indem sie daran gehindert werden, mit den Fingern in den Lüfter zu gelangen oder während der Arbeit versehentlich etwas in den Lüfter fallen zu lassen, z. B. ein Werkzeug. Eventuell ist das Gehäuse des Lüfters auch mit einem Filter ausgestattet, der häufig bei Lüftern anzutreffen ist, die auch die Aufgabe haben, die Luft von Unreinheiten zu befreien.
Was wird mit dem kontinuierlichen Gas- und Luftstrom bezweckt, der von Industrielüftern generiert wird?
Lüfter können, abhängig von deren Bauweise, für den Transport jedes Fluids eingesetzt werden. Am häufigsten werden sie jedoch für den Transport von Luft und Gas verwendet. Damit können mehrere Ziele verfolgt werden.
Das Kühlen gehört zu den üblichsten Zwecken eines Lüfters. Lüfter werden vorab so platziert, dass die warme Luft aus der Umgebung abgeführt wird, z. B. in einem Computergehäuse. Sie können auch eingesetzt werden, um Systeme mit kühler Luft zu versorgen, wie z. B. beim Kühlgebläse eines PKWs, das vom Luftstrom gekühlt wird.
Industrielüfter werden auf ähnliche Weise in großen Maschinenanlagen eingesetzt. Sie werden vielleicht dafür eingesetzt, entweder kühlere Luft in eine Maschine zu transportieren oder warme Luft von einer Maschine abzuführen. Sie können auch Luft durch eine Einrichtung transportieren und dafür sorgen, dass sich keine Wärme in Deckennähe anstaut und dass die Einrichtung mit Frischluft versorgt wird. Sie können zum Abführen von Luft aus dem Gebäude benutzt werden.
In Bezug auf Gase können diese von einem Lüfter in einen Raum hinein oder aus ihm heraus transportiert werden. Sie werden auch zur Kühlung eingesetzt, unter anderem für Klimaanlagen und sogar für Tiefkühlanlagen.
Lüfter werden auch unter Extrembedingungen eingesetzt. Bei Windtunneltests lenken Gebläse den Luftstrom auf einen Flügel, um festzustellen, ob die Konstruktion zum Fliegen geeignet ist. Der Luftstrom kann durch Gase angereichert werden, die visuell darüber Aufschluss geben, wie die Luft tatsächlich strömt.
Kleine Lüfter werden in vielen unterschiedlichen Aggregaten eingesetzt, von Gebläsen bis zu Staubsaugern und vielen weiteren Geräten.
Worin besteht der Unterschied zwischen Zentrifugal- und Axiallüftern?
Bei einem Axiallüfter wird die Luft parallel zur Rotationswelle in der Mitte der Lüfterschaufeln angezogen. Diese Lüfterbauform ist sehr weit verbreitet und vielseitig. Sie ist in verschiedenen Größenordnungen, unterschiedlichen Leistungen und für verschiedene Einsatzbereiche erhältlich.
Bei einem Zentrifugallüfter wird die Luft rechtwinklig zur mittleren Welle transportiert. Über ein Gehäuse wird die Luft oder das Gas mit größerer Kraft als bei einem Axiallüfter gleicher Größe in eine bestimmte Richtung gelenkt.
Was versteht man unter der Lüfterauslegung für eine Anwendung?
Eine Lüfterauslegung kann einen speziellen Zweck verfolgen, z. B. ein Gebläselüfter, der bei einer bestimmten Maschine zum Einsatz kommen soll. Sie kann aber eher allgemeiner Art sein, wie z. B. ein Lüfter, der an einem Fenster oder permanent an der Decke eines Hauses oder einer Wohnung montiert wird, um für eine bessere Belüftung zu sorgen.
Eine Lüfterauslegung kann aber auch ganz einfach auf die Größe oder verhältnismäßige Größe des Lüfters zurückzuführen sein. Die Lüfter in Windtunneln sind beispielsweise sehr groß und die für Prozessoren in Computern sind sehr klein. Der Lüfter kann so ausgelegt sein, dass gemessen an seiner Größe eine erhebliche Menge Luft bewegt wird oder dass er an einer geeigneten Stelle montiert werden kann, um diesen Zweck zu erfüllen.
Welche Arten von Lüfter gibt es?
Es gibt viele unterschiedliche Lüfterausführungen: solche, die nur eine Maschine mit Luft versorgen oder solche, die speziell für den eigenen Komfort vorgesehen sind wie etwa Gehäuselüfter. Manche Lüfter sind besonders laufruhig ausgelegt. Diese sind in Computern beliebt. In Computern können mehrere Lüfter installiert sein, sodass ein erhebliches Betriebsgeräusch entsteht, wenn die Lüfter nicht speziell für einen laufruhigen Betrieb ausgelegt sind.
Axiallüfter
Viele Lüfter sind heutzutage Axiallüfter. Sie halten lange, können in vielen Größen, mit leistungsstarken Antrieben und großen Lüfterrädern produziert werden und können beträchtliche Mengen Luft bewegen. Das macht sie für viele unterschiedliche Zwecke geeignet, von kleinen Tischventilatoren bis zu großen Ventilatoren, die in einer Industrieanlage oder einem Stall für ausreichende Belüftung sorgen können.
Bei Axiallüftern sind die Lüfterräder immer gleich angeordnet. Das Lüfterrad sitzt auf einer Welle. Wenn es anläuft, zieht es die Luft senkrecht zu der Richtung durch den Lüfter an, in der es sich auf der Welle dreht. Diese Lüfter können große Luftströme mit niedrigen Drücken erzeugen.
Axiallüfter sind kostengünstig und stellen eine gute Kühllösung für viele verschiedene Zwecke dar. Der kühle Luftzug, den sie produzieren kann einen Raum an einem heißen Tag kühlen. In einer umschlossenen Umgebung wie z. B. einer Maschine oder einem Computer können sie die warme Luft aus dem Gehäuse abführen oder kalte Luft zuführen.
Bei Radiallüftern werden normalerweise Zentrifugallüfter zum Bewegen der Luft eingesetzt. Sie erzeugen einen starken Luftstrom über einen Transportkanal, der den Luftstrom noch mehr verstärkt. Häufig sind diese in Haartrocknern, Industrietrocknern, Laubbläsern und anderen Geräten anzutreffen, die im Betrieb große Mengen Luft bewegen müssen. Sie werden in verschiedenen Größen angeboten, von großen Komponenten, die permanent an der Maschine montiert werden, bis zu kleineren Lüftern, die an tragbaren Werkzeugen angebracht werden.
Wegen ihrer Fähigkeit erhebliche Mengen Luft durch Schächte zu befördern, werden sie in Klimaanlagen eingesetzt.
Tisch- und Standventilatoren
Tisch- und Standventilatoren sind in der Regel Axialausführungen mit kompakter Bauform. Generell handelt es sich um Komfortventilatoren, die den Luftstrom direkt in Richtung des Benutzers lenken und dadurch für eine kühle Brise sorgen, oder sie führen lediglich die stickige Luft ab und erhöhen die Qualität der Raumluft.
Standventilatoren sind manchmal auch für den Betrieb über das KFZ-Bordnetz ausgelegt. Sie können an am Armaturenbrett befestigt werden und sorgen neben den PKW-eigenen Lüftungsauslässen für zusätzliche Belüftung. Als Lüfter im PKW kommen normalerweise Zentrifugalausführungen zum Einsatz, die die Luft durch die Lüftungsschlitze im Armaturenbrett transportieren.
Rohrventilatoren
Häufig sind dies Querstromlüfter, weil sie große Luftmengen bewegen können, ohne viel Einbauplatz in Anspruch zu nehmen. Rohrventilatoren sind speziell dafür vorgesehen, um Luft durch eine Kanalleitung zu transportieren, üblicherweise sind sie Bestandteile einer Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage. Für diese Aufgabe werden manchmal auch Axiallüfter eingesetzt, besonders aber Lüfter mit einstellbaren Schaufeln. Diese zeichnen sich durch fortschrittliche Lufttransportmöglichkeiten aus, die den Luftstrom nach Bedarf erhöhen oder verringern.
Filterlüfter
Filterlüfter sind mit einem Filtermaterial ausgestattet, das Unreinheiten aus der angesaugten Luft herausfiltern soll. Dabei kann es sich um einfache Filzfilter handeln, die große Partikel oder Staub filtern können, aber auch um HEPA Filter, die Stoffe mit sehr geringer Korngröße filtern können. Diese Lüfter dienen in der Regel zur Verbesserung der Raumluftqualität und lassen sich mit anderen Filterungseinrichtungen kombinieren, z. B. mit einem Ionisierer, der eine Komplettlösung für Probleme mit der Innenraumluft darstellt. Manche Filterlüfter werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingebaut, um den Staub in der Anlage zu filtern und die Belüftung insgesamt zu verbessern.
Bei Flachlüftern wird der flache Bereich für Montagezwecke verwendet. Manchmal sind sie mit fortschrittlichen Funktionen wie z. B. mit einer Schaufelwinkelverstellung ausgestattet, durch die sie zu einer Ideallösung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen und andere Systeme werden, bei denen sie die Luft durch Kanäle leiten müssen. Diese Art Lüfter sind in Industrieumgebungen sehr häufig vorzufinden.
Fenster- und Wandlüfter werden mit Befestigungssystemen angeboten, damit sie für eine optimale Belüftung möglichst günstig positioniert werden können. Wandlüfter sind normalerweise mit einer Halterung versehen, durch die sie von der Wand abstehen. Wechselnde Designs sind bei diesen Lösungen besonders beliebt.
Fensterlüfter sind in der Regel so konstruiert, dass sie auf beiden Fensterseiten teilweise hervortreten. Manche werden durch Abnehmen des Gitters vom Fenster eingebaut, bei anderen kann das Gitter während des Einbaus montiert bleiben. Im Falle der leichtesten Modelle dieser Lüfter genügt das Gewicht der obersten Fensterscheibe, das auf dem Lüftergehäuse aufliegt, damit der Fensterlüfter fest arretiert bleibt. Bei größeren Lüftern sind ausgefeiltere Montagevorrichtungen erforderlich. Wandlüfter können außen angeschlossen werden und bieten dadurch die Möglichkeit, das Gebäude zu belüften.
Was sind Gehäuselüfter-Module?
Gehäuselüfter-Module werde in Gehäusen geliefert, durch die sie in bestimmten Umgebungen installiert werden können. Der Luftstrom wird dabei auf bestimmte Weise umgelenkt. Häufig ist ihre Baumform sehr kompakt und enthält diverse Module, wie z. B. Schraubhalterungen oder andere Ausführungen.
Was versteht man unter dem Durchfluss-Regler eines Lüfters?
Die Durchfluss-Regelung eines Lüfters kann elektrisch durch den Einsatz eines Einstellschalters zum Erhöhen oder Verringern der Energiezufuhr zum Lüfter erfolgen. Sie kann auch geregelt werden, in dem die Richtung des Lüfters wie etwa bei den Axiallüftern mit Schräg- und Abstandsverstellung verändert wird. Diese Richtungsänderungen beim Luftstrom können auch zum Erhöhen oder Verringern des Luftströmungsvolumens des Lüfters benutzt werden.