- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Ecoflex
Ecoflex Kabel
Warum Kabel bei Bau-, Renovierungs- und Abrissarbeiten so wichtig sind
In den letzten Jahren konnte ein weltweiter Trend hin zu kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Initiativen beobachtet werden – der auch das Bauwesen stark beeinflusst hat.
Der anhaltende Bedarf an Innovation und Investition führt auch dazu, dass die gesamte Baubranche auf jedes kleinste Detail achten muss – darunter auch Kabel – um auch weiterhin an der Sperrspitze umweltfreundlicher Technologien zu stehen.
Bauwesen
Statistiken weisen darauf hin, dass der gesamten Baubranche eine wesentlich umweltbewusstere Zukunft bevorsteht - sodass stets Umweltfaktoren zu berücksichtigen und robuste und langlebige Materialien zu verwenden sind.
Die Baubranche trägt fast 90 Milliarden Pfund zur Wirtschaft Großbritanniens bei – das entspricht 6,7 %
der Gesamtsumme
Weltweit steht der Baubranche bis 2025 ein Wachstum von mehr als 70 % bevor
90 Milliarden Pfund
6,7 % der Gesamtwirtschaft GBs
70 % Wachstum
Die Hälfte aller Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Gebäudebesitzer und Bauberater erwarten, dass bis 2015 mindestens 60 % ihrer Arbeit umweltfreundlich verläuft
2012 lag diese Zahl noch bei 28 % ... 2009 sogar bei 13 %
Der Bauindustrie für umweltfreundliche und nachhaltige Projekte steht weltweit ein jährliches Wachstum von 22,8 % bis 2017 bevor
Dies ist eine Folge von -> Schadstoffarmen Bauvorschriften; Nachfrage der Gesellschaft nach umweltfreundlicheren Produkten
Welchen Stellenwert nehmen Kabel im Bauwesen ein?
2012 waren Kabel der am häufigsten importierte Baustoff
Zeitgleich belegten sie den 2. Platz der am häufigsten exportierten Baustoffe, gleich hinter Farbe und Lack
Und warum ist es so wichtig, Kabeln so viel Aufmerksamkeit zu schenken?
Der Stromverbrauch in Haushalten ist seit 1990 um 6 % gestiegen
Übersicht:
1970: 39 % Kohle – 24 % Erdgas – 18 % Elektrizität
1990: 8 % Kohle – 63 % Erdgas – 20 % Elektrizität
2012: 1 % Kohle – 68 % Erdgas – 23 % Elektrizität
Zwischen 1970 und 2012 stieg der Stromverbrauch für Verbraucherelektronik um 376 % an
EcoFlex Kabel: Robuster – Leichter
– Zu 100 % recyclebar – Höhere Performance – Selbst für extreme Temperaturen von bis zu -40°
C geeignet – Ideal für verschiedenste Anwendungen, z.B. Strom und Kommunikation
Abriss- und Bauschutt
Es ist sehr wichtig, dass Bauingenieure umweltfreundliche Materialien einsetzen – nicht zuletzt weil die Umweltbelastung
von Abrissarbeiten somit so gering wie möglich gehalten wird.
Die gesamte Baubranche unternimmt größte Anstrengungen, um die zu entsorgende Menge an Schutt zu verringern
- schließlich stellt dieser Sektor mit 120 Millionen Tonnen pro Jahr den größten Anteil in GB
Rund 1/3 des gesamten Abfalls in GB
Kosten für Abfallverwaltung und -entsorgung betragen rund 30 % des Gewinns vor Steuern
Deponiesteuer wird weiterhin ansteigen, voraussichtlich auf 80 £ pro Tonne aktiven Abfalls in 2014
Bis zu 58 % des Kohlenstoffs im Zusammenhang mit Abfall können durch ein effektives Programm zur Senkung und Verwaltung
eingespart werden
Mit der aktiven Senkung von Bauschutt können Unternehmen:
- Kosten Senken / Gewinne steigern
- Ansehen fördern
- Nachhaltigkeitsziele erreichen
- Umweltbelastung senken
EcoFlex Kabel: 100 % recyclebar – Kleiner, weniger Abfall – Frei von Halogenen, Phthalaten und Schwermetallen
Renovierung
Zur Unterstützung der Expansion des Markts für „grünes Bauen“ wird sich der Fokus zunehmend auf die Renovierung bestehender Gebäude verschieben - wo das Thema „Kabel“ wirklich zu tragen kommt.
Renovierungsarbeiten zählen zu den allerersten Punkten, an denen Personen mit der Baubranche in Kontakt kommen - dabei umfasst der Sektor für Renovierungsarbeiten rund 150.000 Unternehmen mit einem Umsatz von 20 Milliarden Pfund pro Jahr.
-
Der Durchschnittsbrite gibt im Laufe seines Lebens unglaubliche 45.000 £ für Arbeiten an seinem Zuhause aus
-
84 % der Leute meinen, dass selbst brandneue Häuser etwas wohlwollende Pflege benötigen
-
Der Durchschnittsbewohner findet sein Zuhause nur zu 56 % perfekt
Nur 15 % der Leute würden versuchen, Arbeiten an der Elektrik selbst durchzuführen
EcoFlex Kabel:
- Kleiner, kann nahtlos in bestehende Kabelkanäle eingefügt werden
- Robuster
- Für unterschiedlichste Anwendungen geeignet, z. B. Strom und Kommunikation