- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electronics
- >
- Netzwerksteckverbinder
Was sind Netzwerksteckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder beinhalten unter anderem die weit verbreiteten RJ Steckverbinder –RJ steht für Registered Jack –, die in nahezu jedem Büro, Geschäft und industriellem System zum Einsatz kommen. Dabei sind die Steckverbinder in Designs erhältlich, die sich zum einen für raue Bedingungen eignen und zum anderen auf den täglichen Gebrauch in Büros und ähnlichem ausgelegt sind.
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder greifen mehr und mehr auf Lichtwellenleitertechnologie zurück – eine der wichtigsten Neuerungen im Bereich Kommunikationstechnologie der letzten Jahre.
Selbst die geradezu omnipräsenten RJ Steckverbinder stellen im Grunde genommen bedeutsame Innovationen in der Geschichte von Telekommunikation dar. Diese Steckverbinder werden seit Mitte der 1960er-Jahre verwendet – und sind dank ihres anwenderfreundlichen Designs und ihrem robusten Aufbau auch heute noch in vielen Bereichen im Einsatz.
Netzwerk-Steckverbinder können in aller Regel auf einen Blick von Telekommunikations-Steckverbindern unterschieden werden. RJ 11, RJ 14 und weitere Steckverbinder für Telefone sind kleiner als RJ-45 Stecker für die meisten Ethernet-Anwendungen.
Wofür werden Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder verwendet?
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder werden eingesetzt, um Daten zu übertragen und Telefoniedienste zu ermöglichen. RJ-Steckverbinder sind in zahlreichen verschiedenen Varianten erhältlich: Dabei verfügt jeder über seinen ganz eigenen Stecker und Einsatzbereich, gleichwohl sich manche von ihnen bei den Anwendungen überlappen.
RJ-Steckverbinder unterscheiden sich manchmal anhand der Anzahl der Leitungen eines bestehenden Systems; und wenn es um Datenübertragung geht, sind verschiedene Leiter-Anordnungen über verschiedene Steckverbinder erhältlich.
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder zählen zu den am häufigsten verwendeten Steckverbindern überhaupt. Die meisten Privat-User verwenden zur Datenübertragung zwischen Modem und Computer ein Ethernet-Kabel mit einem Telekommunikations-Steckverbinder auf beiden Seiten. Diese Steckverbinder sind ausgesprochen geläufig für Telefone, Computer, Netzknoten und anderer Hardware.
Welche Arten von Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindern gibt es?
Telekommunikations-Steckverbinder gibt es in Hülle und Fülle: Dank ihrer Standardisierung können Techniker, Ingenieure und Entwickler nun wesentlich schneller genau die Komponente finden, die sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen.
Die sehr häufig verwendeten Registered Jack (RJ)-Steckverbinder sind fast immer Teil eines Telekommunikationsprojekts. Dabei sind Kabel mit bereits vormontierten Steckverbindern erhältlich, während Sets zum Koppeln von Kabeln mit diesen Steckern ebenso weitläufig verfügbar sind. Techniker sind mit deren Gebrauch in aller Regel vertraut.
Manche dieser Stecker können jedoch auch von Normen abweichen. So sind zum Beispiel die sogenannten MMJ-Steckverbinder geringfügig modifizierte Standard-RJ-Steckverbinder, können jedoch nicht mit anderen RJ-Steckverbindern gekoppelt werden.
Lichtwellenleiter-Steckverbinder sind der neueste Teil der Familie der Telekommunikations-Steckverbinder und werden heutzutage sehr häufig eingesetzt. Die meisten großen Telefonanbieter sind mittlerweile auf Lichtwellenleiter-Technologie für ihre Leitungen umgestiegen, während Lichtwellenleiter-Steckverbinder zudem mehr und mehr Einzug in Büros, industrielle Anlagen und ähnliches Einzug halten, da diese Technologie stets besser verfügbar und kostengünstiger wird.
Weltweit sind viele verschiedene Arten von Steckverbindern für Telekommunikation-Anwendungen im Einsatz, gleichwohl in dem Bereich ein gewisses Maß an Standardisierung vorherrscht. Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder sind vor allen Dingen darauf ausgelegt, mühelos installiert und an dem Ende eines Kabels befestigt zu werden, und sind zudem sehr robust. Diese komplizierten Steckverbinder wurden soweit überarbeitet, dass die meisten Endverbraucher mit ihrer Hilfe mühelos ein Telefon oder ein Netzwerk-Switch anschließen können: So passen diese Steckverbinder tatsächlich nur in einer Richtung in die einzig richtige Buchse, sprich: ein Steckverbinder kann nicht in die falsche Buchse eingeführt werden.
Was sind Dämpfungsglieder Kommunikation & Netzwerk?
Dämpfungsglieder sind Geräte zur Senkung der Leistung eines Signals. Dabei können sie die Leistung senken, ohne das Signal zu verzerren.
Zudem werden diese Geräte für präzisere Impedanzanpassungen eingesetzt. Diese Geräte sind sehr simpel, doch moderne Telekommunikationstechnologie hängt in vielerlei Hinsicht von ihnen ab um Signale gleichbleibend und zuverlässig durch Leitungen zu versenden.
Lichtwellenleiter-Steckverbinder
Lichtwellenleiter-Steckverbinder erlauben Technikern, Lichtwellenleiter-Kabel spleißfrei zu verbinden. Diese Steckverbinder sind auf eine dauerhafte Verbindung ausgelegt, während die Lichtwellenleiter-Technologie zugleich nur wenig Spielraum für fehlerhafte Anschlüsse bietet.
Dadurch, dass Lichtwellenleiter-Kabel Licht übertragen, wird zum Spleißen dieser Kabel oftmals Spezialwerkzeug benötigt.
Was sind Lichtwellenleiter Steckverbinder?
Lichtwellenleiter-Steckverbinder sind darauf ausgelegt, Lichtwellenleiter-Kabel mühelos zu spleißen und an größere Systeme anzuschließen. Sie sind in verschiedene Standardklassen unterteilt, darunter SC, FC, LC und mehr, und können somit leicht auseinander gehalten werden. Steckverbinder mit der Kennzeichnung SMA werden zum Koppeln von Lichtwellenleiter-Kabeln in Hochleistungsanwendungen eingesetzt. Diese Steckverbinder sind sehr präzise und stellen einen ausgesprochen robusten Anschluss sicher. Selbst wenn Steckverbinder verwendet werden, die speziell für einen mühelosen Anschluss entwickelt wurden, müssen bestimmte Prozessschritte befolgt werden, darunter die Reinigung der Fasern, ordnungsgemäßes Zusammenführen, und mehr. Lichtwellenleiter-Steckverbinder erfordern in aller Regel wesentlich mehr Präzision und handwerkliches Geschick als herkömmliche Telekommunikations-Steckverbinder.
Wie funktionieren Lichtwellenleiter-Steckverbinder?
Lichtwellenleiter-Steckverbinder bestehen aus einem Metallzylinder und einer Hülse. Diese Steckverbinder sind oftmals auf eine sehr robuste Verbindung ausgelegt und verfügen häufig über einen bestimmten Verschluss oder ein Gewinde. Das Lichtwellenleiter-Kabel wird in den Steckverbinder eingefädelt, während die Fasern mit Klebstoff an Ort und Stelle gehalten werden. Eine weitere Vorrichtung zur Verringerung der Belastung des Kabels befindet sich im hinteren Bereich des Steckverbinders. Um die Leitungen ordnungsgemäß koppeln zu können, müssen die Fasern zunächst auf eine bestimmte Weise poliert werden. Diese Politur stellt die sachgemäße Verbindung sicher.
Heutzutage können manche Lichtwellenleiter-Kabel leichter gesplissen werden als dies früher der Fall war. Diese Kabel verfügen in der Regel über vorpolierte Oberflächen und bieten manchmal eine Art Gel, das den Anschluss wesentlich einfacher gestaltet.
Was sind Lichtwellenleiter-Sets?
Da die Arbeit mit Lichtwellenleiter-Kabeln einem äußerst komplizierten Unterfangen gleich kommt, sind heutzutage Sets erhältlich, die alle Komponenten beinhalten, die für die verschiedensten Arbeiten an Lichtwellenleiter-Kabeln erforderlich sind. Lichtwellenleiter-Sets verfügen über alle Tools, die für eine bestimmte Reparatur bzw. Prüfung einer Leitung benötigt werden. Anschluss-Sets, zum Beispiel, bieten alle Komponenten zum erfolgreichen Anschließen eines Lichtwellenleiter-Kabels - von dem Polierwerkzeug bis hin zu dem Abisolierer der Leitungen.
Prüfsets erleichtern es Technikern festzustellen, ob ein Lichtwellenleiter-Kabel in gutem Zustand ist. Sie beinhalten alle erforderlichen Tools und verhindern Situationen, bei denen Technikern ein wichtiges Werkzeug fehlt.
Was sind Lichtwellenleiter Patchfelder?
Lichtwellenleiter-Patchfelder ermöglichen die Zusammenführung mehrerer Leitungen in einem einzelnen System. Diese Komponenten können je nach Design an zahlreichen Orten montiert werden. Lichtwellenleiter Patchfelder sind auf unterschiedliche Ports, verschiedene Modi und sonstige Features ausgelegt, mit denen sie sich jeweils für bestimmte Anwendungen eignen.
Lichtwellenleiter-Patchfeldzubehör
Lichtwellenleiter-Patchfeldzubehör beinhaltet Kabelrinnen, Kassetten, Blindplatten und weitere Komponenten zum Bau von Lichtwellenleiter-Feldern. Diese Artikel können dem Ersatz verschlissener Geräte dienen; doch auch, wenn ein neues Patchfeld aufgebaut wird, werden viele dieser Zubehörartikel benötigt.
Unterschieden wird dieses Zubehör daran, wie viele Stecker sie aufnehmen können, auf welche Art von Lichtwellenleitern sie abgestimmt sind, ob sie für Simplex- oder Duplex-Kommunikation ausgelegt sind, und weitere Kriterien. Die Anzahl der Ports ist ebenso ein wichtiger Faktor, den Techniker bei der Wahl des richtigen Zubehörs berücksichtigen müssen.
Was sind MMJ-Steckverbinder?
Modified-Modular-Jack-Steckverbinder, kurz: MMJ, sind eine bestimmte Abwandlung des 6P6C modularen Steckverbinders. MMJ-Steckverbinder sind nahezu identisch mit diesen Steckern, bis auf die Tatsache, dass sich der Haken des Steckers auf der anderen Seite befindet. Bein einem 6P6C-Steckverbinder befindet sich dieser Haken in der Mitte des Steckers.
Eingesetzt werden diese Stecker zum Anschließen von Minicomputern und Peripherie-Geräten. Aufgrund der Anordnung des Hakens sind sie nicht kompatibel mit 6P6C-Steckverbindern.
Was sind RJ-Steckverbinder?
Ein Registered-Jack-Steckverbinder, kurz: RJ, ist eine der am weitesten verbreiteten standardisierten Netzwerkschnittstellen der Welt. Diese Stecker sind rechteckig, aus Kunststoff gefertigt und verfügen über einen Haken, mit dem sie in der passenden Buchse an Ort und Stelle gehalten werden.
RJ-Steckverbinder sind vor allen Dingen in Nordamerika sehr geläufig. Sie werden jedoch auch in anderen Teilen der Erde eingesetzt. Vorteil dieser Steckverbinder ist ihr standardisiertes Verdrahtungsmuster: Hiermit können Techniker wesentlich besser sicherstellen, dass die Verbindung zweier Geräte ordnungsgemäß realisiert wird. Eingesetzt werden RJ-Steckverbinder in Telefonanlagen sowie in Leitungen zur Übertragung von Daten.
Welche Arten von RJ-Steckverbindern gibt es?
RJ-Steckverbinder sind in vielen verschiedenen Varianten erhältlich: Sie unterscheiden sich durch die Anzahl der Drähte sowie anhand der Form und Größe des Steckers. Manche dieser Steckverbinder sind cross-kompatibel, während andere bewusst inkompatibel gestaltet worden sind.
RJ11-Steckverbinder
RJ11-Steckverbinder sind sehr geläufige Telefon-Steckverbinder. Sie sind relativ klein und kommen heutzutage in vielen privaten Haushalten zum Einsatz.
RJ12-Steckverbinder
RJ12-Steckverbinder werden für Telefonsysteme mit einer Leitung und zusätzlichen Steuerleitungen verwendet.
RJ14-Steckverbinder
RJ14-Steckverbinder kommen bei Telefonsystemen mit zwei Leitungen zum Einsatz.
RJ22-Steckverbinder
RJ 22-Steckverbinder werden in Telefonsystem eingesetzt und sind mit zwei Drähten gekoppelt. RJ24 Steckverbinder sind identisch, sind jedoch mit vier Drähten ausgestattet.
RJ25-Steckverbinder
RJ25-Steckverbinder sind kleiner als andere Telefonstecker. Sie werden normalerweise eingesetzt, um einen Hörer mit einem Gerät zu koppeln.
RJ45-Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder kommen bei Datensystemen zum Einsatz; so findet man sie oftmals an den Enden von Internetkabeln.
RJ50-Steckverbinder
RJ 50-Steckverbinder werden auch als 10P10C-Stecker bezeichnet. Sie verfügen über 10 Kontakte und 10 verfügbare Kontaktpositionen. Sie werden von vielen verschiedenen Unternehmen zur Datenübertragung eingesetzt. Ebenso werden sie manchmal als Stecker von Mikrophonen und mobilen Radios verwendet.
Welches Zubehör ist für RJ Steckverbinder erhältlich?
Für RJ-Steckverbinder sind viele verschiedene Zubehörartikel erhältlich. Diese ermöglichen es, verschiedene System miteinander zu koppeln, Leitungen besser vor Beschädigungen zu schützen und können viele weitere Vorteile bieten.
RJ-Adapter, Kupplungen & Verlängerungen
RJ-Adapter, Kupplungen und Verlängerungen werden verwendet, um Kabel zu verlängern, Leitungen miteinander zu koppeln und verschiedene Stecker über einen Adapter miteinander zu verbinden. In dieser Kategorie sind zahlreiche verschiedene Zubehörartikel erhältlich: Aufgrund der Vielzahl an RJ-Adaptern sind inzwischen auch viele weitere Adapter verfügbar, die speziell darauf ausgelegt sind, dass normalerweise inkompatible Leitungen miteinander kommunizieren können.
RJ-Steckverbinder Hauben & Abschlüsse
RJ-Steckverbinder Hauben und Abschlüsse bieten RJ-Steckverbindern Schutz. Besonders wichtig sind diese Komponenten in Anwendungsbereichen – darunter industrielle Settings –, bei denen die Steckverbinder mit hoher Wahrscheinlichkeit diversen Schadstoffen, mechanischem Zug oder anderen potenziellen Störungsursachen ausgesetzt sind.
RJ-Sets
RJ-Sets bieten Technikern alle Komponenten und Tools, die sie für diverse Arbeiten an Leitungen mit RJ Steckern sowie zur Installation von RJ-Steckverbindern benötigen. Oftmals beinhalten sie Spleißer und ähnliche Werkzeuge, die Technikern ihre Arbeit erleichtern.
RJ-Patchfelder & Zubehör
RJ-Patchfelder und Zubehör beinhalten sämtliche Komponenten, die zur Individualisierung eines Patchfeldes für gewerbliche und private Anwendungen erforderlich sind. Hierzu zählt Hardware für die Montage, zum Hinzufügen von Leitungen und so weiter.
RJ-Patchfelder
RJ-Patchfelder vereinen viele verschiedene Leitungen in einer einzelnen Einheit, über die sie allesamt gesteuert werden können. Patchfelder sind oftmals in Netzwerkräumen im Einsatz, sind anwenderfreundlich gestaltet und bieten eine hohe Lebensdauer.
RJ Module & Träger
RJ-Module und -Träger erleichtern es Technikern, RJ-Buchsen an Wänden und ähnlichen Orten anzubringen. Sie bieten zudem mehr physischen Schutz für das Netzwerk, da ihre zuverlässigen und robusten Anschlüsse nur sehr unwahrscheinlich von Störungen betroffen sind – selbst, wenn sie bereits sehr lange im Einsatz sind.