- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electronics
- >
- Steckverbinder
Welcher Steckverbinder für welche Verbindung?
Steckverbinder ermöglichen die Übertragung elektrischer Signale von einem Gerät zum anderen oder innerhalb der verschiedenen Bauteile, aus denen ein einzelnes Gerät besteht. Steckverbinder gibt es in vielen verschiedenen Formen. Einige von diesen sind in die Geräte selbst integriert, und einige sind selbstständige externe Geräte. Es gibt ebenfalls verschiedene Steckverbindernormen und -standards, von denen einige firmenspezifisch, andere allgemeiner Art sind und von einer Reihe verschiedener Unternehmen als Anschlusstechnik zwischen ihren Geräten und anderen Geräten genutzt werden.
Steckverbinder werden manchmal in Stecker und Buchsen bzw. Kupplungen unterteilt, wobei der Stecker, wie sein Name besagt, in ein Gerät eingesteckt wird, und die Buchse bzw. Kupplung einen Eingang von einem anderen Gerät aufnimmt. Es gibt analoge und digitale Steckverbinder, die in allen Bereichen und Produkten der Elektronik weit verbreitet sind.
Welche Arten von Steckverbindern gibt es?
Es gibt eine sehr große Anzahl verschiedener Steckverbinderausführungen auf dem Markt. Seit es Elektrogeräte gibt, gibt es Steckverbinder, mit denen sie verbunden und in technisch ausgereiftere Anlagen integriert werden können. Es folgen einige kurze Beschreibungen der gängigsten Steckverbinder und einige Beispiele für ihre Einsatzbereiche.
Audiosteckverbinder
Audiosteckverbinder sind ein Steckverbindertyp, mit dem die meisten recht vertraut sind. Hierzu gehören die 6,35-mm-Klinkenstecker, mit denen Kopfhörer an Stereoanlagen angeschlossen werden, und die 3,5-mm-Klinkenstecker, mit denen Kopfhörer an die meisten MP3-Player angeschlossen werden. Audiosteckverbinder umfassen auch RCA-Stecker, mit denen häufig Lautsprecher an Stereoverstärker und andere Geräte angeschlossen werden. Audiosteckverbinder werden häufig mithilfe von Adaptern an inkompatible Geräte angeschlossen. Ein Steckverbindertyp wird in ein Ende dieses Adapters gesteckt, das andere Adapterende bildet den benötigten Steckverbindertyp.
Videosteckverbinder
Videosteckverbinder haben im Laufe der Jahre enorme Fortschritte erzielt. Heute besitzen die meisten Computer HDMI-Anschlüsse oder andere Hochleistungsanschlüsse, mit denen sie hochauflösende Videos darstellen können. VGA-Steckverbinder wurden lange Zeit als Standards verwendet. Videosteckverbinder werden zuweilen als Koaxialstecker bezeichnet, über die ein Fernsehgerät ein Videosignal über eine Kabel- oder Satellitenverbindung empfangen kann.
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder werden durch ihre Form definiert. Jede Art von Steckverbinder mit runder Form und einem zylinderförmigen Kontaktgehäuse stellt einen Rundsteckverbinder dar. Diese sind oft im Einsatz in Militär- und Industrieanwendungen zu finden. Rundsteckverbinder werden ebenfalls in Anwendungen genutzt, in denen der Steckverbinder unvermeidlich stark strapaziert wird. Sie sind eine sehr haltbare Art von Steckverbinder, aber sie benötigen mehr Platz als vergleichbare Rechtecksteckverbinder.
Universal-Rechtecksteckverbinder
Rechtecksteckverbinder sind Steckverbinder mit rechteckiger Form. Hierzu gehören viele der Steckverbinder an der Rückseite von Computern, die in Hightech-Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden, und viele andere Arten von Steckverbindern, die weit verbreitet sind. Einer der Hauptvorteile rechteckiger Steckverbinder ist, dass sie so an Geräten angeordnet werden können, dass viel Platz zur Verfügung steht.
IC-Sockel
IC-Sockel sind ausgelegt, eine einfache Anschlussmöglichkeit von Bausteinen auf Leiterplatten bereitzustellen. Die gebräuchlichste Ausführung dieser Steckplätze, die Sie wahrscheinlich bereits gesehen haben, ist der Sockel, der eine Verbindung zwischen dem Prozessor und der Hauptplatine eines Computers herstellt. Im Fall dieser Sockel wird der Prozessor locker aufgesetzt und ein Hebel verriegelt dann die Verbindung, sodass sie fest sitzt. Es gibt viele verschiedene Ausführungen von IC-Sockeln. Sie werden in allen Anwendungen verwendet, in denen eine externe integrierte Schaltung mit einer Leiterplatte verbunden werden muss.
Netzsteckverbinder
Auf Reisen durch die Welt findet man viele verschiedene Arten von Netzsteckverbindern. Netzsteckverbinder werden gemeinhin als Steckdosen bezeichnet. Dies sind die Wandsteckdosen, die zur Verbindung von Gerätesteckern mit dem Stromnetz der Hausinstallation dienen. Netzsteckverbinder können für verschiedene Spannungen geeignet sein, da verschiedene Länder verschiedene Netzspannungen haben, und sie können so ausgelegt sein, dass nur der richtige Stecker an sie angeschlossen werden kann. Diese letztere Eigenschaft ist sogar eines ihrer wichtigsten Sicherheitsmerkmale.
IEC-Steckverbinder
IEC ist ein Akronym, das für „International Electrotechnical Commission“ (Internationale Elektrotechnische Kommission) steht. Die IEC legt Normen für nicht arretierende Steckverbinder fest, die häufig in Wandsteckdosen verwendet werden. Die Normen gelten ebenfalls für Kupplungssteckverbinder, die häufig für die Verbindung verschiedener Geräte verwendet werden. Aufgrund dieser Normen kann daher die gleiche Art von Stecker zur Versorgung eines Elektrogeräts in verschiedenen Ländern verwendet werden (sofern diese Länder den gleichen Netzstromwert nutzen).
Netzwerksteckverbinder
Netzwerksteckverbinder dienen als Schnittstelle zwischen dem Computer und dem Netzwerk, an das er angeschlossen ist. Diese Steckverbinder haben sich im Laufe der Jahre erheblich verändert. Private Anwender, die in den 1990ern Internetanschlüsse hatten, erinnern sich vielleicht noch, dass ihre Standardtelefonleitung als Netzwerkanschluss verwendet wurde und sie sich über diese in das Internet einwählen mussten, um Zugang zu erhalten. Heute sind die meisten Netzwerksteckverbinder Ethernet-Anschlüsse, die über LAN-Kabel an die Netzwerke angeschlossen werden. Netzwerksteckverbinder können auf einer Hauptplatine integriert oder als getrennte Geräte installiert werden, indem eine Karte in den entsprechenden Steckplatz auf der Hauptplatine gesteckt wird.
Telekommunikationssteckverbinder
Telekommunikationssteckverbinder reichen von den gängigen quadratischen Ausführungen, die in den meisten Haushalten zu finden sind, zu LWL-Steckverbindern, die für die schnellsten und wichtigsten Telekommunikationsleitungen weltweit eingesetzt werden. Dies sind in der Regel Spezialsteckverbinder, obwohl Standardtelefonstecker für den Privatgebrauch in jedem Discounter gekauft werden können. Telefonstecker variieren je nach Einsatzland. Der Standardsteckverbinder für Telefone ist der RJ11-Steckverbinder.
Leiterplattensteckverbinder
Mit Leiterplattensteckverbindern wird eine Leiterplatte mit einer anderen oder mit einem Kabel verbunden. Sie werden auch als Printverbinder bezeichnet. Diese Steckverbinder nutzen eine Kupferlegierung als leitfähiges Material und unterscheiden sich durch die Anzahl der Pole am Steckverbinder. Es gibt verschiedene Variablen, die in die Auswahl des entsprechenden Leiterplattensteckverbinders für eine Anwendung einfließen.
Leistungsstecker
Leistungsstecker gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Hierzu gehören auch die Netzstecker, die in eine Wandsteckdose gesteckt werden, um elektrische Geräte zu betreiben. In der Regel sind bei Verwendung des Begriffs Leistungsstecker jedoch die Kleinspannungsstecker gemeint, mit denen Netzteile und Hauptplatinen verbunden werden.
Es gibt viele verschiedene Leistungsstecker. Molexstecker gehören zu den gebräuchlichsten Steckverbindern für Computer. Bei Installation eines Netzteils auf einer Hauptplatine funktioniert es nur, wenn das Netzteil die richtigen Anschlüsse hat, die zu den Anschlüssen auf der Hauptplatine passen. Es gibt jedoch auch Adapter, mit denen Geräte, die nicht standardmäßig miteinander kompatibel sind, verbunden werden können.
HF-Steckverbinder
HF-Steckverbinder sind für die Funktion mit Hochfrequenzen (Funkfrequenzen) ausgelegt. Sie werden in vielfältigen Bereichen eingesetzt, von Rundfunkmasten bis zu den Anschlüssen an der Rückseite von Fernsehgeräten. Es gibt HF-Steckverbinder in mehreren Standardbauformen, von denen einige bestimmte Auslegungsaspekte für ihren jeweiligen Verwendungszweck berücksichtigen. Viele HF-Steckverbinder sind im Hinblick auf ihre Form Rundsteckverbinder, und viele von ihnen werden durch Schraubverbindungen fixiert. Dies sorgt für Haltbarkeit und eine jederzeit feste Verbindung. Sie sind in Standard- und Miniaturgrößen erhältlich.
Koaxialsteckverbinder
Koaxialsteckverbinder sind eine besondere Art von HF-Steckverbinder, der mit Koaxialkabel verwendet wird. Der Steckverbinder besteht aus einem gewöhnlich mit einem Gewinde versehenen Ende, das eingeschraubt wird. Durch die Mitte des Steckverbinders läuft ein Kupferleiter, der von Isolierung umgeben ist. Dem folgt eine Lage eines anderen Metalls. Dies sorgt für die Anschlussfähigkeit an jedes zu vernetzende Gerät. Diese haltbaren Steckverbinder werden häufig für Kabelfernsehen verwendet. Sie dienen ebenfalls zum Anschluss der meisten Satellitenschüsselsysteme an das empfangende Gerät.
Reihenklemmen
Wenn Sie jemals ein altes Telefonsystem gesehen haben, haben Sie wahrscheinlich auch eine Klemmleiste gesehen. Die meisten Klemmen nutzen Schraubanschlüsse, um Drähte von einem Gerät an eine zentrale elektrische Verbindung anzuschließen. Diese Klemmen zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, eine enorme Reihe von Frequenzen und Strömen handhaben zu können. Sie sind ebenfalls sehr kostengünstig. Dies ist einer der Gründe, warum sie auch heute noch immer im Einsatz sind. Sie gehören zu den ältesten Formen von Steckverbindern in der Elektronik.
DIN-Reihenklemmen
DIN-Reihenklemmen arbeiten mit einer bestimmten Ausführung von Befestigungsmitteln mit der Bezeichnung DIN-Schiene. Diese Schienen werden häufig zur Befestigung elektrischer Bauteile verwendet. Sie finden besonders breite Anwendung als Befestigungsmittel für Leistungsschalter und Sicherungsautomaten. Durch die Schienen können Bauteile einfach entfernt und zum Gerät hinzugefügt werden. Dies vereinfacht die Erhöhung oder Verringerung der Größe einer elektrischen Anlage. DIN-Reihenklemmen dienen als Verbindung der Bauelemente, die an der Schiene befestigt sind, sodass sie in einer Reihe miteinander verbunden werden können.
Anschlussklemmen
Der Begriff „Anschlussklemme“ in der Elektronik beschreibt einen Punkt, an dem das elektrische Signal endet. Der Anschluss wird manchmal mit einem Steckverbinder versehen, mit dem das Gerät dann mit einem anderen verbunden werden kann. In technischer Hinsicht kann eine Anschlussklemme jeden Punkt bedeuten, an dem ein elektrisches Signal endet. Wenn dieses elektrische Signal oder dieser elektrische Strom an ein anderes Gerät angeschlossen werden muss, werden Steckverbinder eingesetzt.
Spleiße
Spleiße bzw. Verspleißungen sind Verbindungen zwischen elektrischen Geräten bzw. Bauelementen durch Verbindung verschiedener Leitungsdrähte. Sie kommen häufig in der Gebäudeverkabelung zum Einsatz. Hier werden zwei Stromkreise über Spleiße an die gleiche Stromquelle angeschlossen.
Zur richtigen Herstellung von Spleißen ist Fachwissen notwendig. Da Spleiße Stellen sind, an denen in der Regel die Isolierung von einem Draht entfernt wird, können sie Gebäude- und Personengefahren darstellen, die berücksichtigt werden müssen. Bei einigen Spleißen werden Muffen verwendet, um die Spleißstelle zu isolieren und bessere Anschlussfähigkeit zwischen den beiden verspleißten Stromquellen oder Geräten zu ermöglichen.
USB-Stecker
USB ist ein Akronym für „Universal Serial Bus“. Dies ist eine standardisierte Lösung, mit deren Hilfe viele verschiedene Geräte an Computer angeschlossen werden können. Ein Aspekt, der diese Art von Verbindung sehr zweckmäßig macht, ist die Tatsache, dass sie sowohl eine Verbindung für den Datenaustausch darstellt als auch die Fähigkeit hat, externe Geräte mit Strom zu versorgen. Seit ihrer Einführung in den 1990ern haben USB-Anschlüsse ältere Anschlussformen wie parallele Anschlüsse, serielle Kabel usw. zum größten Teil verdrängt. Sie ermöglichen ebenfalls das Laden von Geräten wie Tablet-PCs und Smartphones über jeden Desktopcomputer, sodass Nutzer keinen getrennten Netzadapter mehr mit sich führen müssen, um ihre Batterien zu laden.
D-Sub-Steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder, als Abkürzung für englisch „D-Subminiature“, gehörten in den Anfängen von PCs zu den am weitesten verbreiteten Arten von Steckverbindern. Bei diesen Steckverbindern sind zwei oder mehr Reihen von Stiften oder Buchsen parallel angeordnet. Sie erhielten ihren Namen wegen der D-ähnlichen Form des äußeren Steckverbindergehäuses.
D-Sub-Steckverbinder gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Ihre Einsatzmöglichkeiten reichen vom Anschluss von Druckern bis zur Verbindung von Geräten mit koaxialen Anschlüssen unter ihren Ein- oder Ausgängen und darüber hinaus. Sie dienten ebenfalls zum Anschluss von Monitoren an Videokarten und Hauptplatinen, die VGA-Anschlüsse verwendeten. Diese Arten von Steckverbindern sind heute zum größten Teil durch andere Bauformen abgelöst worden, wie USB-Stecker. Sie werden jedoch weiterhin verwendet und bieten eine haltbare und zuverlässige Anschlussmöglichkeit für Geräte.
Computersteckverbinder
Unter den Begriff Computersteckverbinder fällt eine enorme Vielzahl unterschiedlicher Steckverbinder. Von DVI-Steckern über HD-Steckern bis zu VGA-Steckern: Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.
Computersteckverbinder haben sich im Laufe der Jahre erheblich verändert. Heute gehören USB-Stecker zu den am weitesten verbreiteten Arten von Computersteckverbindern. Diese spezielle Art von Steckverbinder wurde entwickelt, um eine universelle Anschlussmöglichkeit verschiedener Peripheriegeräte an Computer bereitzustellen.
Da es so viele verschiedene Arten von Computersteckverbindern auf dem Markt gibt, sind ebenfalls viele verschiedene Arten von Konvertern bzw. Adaptern erhältlich. Diese Adapter ermöglichen die Umwandlung z.B. eines VGA-Kabels in ein DVI-Kabel sowie andere Anpassungen, sodass Anwender neue Geräte mit älteren Computern oder umgekehrt nutzen können.
Die meisten Computersteckverbinder sind so ausgeführt, dass sie nur in die passende Buchse eingesteckt werden können. Dies hilft, Verwirrung seitens der Benutzer zu vermeiden und schützt ebenfalls das Gerät, indem sichergestellt wird, dass sie nicht die falsche Art von Eingang oder Spannung erhält.