Smarte Technologien im Alltag Die smarten Objekte des „Internet of Things“
Smarte Objekte sind digital vernetzte Geräte, die Daten empfangen und aussenden sowie miteinander über das Internet, Bluetooth oder RFID-Netzwerke kommunizieren. Doch welche Objekte sind tatsächlich schon in unserem Alltag angekommen – vielleicht ganz ohne, dass wir es mitbekommen haben – und wie sieht die Zukunft aus?
SMART WEARABLES
Smarte Objekte, die direkt am Körper getragen werden. Sie sind nicht einfach trendy Accessoires, sondern leiten mit ihren Funktionen das neue Zeitalter der Wearables ein und erschließen das vernetzte Selbst.
1 Smarte Datenbrillen
Smarte Datenbrillen zeigen auf einem Mini-Display im Sichtfeld des Nutzers relevante Daten an. Ebenso lässt sich mit den Smart Glasses per Sprachbefehl im Internet suchen, fotografieren, filmen und navigieren. Auch Gesichter können erkannt werden.

2 Smartwatches
Smartwatches sind Mini-Smartphones am Handgelenk mit vielen Funktionen. Man kann telefonieren, E-mails abrufen oder auch Anomalien erkennen. Erleidet der Träger bspw. einen Sturz, wird automatisch ein Notrufsignal gesendet

3 Smart Clothes
Smarte Kleidung misst u.a. Atemfrequenz und Kalorien. Per Bluetooth werden die Daten in Echtzeit an ein Smartphone übertragen und analysiert. Mit Einsatz von elektronischen Textilien lässt sich die digitale Funktion direkt in den Stoff einarbeiten und zu Kleidung machen.

SMART HOME
Viele Bereiche des Lebens sind bereits „smart“ – auch vor den eigenen vier Wänden wird nicht Halt gemacht. Über 60 % der Haushalte besitzen bereits ein smartes Gerät und transformieren somit ihr Haus in ein „Smart Home“.
1 Sprachassistenten
Sprachassistenten treffen eigenständige Entscheidungen, die den Alltag erleichtern. Mithilfe von gesprochenen Anweisungen werden verschiedene Aktionen durchgeführt. So schließen sie automatisch bei Regen die Fenster und verriegeln das Haus, wenn niemand mehr da ist.

2 Smarte Thermostate
Smarte Thermostate sind aus einem sehr alltäglichen Sinn heraus entstanden: Mit ihrer Hilfe sollen die Energiekosten gesenkt werden. Sie lernen mit der Zeit, sich zu einer bestimmten Zeit selbst zu regulieren, und richten sich nach den gespeicherten Daten eigenständig aus.

3 Smarte Kühlschränke
Smarte Kühlschränke gehen über die traditionelle Funktion hinaus, einfach nur ein kühlender Ort zur Lagerung von Lebensmitteln zu sein. Durch Smarte Features wie digitale Einkaufslisten oder die Überwachung der Temperaturen per Smartphone wird der Alltag deutlich erleichtert.

SMART ALLTAG
Es gibt Smarte Objekte um uns herum, die alltäglich verwendet werden, aber auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Wie sieht eigentlich der smarte Alltag aus?
1 Funketiketten
Funketiketten auch RFID-Tags genannt, sind eine funktechnische Alternative zu Barcodes zur Kennzeichnung und Identifizierung von Waren und Dienstleistungen. Sie sind kleine Transponder, die die RFID-Markierungen als gespeicherte Daten erhalten und diese per Funk an RFID-Lesegeräte übertragen.

2 Smarte Verpackungen
Smarte Verpackungen sind Verpackungen mit erweiterten Funktionen. Dabei gibt es zwei Typen von Smart Packaging – intelligente oder aktive Verpackungen.

3 Smart Dust
Smart Dust bezeichnet ein winzig kleines Staubkörnchen, das aus einer Laserdiode mit steuerbaren Spiegeln besteht, die für die optische Übertragung da ist. Dieses System aus vielen mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) kann Licht, Temperatur oder chemische Verbindungen entdecken, aufzeichnen und melden.

Quellen: https://bit.ly/2pM6be4
Teile diese Infografik ganz einfach mit dem hier angegebenen Embed-Code: